Ponad 1000 nowych miejsc pracy w działach produkcyjnych od czasu przejęcia E+I Engineering przez Vertiv w listopadzie 2021 r.
Warszawa [22 stycznia 2024 r.] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, poinformował o zwiększeniu wydajności swojej działalności produkcyjnej w zakresie rozdzielnic, szynoprzewodów i zintegrowanych rozwiązań modułowych (Integrated Modular Solutions, IMS) o ponad 100% od czasu przejęcia oferujących tego typu produkty firm E&I Engineering oraz PowerBar Gulf w listopadzie 2021 r. Vertiv planuje też kontynuowanie rozbudowy możliwości produkcyjnych, aby podwoić je do końca 2025 r.
Zaplanowana ekspansja umożliwi firmie Vertiv obsługę bieżących zobowiązań oraz rosnącego zapotrzebowania klientów na infrastrukturę zasilania centrów danych, zwłaszcza w zakresie kolokacji i lokalizacji hiperskalowych, w tym aplikacji do obsługi sztucznej inteligencji oraz obliczeń o wysokiej wydajności.
W ciągu dwóch lat od przejęcia firm E&I Engineering oraz PowerBar Gulf, Vertiv rozszerzył swoją globalną działalność produkcyjną w zakresie rozdzielnic, szynoprzewodów i modułowych rozwiązań zasilających, otwierając nowe zakłady oraz zwiększając wydajność istniejących fabryk, co zaowocowało stworzeniem ponad tysiąca dodatkowych miejsc pracy do 2023 roku. Dzięki dodatkowym planom ekspansji, Vertiv spodziewa się ponad dwukrotnego zwiększenia zdolności produkcyjnych w ciągu najbliższych dwóch lat.
– Gdy nabyliśmy firmę produkującą rozdzielnice i szynoprzewody, aby uzupełnić nasze portfolio rozwiązań do zarządzania energią w centrach danych i do innych krytycznych zastosowań komercyjnych oraz przemysłowych, zakładaliśmy, że ten zestaw produktów pozwoli nam zwiększyć wartość oferowanych rozwiązań – powiedział Giordano (Gio) Albertazzi, dyrektor generalny Vertiv. – Ale wraz z gwałtownym wzrostem ilości przesyłanych danych, spowodowanym m.in. przez zyskującą coraz większą popularność sztuczną inteligencję, obecny popyt na rozwiązania do zarządzania energią przekracza prognozy, które sformułowaliśmy w momencie przejęcia E&I. Vertiv zaspokaja to zwiększenie popytu, inwestując w moce produkcyjne w kluczowych obszarach i lokalizacjach, skalując naszą działalność na całym świecie i umożliwiając zaspokojenie przyszłego zapotrzebowania w elastyczny sposób.
Giordano Albertazzi zauważył ponadto, że przyspieszenie rozwoju sztucznej inteligencji i innych wysokowydajnych obliczeń generuje zapotrzebowanie na moce produkcyjne i innowacje w całym oferowanym przez Vertiv portfolio, w tym w zakresie zasilania, klimatyzacji i prefabrykowanych rozwiązań modułowych.
– Inwestowanie w dodatkowe moce produkcyjne we wszystkich regionach świata jest zgodne z naszą strategią umożliwiającą rozwój branży i budowanie odpornego łańcucha dostaw – dodał Giordano Albertazzi.
Rozbudowa mocy produkcyjnych Vertiv w zakresie rozdzielnic, szynoprzewodów oraz rozwiązań IMS odbędzie się poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania i rozbudowę powierzchni zakładów w Karolinie Południowej (Stany Zjednoczone), Meksyku, Słowacji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Irlandii i Irlandii Północnej.
Więcej informacji o rozwiązaniach zasilających Vertiv dla centrów danych i innych krytycznych zastosowań można znaleźć na stronie Vertiv.com.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl
Artur Szeremeta
Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl