The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv wprowadza prefabrykowane rozwiązania z materiału drewnopochodnego, aby ułatwić zrównoważony rozwój centrów danych

listopada 28, 2023

Vertiv TimberMod może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego, w porównaniu ze stalowymi alternatywami

Zagrzeb, Chorwacja [28 listopada 2023 r.] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, zaprezentował innowacyjny wariant Vertiv TimberMod prefabrykowanych modułowych centrów danych (PFM) z rodziny Vertiv Power Module oraz SmartMod. Jako kluczowy element konstrukcyjny w ich produkcji wykorzystano materiały drewnopochodne (ang. mass timber) zamiast stali.

Ten przełomowy produkt, dostępny w Ameryce Północnej oraz w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA), odzwierciedla zaangażowanie Vertiv we wspieranie celów klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów, które mogą zminimalizować wyczerpywanie się zasobów naturalnych oraz obniżyć emisję dwutlenku węgla. 

Materiały drewnopochodne, jeśli pochodzą z drewna pozyskiwanego w sposób zrównoważony, mogą służyć jako odnawialny materiał budowlany przyczyniający się do zminimalizowania wyczerpywania się zasobów naturalnych. Optymalizacja cyklu życia rozwiązania, w którym są wykorzystywane, w tym jego produkcji oraz kwestii związanych z transportem materiałów i elementów konstrukcyjnych do miejsca montażu, może wpłynąć na nawet trzykrotne ograniczenie śladu węglowego, w porównaniu z rozwiązaniami stalowymi. To przyjazne dla środowiska podejście jest zgodne z misją Vertiv, aby oferować rozwiązania, które spełniają wysokie standardy wydajności, ale także przyczyniają się do globalnych wysiłków na rzecz zmniejszenia emisji CO2

Vertiv TimberMod spełnia obowiązujące wymagania konstrukcyjne wobec budynków, zapewniając ich solidną trwałość w obliczu takich zjawisk jak aktywność sejsmiczna czy silny wiatr. Oprócz zalet o charakterze konstrukcyjnym, to innowacyjne rozwiązanie nadaje estetyczny wymiar architekturze centrów danych, płynnie wtapiając się w różnorodne środowiska dzięki eleganckiemu wzornictwu.

Za cel stawiamy sobie znalezienie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w centrach danych poprzez wykorzystanie przyjaznych dla środowiska materiałów i procesów budowlanych – powiedział Viktor Petik, wiceprezes i lider działu zintegrowanych rozwiązań modułowych Vertiv w regionie EMEA. – Dzięki zastosowaniu materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych, Vertiv TimberMod nie tylko zapewnia bardziej przyjazną dla środowiska opcję, ale robi to bez uszczerbku dla wydajności, co ma pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i na wydajność operacyjną naszych klientów. 

Vertiv TimberMod został zaprezentowany podczas konferencji prasowej „Vertiv Driving Innovation 2023: The Prefabricated Modular Revolution” i jest najnowszym dodatkiem do rosnącego portfolio standardowych i konfigurowalnych prefabrykowanych modułowych centrów danych. Łatwość ich wdrażania, elastyczna skalowalność oraz możliwość dostosowywania do dynamicznego rozwoju firm sprawia, że są idealnym wyborem dla serwerowni każdej wielkości, od małych i średnich po hiperskalowalne centra danych.

Chociaż centra danych, w których wykorzystywane są materiały drewnopochodne, nie są nowością, stały się one znacznie bardziej dostępne teraz, gdy główny dostawca prefabrykowanych modułowych centrów danych rozpoczął oferowanie wykonanych z tego materiału bloków konstrukcyjnych centrów danych oraz całych centrów danych, a jednocześnie zapewnia inżynieryjną gwarancję, że pozostaną niezawodne – powiedział Vlad Galabov, dyrektor ds. chmury i centrów danych w grupie badawczo-doradczej Omdia.

Vertiv, w ramach swojego zaangażowania w dostarczanie klientom całościowych rozwiązań, zapewnia również kompleksowe usługi ułatwiające szybkie wdrożenie i wydajną działalność operacyjną. To kompleksowe wsparcie obejmuje uruchomienie danego rozwiązania, jego bieżącą konserwację, zdalne monitorowanie oraz szkolenia. 

Więcej informacji na temat Vertiv TimberMod oraz innych rozwiązań Vertiv dla centrów danych, dostępnych jest na stronie Vertiv.com lub u lokalnych przedstawicieli producenta. Materiały z konferencji prasowej Vertiv na temat rozwiązań PFM można znaleźć pod tym linkiem.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl. 

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska

Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations 
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta

Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

 

 

 

 

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja