Warszawa, [25 stycznia 2022] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania, został członkiem europejskiego branżowego stowarzyszenia Eurovent, zajmującego się klimatyzacją wewnątrz budynków (HVAC), procesami chłodzenia oraz technikami obsługującymi łańcuch chłodzenia żywności.
Dzięki bogatej ofercie rozwiązań i usług w zakresie zasilania, chłodzenia i budowy infrastruktury IT, rozciągającej się od chmury do brzegu sieci, Vertiv umożliwia firmom stawienie czoła najważniejszym wyzwaniom dotyczącym współczesnych centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz komercyjnych i przemysłowych obiektów. Producent jest liderem w branży wysokowydajnych rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej dla przestrzeni o znaczeniu krytycznym, w tym komercyjnych i przemysłowych rozwiązań chłodniczych, takich jak niestandardowe systemy uzdatniania powietrza, chłodzone powietrzem i wyparne, instalowane na dachu jednostki typu DX (direct expansion) oraz systemy pośredniego i bezpośredniego chłodzenia wyparnego.
– Jesteśmy dumni, że zostaliśmy członkiem Eurovent, jednego z wiodących europejskich stowarzyszeń branżowych HVACR, bo pomoże nam to w certyfikacji produktów do chłodzenia rozwiązań infrastruktury IT pod kątem wydajności – powiedział Mario Scattolin, Global Compliance Director w Vertiv. – Nasza firma od ponad 50 lat zajmuje się projektowaniem i tworzeniem rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej i jest uznawana za największego globalnego dostawcę na rynku chłodzenia infrastruktury centrów danych. Liczymy na to, że dzięki współpracy z Euroventem będziemy mogli opracowywać nowe rozwiązania dla wydajnych i zrównoważonych systemów, zgodne z najnowszymi standardami dla środowiska i całej branży.
– W imieniu Euroventu witamy Vertiv jako naszego najnowszego członka – powiedział Raul Corredera Haener, prezes Euroventu. – Mając na względzie doświadczenie tej firmy w dostarczaniu komercyjnych i przemysłowych rozwiązań, liczymy na udaną współpracę we wspólnym kształtowaniu przyszłości branży HVACR. Jako członek Euroventu, Vertiv będzie miał możliwość wyprzedzania trendów poprzez udział w rozwoju istotnych przepisów i standardów, promowaniu inicjatyw i spraw branżowych, jak również zmniejszaniu barier handlowych i eksportowych w Europie oraz poza nią. Członkostwo daje również możliwość zwiększenia widzialności firmy Vertiv w branży poprzez utrzymywanie kontaktów z kluczowymi influencerami, innowatorami i ekspertami z całej Europy i nie tylko.
Więcej informacji na temat firmy Vertiv dostępnych jest na stronie Vertiv.com.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Artur Szeremeta
senior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl
O stowarzyszeniu Eurovent
Eurovent jest europejskim stowarzyszeniem branżowym, zajmującym się klimatyzacją wewnątrz budynków (HVAC), procesami chłodzenia oraz technikami obsługującymi łańcuch chłodzenia żywności. Jego członkowie z całej Europy reprezentują ponad tysiąc przedsiębiorstw, w większości małych i średnich producentów, których łączny roczny obrót wynosi ponad 30 miliardów euro (szacunki na podstawie obiektywnych i zweryfikowanych danych), zaś zatrudnienie – ok. 150 tys. osób (w obszarze geograficznym funkcjonowania stowarzyszenia). Taka skala czyni Eurovent jedną z największych instytucji branżowych tego typu, funkcjonujących w wielu regionach. Jej działalność bazuje na wysoko ocenianych, demokratycznych zasadach podejmowania decyzji, co zapewnia równe szanse dla przedsiębiorstw z całej branży, niezależnie od ich wielkości czy wysokości płaconych składek.
Eurovent Media Contact
Ngoni Taruvinga|
ngoni.taruvinga@eurovent.eu