The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Vertiv en Compass Datacenters ontwikkelen een combinatiesysteem voor vloeistof- en luchtkoeling om de inzet van vloeistofkoeling voor AI-toepassingen te versnellen

december 18, 2024

Breda [December 18, 2024]– Exploitanten van datacenters staan voor de opgave om snel veranderende omgevingen te ondersteunen. Binnen deze omgevingen is er namelijk steeds vaker sprake van een combinatie van traditionele IT-toepassingen en de benodigde rekenkracht met hoge dichtheid voor AI. Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, en Compass Datacenters, een bedrijf dat datacentercampussen ontwerpt, bouwt en beheert voor enkele van ‘s werelds grootste technologiebedrijven, maken vandaag bekend dat zij een samenwerking zijn aangegaan. Het doel is om een unieke oplossing te ontwikkelen die toekomstige AI-implementaties in datacenters ondersteunt. Dit bereiken zij door de mogelijkheid te bieden om flexibel te schakelen tussen luchtkoeling en vloeistofkoeling voor rekenkracht met hoge dichtheid. De technici van Vertiv en Compass werkten samen aan de realisatie van hun visie op een toekomstbestendige koeloplossing, waarbij Vertiv de technologieoplossing ontwikkelde en vervaardigde. De eerste eenheden zullen in het eerste kwartaal van 2025 worden ingezet binnen een faciliteit van Compass als onderdeel van een meerjarige leveringsovereenkomst ter waarde van enkele miljarden dollars.

De Vertiv™ CoolPhase Flex, de nieuwe generatie van het Vertiv™ Liebert® DSE Packaged System, integreert mogelijkheden voor vloeistofkoeling met technologieën gebaseerd op koelmiddel voor luchtkoeling en warmteafvoer binnen één systeem. Datacenters die groeistrategieën plannen, kunnen de Vertiv CoolPhase Flex aanvankelijk gebruiken als een direct expansion (DX)-koelsysteem. Het komt met ingebouwde optimalisatie die bijdraagt aan betrouwbare en efficiënte luchtkoeling. Naarmate er meer toepassingen worden gebruikt die om rekenkracht met hoge dichtheid vragen, kunnen de mogelijkheden voor vloeistofkoeling snel en eenvoudig worden ingezet om de juiste ondersteuning voor deze toepassingen te bieden.

“Onze klanten zijn op zoek naar snelle, praktische en energie-efficiënte manieren om een beroep te doen op vloeistofkoeling ter ondersteuning van AI en andere toepassingen met hoge dichtheid. Ze willen echter wel over de flexibiliteit beschikken om gebruik te maken van luchtkoeling en ondersteuning bieden voor gemengde workloads binnen dezelfde faciliteiten”, zegt Chris Crosby, de CEO van Compass. “We zagen een toekomst voor ons waarin we snel luchtkoeling of vloeistofkoeling inzetten om te voorzien in de veranderende behoeften van klanten. Vertiv bracht deze visie op een innovatieve manier tot leven. De Vertiv™ CoolPhase Flex biedt een mate van flexibiliteit die ongekend is binnen de markt en bijzonder waardevol voor ons en onze klanten is.”

“AI zorgt niet alleen voor verandering binnen datacenters, maar ook in de manier waarop belangrijke marktspelers samenwerken om groei mogelijk te maken. Exploitanten van datacenters, klanten, chipfabrikanten, infrastructuurleveranciers, energie- en nutsbedrijven en andere partijen moeten samen innoveren om de drempels voor de inzet van AI verlagen”, zegt Giordano Albertazzi, de CEO van Vertiv. “De technici van Compass Datacenters en Vertiv hebben hun krachten gebundeld om dit belangrijke project te realiseren. Vertiv™ CoolPhase Flex maakt het mogelijk om de IT-toepassingen van vandaag en in korte tijd het datacenter van de toekomst te ondersteunen. Dankzij onze diepgaande kennis en ons begrip van de complexiteit van AI-toepassingen, was Vertiv in staat om deze unieke oplossing naar de markt te brengen.”

Belangrijke voordelen van de Vertiv CoolPhase Flex zijn onder meer:

  • Een snellere en eenvoudigere inzet van rekenkracht met hoge dichtheid: Het hybride ontwerp van de Vertiv CoolPhase Flex minimaliseert de complexiteit rond het gebruik van vloeistofkoeling en reduceert de implementatietijd, kosten en downtime.
  • Ongeëvenaarde efficiëntie: Voor de luchtkoeling maakt de oplossing gebruik van pumped refrigerant economization (PRE)-technologie. Deze schakelt automatisch over op vrije koeling wanneer de omgevingscondities daarom vragen. Als IT-workloads beter gebaat zijn bij vloeistofkoeling, kan het systeem op eenvoudige wijze overschakelen naar de distributie van koelmiddel en warmteafvoer. Het systeem is te combineren met oplossingen voor vloeistofkoeling, zoals de Vertiv™ XDU 1350.
  • Kosten- en ruimtebesparing: Het op zichzelf staande systeem wordt buiten het datacenter geïnstalleerd om waardevolle ruimte te besparen. De modulaire datacenters en machineparken van Compass zijn ontwikkeld met het oog op flexibiliteit en schaalbaarheid, zodat ze zich aan de veranderende eisen en nieuwe technologieën kunnen aanpassen. Organisaties kunnen daardoor naar de Vertiv CoolPhase Flex upgraden met minimale verstoring van hun bedrijfsprocessen en zonder de hoge kosten die gepaard gaan met renovatie of uitgebreide retrofitting.

Compass heeft daarnaast het serviceplatform Vertiv™ Next Predict in gebruik genomen. De voorspellende analyses van dit platform stellen Compass in staat om voor een select aantal koeleenheden reactief onderhoud in te ruilen voor proactief onderhoud. Vertiv™ Next Predict biedt inzicht in de werking van de apparatuur en maakt gebruik van historische en operationele data om aan te geven wanneer er onderhoud is vereist.

“Vertiv Coolphase Flex is een voorspellende tool die ons voortijdig laat weten welke apparatuur aan onderhoud toe is, in plaats van te moeten wachten totdat er problemen met de beschikbaarheid optreden. Dit is een gamechanger op het gebied van koelapparatuur”, zegt Crosby. “Het is geweldig om samen met Vertiv de weg naar de toekomst te bouwen.”

Ga voor meer informatie over kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen naar Vertiv.com. Meer informatie over datacenters die gereed zijn voor AI-toepassingen is beschikbaar op compassdatacenters.com.

Gerelateerde artikelen

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie