Breda – Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, en marktleider in PEM brandstofcellen Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) zijn een strategisch partnership aangegaan. Dit partnership is gericht op het optimaliseren van noodstroomtoepassingen voor datacenters en kritieke infrastructuren, schaalbaar van 200kW tot meerdere MW’s.
Integratie brandstofcelmodules en UPS
Tijdens een succesvol gedemonstreerde proof of concept (PoC) heeft Vertiv Ballard-brandstofcelmodules geïntegreerd met Vertiv™ Liebert® EXL S1 noodstroomvoorziening (UPS). Het doel van deze PoC was het aantonen van de technische haalbaarheid en de voordelen voor klanten van brandstofceloplossingen op basis van waterstof.
“Het steeds verder toenemende datagebruik zorgt wereldwijd voor een verhoogde vraag naar elektriciteit en de uitbreiding van de datacentercapaciteit”, zegt Nicolas Pocard, vice president marketing en strategische partnerships bij Ballard. “Hierdoor is het noodzakelijk om het elektriciteitsverbruik en de CO2-voetafdruk van deze energie-intensieve sector effectief te beheren om de net zero-doelstellingen te behalen. Het strategische partnership van Ballard en Vertiv stelt beide partijen in staat kosteneffectieve, brandstofcel noodstroomoplossingen te bieden die niet leiden tot de uitstoot van broeikasgassen en die tegelijkertijd schaalbaar zijn en voldoen aan de groeiende vraag naar stroom van datacenters.”
Onderdelen van de Power Module H2-oplossing
De gedemonstreerde Power Module H2-oplossing van Vertiv is gebaseerd op componenten die al geschikt zijn voor de industrie. Deze oplossing integreert twee Ballard PowerGen 200kW brandstofcelkasten, die het volledig functionele koolstofvrije back-upsysteem van stroom voorzien. Daarnaast omvat de oplossing:
- Een compleet koelsubsysteem.
- Een infrastructuur voor waterstofopslag geïntegreerd met Vertiv™ HPL Lithium-Ion-batterijen, Liebert® EXL S1 UPS-systeem en de Vertiv™ DynaFlex Energy Management Controller.
Power Module H2 is onderdeel van de 1 MW Customer Experience Center-microgridoplossing, inclusief een 1 MW AC Solar PV-array en Vertiv™ DynaFlex Battery Energy Storage System (BESS). Uit de eerste validaties en tests is gebleken dat de werking van een UPS zonder broeikasgasemissies, geïntegreerd in een onderbrekingsvrije stroomarchitectuur, succesvol is.
“Door de ongekende adoptie van AI en high-performance computing (HPC) is er behoefte aan milieuvriendelijke stroomoplossingen voor onze klanten, met een focus op koolstofvrije en koolstofarme energiealternatieven”, aldus Viktor Petik, vice president van Vertiv Infrastructure Solutions. "De succesvolle brandstofcel-POC met Ballard biedt een realistische optie voor klanten die de duurzaamheidsstrategie van hun datacenter willen versterken en voor klanten die overstappen op een toekomstbestendig Bring Your Own Power (BYOP)-model."
Voordelen van de Power Module H2-oplossing
Vertivs Power Module H2 is een alternatief om te voldoen aan de stijgende energievraag van toekomstige datacenters en back-upstroomopwekking zonder broeikasgasemissies. Het prefab en in de fabriek geteste systeem biedt een snel inzetbare en schaalbare stroominfrastructuur voor nieuwe datacenters. Daarnaast is het mogelijk om bestaande locaties aan te passen zonder de elektrische infrastructuur opnieuw te ontwerpen.
De Vertiv Power Module H2 focust zich op Europa, Noord-Amerika en biedt diverse mogelijkheden in andere regio’s. Verschillende voordelen van de oplossing voor kritieke infrastructuuroplossingen zijn:
- Complexe stroominfrastructuur met enkelvoudige voeding
- Geen uitstoot van broeikasgassen en geluidsarme back-up stroomopwekking
- Snelle dynamische stroomrespons
- Weinig onderhoud in vergelijking met back-upoplossingen met dieselgeneratoren
- Uitgebreide back-up (dagen) – alleen beperkt door brandstofopslagcapaciteit
- Geoptimaliseerde voetafdruk voor toepassingen op MW-schaal
- Schaalbaar in UPS- en brandstofceltoepassingen met meerdere MW
De Vertiv Power Module H2-oplossing breidt het stroomportfolio van Vertiv uit en is een innovatieve bijdrage aan het onlangs bekendgemaakte “One Vertiv, One World”-plan. Dit is onderdeel van Vertivs verantwoorde bedrijfsstrategie om een duurzamere toekomst mogelijk te maken.
Smarter E Europe 2024
Vertiv en Ballard demonstreren brandstofcelaangedreven standby-stroomtoepassingen voor datacenters en kritieke infrastructuren tijdens Smarter E Europe 2024, Europa's grootste verzameling van beurzen voor de energiesector, waaronder Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe en EM-Power Europe. De bedrijven zijn van 19 tot en met 21 juni te vinden in expositieruimte B2, stand B2 436.
Lees hier meer over het nieuwe Customer Experience Center van Vertiv in Delaware of bezoek Vertiv.com.
Over Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.
Over Ballard Power Systems
De visie van Ballard Power Systems is om brandstofcelvermogen te leveren voor een duurzame planeet. De emissievrije PEM brandstofcellen van Ballard maken de elektrificatie van mobiliteit mogelijk, waaronder bussen, commerciële vrachtwagens, treinen, zeeschepen en stationaire energie. Ga voor meer informatie over Ballard naar Ballard.com.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.
Contact
Leonie Huting
035-5822730
vertiv@marcommit.nl