The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Van datacenter tot edge, hoe u IT-apparaten sneller en veiliger kunt implementeren en beheren

Het Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem automatiseert en versnelt IT-beheertaken

Organisaties hebben een steeds grotere verzameling IT-apparatuur onder beheer en die trend zal zich alleen maar verder versnellen met de groei van edge computing. Hoewel momenteel slechts 10 procent van de door de onderneming gegenereerde gegevens buiten traditionele datacenters of cloudinfrastructuren worden gecreëerd, zal dit volgens Gartner de 75 procent bereiken in 2025. Meerdere factoren zijn hier verantwoordelijk voor, zoals initiatieven op het gebied van snelle digitale transformatie, hybride werkmodellen en applicatie-innovatie met het Internet of Things (IoT) en 5G. De technologische intensiteit van organisaties gaat razendsnel vooruit en er is geen tijd om terug te kijken.

Wat betekent dit voor datacenters en IT-teams? Zelfs als dat nog niet het geval is, zullen deze teams spoedig apparaten implementeren en beheren via grootschalige gedistribueerde netwerken. Daarom willen veel teams nu alvast processen en technologieën ontwikkelen om locaties en apparaten op schaal te kunnen implementeren en beheren. Beveiliging blijf echter een van de belangrijkste prioriteiten. Omdat IT-teams infrastructuur steeds vaker op afstand beheren, willen ze ook zorgen dat processen en sessies alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde gebruikers. Recente wijdverspreide hacks hebben duidelijk laten zien dat IT-teams altijd eerst rekening moeten houden met de beveiliging wanneer ze processen op afstand implementeren en dat ze voortdurend moeten zoeken naar kwetsbaarheden die door kwaadwillende partijen kunnen worden misbruikt en deze moeten elimineren.

Wat IT-teams nu nodig hebben van tools voor beheer op afstand

Als IT-teams IT-beheerplatforms evalueren, willen ze:

  • Plannen voor infrastructuurdiversiteit: IT-teams hebben een enkel beheerplatform nodig dat kan worden gebruikt voor zowel grote ondernemingen als edge-sites, met een heterogene infrastructuur van meerdere leveranciers. Ze beheren een groot aantal apparaten, waaronder servers, desktops, opslag en netwerken, rack-PDU's (rPDU's) en rack uninterruptible power supplies (rUPS), om er enkele te noemen. Een IT-beheerplatform dat KVM over IP-apparaten, beheer van virtuele machines en serviceprocessors combineert, biedt IT-personeel de mogelijkheid om al deze apparaten op afstand en veilig te implementeren en beheren.

  • Maak uw aanpak toekomstbestendig: de dagen van bedrijfseigen systemen en vendor lock-in zijn ten einde. Tijdens de recente economische neergang koos 68 procent van de organisaties voor open-source software om tijd en geld te besparen. In een andere enquête zei 94 procent van de respondenten dat open-source software net zo goed of beter was dan bedrijfseigen software, waarschijnlijk vanwege het feit dat deze software continu en collectief wordt geïnnoveerd.

    Een IT-beheerplatform moet gebaseerd zijn op open standaarden zoals OpenBMC en Redfish en API's bieden die IT-teams kunnen gebruiken om verbinding te maken met hun favoriete tools en apparaten, en beheertaken kunnen stroomlijnen. Bovendien stelt ingebedde open-source firmware IT in staat om de operationele efficiëntie te verhogen. Medewerkers kunnen eenvoudig de nieuwste verbeteringen toevoegen om de beveiliging, prestaties en functionaliteit van apparaten te verbeteren. IT-teams kunnen ook Linux-firmware gebruiken om aan de behoeften van de klant te voldoen. Dit biedt een veilige, geharde, op standaarden gebaseerde oplossing die alle partijen beschermt. Al deze mogelijkheden leiden tot een platform dat de tand des tijds kan doorstaan en zich met de nieuwste technologie mee ontwikkelt.

  • Verbeter de operationele efficiëntie: handmatige processen nemen veel tijd in beslag, en kunnen hiaten en fouten in IT-processen introduceren. Geautomatiseerde processen stellen een IT-team in staat om een grotere voetafdruk van de locatie en apparaten af te handelen zonder dat er nieuwe medewerkers nodig zijn, terwijl de implementatietijd toch korter wordt gemaakt. Medewerkers kunnen dingen zoals onboarding van gebruikers, configuratiewijzigingen en statusrapportage automatiseren, waardoor apparaten en sites sneller en eenvoudiger kunnen worden ingesteld. Ze kunnen ook een aggregatie-apparaat gebruiken om IP-adressen toe te wijzen aan IP-modules, onafhankelijk van klantnetwerken. Dit betekent minder IP-adressen en lagere kosten.

  • Het beheer van apparaten tijdens storingen: Onverwachte uitvaltijd is de nachtmerrie van elk digitaal bedrijf. Dankzij de out-of-bound-beheermogelijkheden kan IT op afstand toegang krijgen tot apparaten, zelfs als het netwerk is uitgevallen of niet bestaat. IT-medewerkers kunnen verbinding maken met de apparatuur van hun klanten, problemen snel oplossen en de service herstellen voor een betere ervaring. Bovendien kan IT de functies en functionaliteiten van het IT-beheerplatform updaten terwijl ze het gebruiken, waardoor de beschikbaarheid nog meer kan worden verbeterd.

  • Controle over toegang tot en gebruik van apparaten: IT-teams willen strikte controle over de toegang tot en het gebruik van apparaten. Een IT-beheerplatform stelt geautoriseerd personeel in staat om VM-sessies op afstand te starten, veilige toegang voor goedgekeurde gebruikers mogelijk te maken, de activiteiten te beheren die ze kunnen uitvoeren en processen te controleren om de beveiliging verder te verbeteren. IP KVM-apparaten bieden gebruikers veilige toegang tot on-premise applicaties en data met end-to-end-encryptie van al het verkeer.

  • Verbeter de beveiliging van apparaten: De IT-afdeling kan voortdurend op de hoogte blijven van de gezondheid en conditie van apparaten door het beheer hiervan te centraliseren. Dit betekent dat medewerkers snel problemen kunnen oplossen, zoals verouderde patches die de beveiligingsrisico's kunnen vergroten. Geautomatiseerde updates zorgen dat apparaten actueel blijven, terwijl ingebouwde firmware premium runtime-beveiliging biedt, waardoor een volledige vector aan kwetsbaarheden gebaseerd op geheugen wordt geëlimineerd.

Als IT-teams hun managementtaken uitbreiden, hebben ze een systeem nodig dat meegroeit met de zakelijke en technologische vereisten. Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem is een IT-beheerplatform dat schaalbaar is voor datacenters, edge-locaties en apparaten. Het stroomlijnt IT-monitoring en beheertaken met een beheerplatform, rackmanager, interfacemodules en ingebouwde Linux-firmware die IT-teams ondersteunt en veilige processen mogelijk maakt.

Ongeacht of IT-teams grote of modulaire datacenters, IT-kasten, serverruimtes, testlaboratoria, mobiele masten of andere faciliteiten beheren, Avocent ADX Ecosystem zorgt voor duidelijkheid en controle in uw bedrijfsprocessen. Avocent ADX Ecosystem helpt IT bij het snel, schaalbaar en veilig leveren van de resultaten die het bedrijf wil.

Kom nu nog meer te weten over het Vertiv™ Avocent® ADX-ecosysteem.

Gerelateerde artikelen

PARTNERS
Partner-login

Taal & locatie