The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

귀사의 서버실 최대 온도는 몇 도입니까?

서버실 온도는 모든 데이터 센터 환경에서 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 컴퓨터 장비를 일정한 온도와 습도로 유지하는 것은 시설 관리자의 업무에서 매우 중요한 부분이며, 이러한 노력을 지원하는 데 필요한 도구는 무척 많습니다.

그렇기 때문에 데이터 센터 관리자는 시설을 최상의 상태로 유지하기 위해 따라야 할 지침을 반드시 숙지해야 합니다. 1~2도 낮거나 높은 차이는 별것 아닌 것처럼 보일 수 있지만, 장기적으로는 큰 차이를 만들 수 있습니다.

서버실이 쾌적하게 운영될 수 있는 최대 온도는 몇 도입니까? 최소 온도는 몇 도입니까? 이러한 질문에 대한 답을 통해 IT 관리자는 시설을 유지할 수 있는 허용 범위에 대한 기준을 얻을 수 있습니다.

베이스라인 표준

미국냉난방공조학회(American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE)는 데이터 센터 환경에서 허용되는 공기 온도 및 습도 범위에 대한 표준을 관리하는 기관입니다. ASHRAE의 Technical Committee 9.9는 2011년에 클래스 A1 데이터 센터가 섭씨 15~32도(화씨 59~89.6도) 사이의 온도와 20%에서 80%의 상대 습도를 유지해야 한다고 결정했습니다. ASHRAE는 시설에서 이러한 가이드라인을 초과하지 않아야 한다고 권장합니다.

서버는 섭씨 32~15도(화씨 89.6~59도) 사이를 유지해야 합니다.

변모하는 요구사항과 가능성

ASHRAE의 가이드라인은 2004년, 2008년, 2011년에 변경되는 등 지속적으로 변화하고 있습니다. 데이터 센터 관리자는 이러한 변화하는 요구사항에 대해 충분한 교육을 받고 이를 잘 파악하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 데이터 센터 지식에 기여한 Yevgeniy Sverdlik에 따르면, 2015년에 ASHRAE는 효율성 향상을 지원하기 위해 데이터 센터의 상대 습도 범위를 넓히는 방안을 검토하고 있었습니다.

일부 시설의 온도 측정치는 현재 허용되는 온도 범위를 초과하고 있습니다. 예를 들어, Google의 벨기에 데이터 센터는 무려 95도에서 운영되고 있습니다. 이는 냉각 비용을 절감하고 거대한 컴퓨팅 시설의 환경적 영향을 줄이고 있습니다.

이것이 왜 중요합니까?

앞서 언급했듯이 데이터 센터 온도는 IT 관리자가 주의 깊게 관찰해야 할 주요 지표 중 하나입니다. 장비 온도가 허용 범위를 벗어나면 스트레스 상황이 발생할 수 있습니다.

예를 들어, 환경이 너무 더우면 과열이 발생하여 예기치 않은 서버 고장시간이 발생할 수 있습니다. Datacenter Dynamics 기여자인 Penny Jones에 따르면, 2013년에 Microsoft 데이터 센터에서 바로 이런 일이 발생하여 Outlook 및 SkyDrive 서비스와 관련된 서버가 계획되지 않은 중단을 경험했습니다.

또한 서버가 너무 차가울 수도 있습니다. 이로 인해 서버 고장시간이 발생하지 않을 수도 있지만, 데이터 센터 관리자는 컴퓨팅 룸을 특정한 낮은 온도로 유지하여 치솟는 전기 요금을 보고 싶지는 않을 것입니다. 서버를 이렇게 시원하게 유지하는 것이 환경에 미치는 영향도 무시할 수 없습니다. 따라서 목표는 시설을 가능한 최고 온도로 유지하면서 동시에 서버가 과열되지 않도록 하는 것입니다.

서버실을 최고 온도보다 낮게, 최저 온도보다 높게 유지하는 것은 장기적으로 사업 연속성과 효율성을 위해 중요합니다. 하지만 몇 가지 중요한 질문이 남아 있습니다. 어떻게 관리자가 시설의 온도를 항상 알 수 있습니까? 어떻게 온도를 허용 범위 내에서 균일하게 유지할 수 있습니까?

서버의 최저 및 최고 온도를 엄격하게 유지하는 것은 데이터 센터 관리자의 중요한 업무 중 하나입니다. Vertiv가 제공하는 효과적인 냉각 관리 솔루션을 설치하면 시설에서 예기치 않은 고장시간을 최소화할 수 있으며, 동시에 전기 비용을 절감할 수 있습니다. 컨테인먼트 솔루션은 냉각 장비에 추가 비용을 들이지 않고도 시설의 효율성을 유지하고 부하를 늘릴 수 있도록 도와줍니다.

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역