The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
하이퍼스케일 데이터 센터는 견고하고 확장 가능한 애플리케이션을 효율적으로 지원하도록 설계된 대규모 비즈니스 크리티컬 시설이며, 대개 Google, Amazon, Facebook, IBM 및 Microsoft와 같은 빅데이터 생성 회사와 연관을 맺고 있습니다.

하지만 하이퍼스케일 데이터 센터가 일반 데이터 센터와 다른 점은 무엇일까요?

간단히 말해, 데이터 센터는 조직의 IT 장비와 서버를 수용하는 전용 공간 또는 건물입니다. 회사는 데이터 센터 리소스를 활용하여 비즈니스를 운영하거나 대중에게 서비스를 제공할 수 있습니다.

엔터프라이즈 데이터 센터와 하이퍼스케일 데이터 센터는 규모와 성능을 기준으로 비교할 수 있습니다.

하이퍼스케일 데이터 센터는 엔터프라이즈 데이터 센터보다 훨씬 더 크고, 규모의 경제와 맞춤형 엔지니어링의 이점 때문에 그보다 훨씬 더 뛰어난 성능을 발휘합니다. 공식적 정의가 아니지만 하이퍼스케일 데이터 센터는 5,000대의 서버와 10,000평방피트를 초과해야 합니다.

하이퍼스케일 데이터 센터의 또 다른 차이점은 여기서 처리하는 데이터, 컴퓨팅 및 스토리지 서비스의 양입니다. 설문조사에 따르면 하이퍼스케일 기업의 93%가 초당 40기가바이트(Gbps) 이상의 네트워크 연결을 기대하고 있습니다. 동일한 설문조사에서 응답자의 51%는 방대한 양의 데이터를 관리하는 데 필요한 대역폭을 확보하는 것이 점점 더 어려워지고 있다고 답했습니다.

전력 사용 효율성(PUE) 지표를 비교하면(데이터 센터 간의 PUE 비교가 항상 유사한 것은 아니지만), 대부분의 엔터프라이즈 데이터 센터는 일반적으로 1.67~1.8 사이의 데이터 센터 PUE를 보고합니다. 그러나 Google 하이퍼스케일 데이터 센터는 PUE가 1.1라고 보고하며, PUE 1.0은 완벽한 효율성을 의미합니다. 성능 관점에서 볼 때, 비교는 대형 세단 대 무공해 차량과 매우 유사합니다.

하이퍼스케일은 또한 엄청난 수요를 충족하기 위해 규모에 따라 확장할 수 있는 컴퓨팅 시스템의 기능을 포함하고 있는 용어입니다. 따라서 하이퍼스케일 데이터 센터는 서비스하는 모든 부하량을 충족하기 위해 스케일 업, 스케일 다운 및 스케일 아웃이 가능해 매우 민첩합니다. 이는 더 많은 컴퓨팅 성능을 추가하고 더 많은 장비를 추가하거나 네트워크 엣지로 확장할 수 있음을 의미할 수 있습니다.

본질적으로 하이퍼스케일 데이터 센터는 “규모뿐 아니라 인프라 구축 및 관리에 대한 특정 접근 방식에도 경쟁하며, 해체된 하드웨어, 최대한의 분리(구성요소를 혼합 및 일치시킬 수 있음), 모듈화, 자동화 및 기타 원칙을 강조합니다.

5대 규모의 하이퍼스케일 데이터 센터

2021년 현재 600개 이상의 하이퍼스케일 데이터 센터가 있습니다. 하이퍼스케일 데이터 센터의 규모를 진정으로 이해하기 위해, 10,000평방피트에 5,000대의 서버라는 기존 정의를 5대 규모의 하이퍼스케일 데이터 센터 및 서비스 지역과 비교합니다.

Inner Mongolian Information Hub

  • 총 면적: 1,070만 평방피트
  • China Telecom이 소유한 Inner Mongolian Information Hub는 Hohhot에서 가장 큰 6개 데이터 센터입니다.

Hohhot 데이터 센터

  • 총 면적: 770만 평방피트
  • China Mobile의 Hohhot 데이터 센터는 Hohhot의 정보 허브에 위치한 두 번째로 큰 데이터 센터입니다.

Citadel Campus

  • 총 면적: 720만 평방피트
  • 네바다 북부에 위치한 Citadel Campus는 글로벌 기술 회사인 Switch가 소유한 세계 최대의 데이터 센터입니다. 최대 650메가와트(MW)의 100% 재생 에너지로 운영됩니다. 이 캠퍼스는 실리콘 밸리까지 4.5밀리초(ms), 실리콘 비치까지 9ms, 라스베이거스까지 7ms의 대기 시간을 보장합니다.

Range International Information Hub, 중국 랑팡

  • 총 면적: 660만 평방피트
  • 베이징과 톈진 사이의 중국 랑팡에 위치한 Range International Information Hub는 IBM과 협력하여 설계된 4세대 슈퍼 데이터 센터입니다.

Switch SuperNAP, 라스베이거스, 네바다

  • 총 면적: 330만 평방피트
  • SuperNAP은 Switch의 소유이며 라스베이거스에 있습니다. SuperNAP은 최대 531MW의 100% 녹색 에너지로 운영합니다.

Vertiv에 대한 자세한 정보는 vertiv.com에서 확인하십시오.

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역