45개 이상의 학교가 있는 Twin Rivers 통합 교육구는 계속해서 증가하는 핵심 임무 요구 사항을 더 잘 처리하기 위한 방법으로 데이터 센터를 이전하고 업데이트해야 했습니다.
고객
Twin Rivers 통합 교육구는 캘리포니아에서 29번째로 큰 학군입니다. 이 학군에는 초등학교 29개, 중학교 5개, 7개의 지역에 종합 고등학교 4개 및 3개의 차터 스쿨, 7개의 대안 학교가 있으며, 약 27,000명의 학생에게 교육 서비스를 제공하고 있습니다.
도전 과제
45개 이상의 학교가 있는 Twin Rivers 통합 교육구는 계속해서 증가하는 핵심 임무 요구 사항을 더 잘 처리하기 위한 방법으로 데이터 센터를 이전하고 업데이트해야 했습니다. 하지만 한 학군의 전체 데이터 센터를 이전하고 업데이트하려면 많은 시간과 비용이 소요됩니다.
해결 방법
Vertiv는 이미 구식이 되어버린 대규모 데이터 센터를 이전하는 대신, Twin Rivers의 핵심 임무 요구 사항을 랙이 14개인 SmartAisle™로 단순화했습니다. 이제 Twin Rivers는 데이터 요구 사항을 증가시켜야 하는 경우 데이터 센터를 이전하고 교체하는 데 자원을 낭비하지 않고 SmartAisle을 단순히 확장하여 해결할 수 있습니다.
Vertiv의 SmartAisle은 어떠한 핵심 임무 재배치와 리노베이션에도 완벽한 솔루션입니다. 빠르고 단순화된 배치를 통해 Vertiv는 설치를 신속하게 처리할 수 있으며 이로 인해 예산을 초과하지 않고 생산성의 손실을 방지할 수 있습니다. Liebert® CRV 행 기반 정밀 냉각 시스템의 효율성을 향상하여 SmartAisle은 비슷한 용량을 가진 기존의 모든 데이터 센터보다 PUE를 평균 15~25% 낮게 제공합니다.
사례 요약
위치:캘리포니아, 미국
중요 요구 사항:Twin Rivers는 운영 비용을 낮추기 위해 데이터 센터를 다른 건물로 이전하고 원래 있던 35개의 랙을 더 작고 효율적인 데이터 구조로 교체해야 했으며 이 모든 것은 이전 중 중단 시간을 최소화하면서 이루어져야 했습니다.
제품/서비스: SmartAisle 솔루션은 지능형의 통합형 행 기반 시스템을 통해 CAPEX 및 OPEX를 크게 절감합니다. 이 인프라는 랙, 전력, 냉각, 인프라 관리를 전체적인 데이터 센터 솔루션으로 통합합니다.
결과:
- 냉복도 컨테인먼트를 갖춘 SmartAisle 솔루션을 구성하고 랙의 수를 35에서 14로 줄임
- 설치 시간을 최소화하고 공간 업그레이드의 필요성을 제거하여 비용을 절감
- 4개의 CRV를 갖춘 In-Row 냉각을 포함시킴
- 이중 오버헤드 모듈식 버스웨이를 사용하여 고밀도 전력 분배를 제공함
- 여러 위치를 제공하기 위해 재현하기 쉬운 설계를 창출함
- 중단 시간 및 생산성 손실을 최소화함