배경:
이러한 조직의 데이터 센터 중 많은 곳은 IT 전문가가 24시간 내내 배치되어 있지 않지만 전부 24시간 내내 운영되어야 합니다. 이러한 데이터 센터에는 서버, 스토리지 시스템, 스위치, 심지어 테이프 라이브러리 같은 것까지도 관리하는 다양한 IT 인프라 구성 요소가 있습니다. 조직은 대역 내외에 관계없이 연결성을 보장하여 어디에서나 어떠한 데이터 센터와도 연결하고 진단 및 수정할 수 있는 원격 관리 시스템을 구현하기로 결정했습니다.
결과
- 이 글로벌 인터넷 서비스 공급업체는 비즈니스 연속성 및 명성에 중요한 IT 가용성을 높이기 위해 Avocent® ACS 고급 콘솔 서버 기술을 표준화했습니다.
- Avocent ACS는 사용자가 전력 바를 통해 전력을 관리하고, 서버 또는 기타 장치를 원격으로 전환하면서 포트를 전환할 수 있도록 랙 PDU를 연결하는 기능을 제공합니다.
- Avocent ACS는 고객이 장치 구성을 자동화하거나 장애 분석을 위한 스크립트를 사용하여 이와 연결된 IT 장치의 관리를 대단히 빠르게 가속화하도록 할 수 있었습니다.
사례 요약 | |
---|---|
Vertiv 솔루션: |
|
중요 요구 사항: | 기술을 활용하여 비즈니스 연속성 및 명성에 중요한 IT 가용성을 높입니다. |