Healthcare IT Edge
Whitepaper
La telemedicina e l’edge della rete
Considerazioni sull’infrastruttura per la cura dei pazienti da remoto
I sistemi IT, le infrastrutture, i protocolli di sicurezza e di privacy esistenti erano già sotto pressione o obsoleti a causa della proliferazione di sistemi sanitari diversi tra loro. La telemedicina aggiunge un ulteriore livello di complessità, che richiede nuove strategie e investimenti nell’IT.
Leggi il nostro whitepaper per saperne di più sulle importanti decisioni per i responsabili dell’IT e i responsabili delle informazioni (CIO) nel settore sanitario.
width: unset!important; ">Scarica oraDifficoltà per le infrastrutture sanitarie
Le cure rivolte ai pazienti dipendono sempre più dalla tecnologia dell’edge, per cui i tempi di inattività dell’IT diventano più dannosi e più costosi, rendendo indispensabile un’infrastruttura IT affidabile e ben progettata.
Espansione delle reti IT e IoT
Nel campo dell’assistenza sanitaria, oggi l’IT non deve solo supportare più armadi nell’ospedale, ma anche una rete in espansione di strutture per cure urgenti, diagnostica per immagini, chirurgia ambulatoriale e altre strutture remote, mentre l’aumento del volume dei dati e i nuovi servizi intensificano la domanda di elaborazione in tutta la rete. Tra i fattori trainanti dell’aumento del volume dei dati c’è l’Internet of Things (IoT), che nel settore sanitario, se supportato da un’infrastruttura affidabile, può migliorare le cure fornite ai pazienti e automatizzare i flussi di lavoro. I siti remoti hanno bisogno di un’infrastruttura di qualità per i data center, mentre molti armadi esistenti devono essere aggiornati per soddisfare le nuove esigenze. Le risorse IT che gestiscono le reti in espansione sono sottoposte a una pressione eccessiva.
La telemedicina è destinata a diffondersi
La telemedicina si è rivelata essenziale nella gestione dell’emergenza del 2020. Vantaggiosa sia per i pazienti che per gli operatori sanitari, in futuro potrà rivestire un ruolo ancora più importante nella fornitura di assistenza sanitaria. Le soluzioni d’emergenza adottate in risposta alla pandemia non garantiranno però l’affidabilità e la scalabilità a lungo termine necessarie per espandere questa capacità. Via via che i siti distribuiti si evolvono, diventando degli importanti hub di assistenza ai pazienti, è necessario sviluppare l’infrastruttura IT per aumentare la disponibilità e semplificare la gestione.
L’IA si fa strada
La prossima ondata di innovazione per l’edge del settore sanitario probabilmente includerà l’intelligenza artificiale (IA). Il processo decisionale basato sull’intelligenza artificiale rende la diagnostica più rapida e accurata. L’applicazione dell’IA ai dati dell’IoT in campo sanitario può contribuire a migliorare diversi ambiti, tra cui quello dell’assistenza post-chirurgica. L’edge computing e l’infrastruttura che lo supporta avvicinano l’elaborazione al punto in cui si cura il paziente, consentendo ai medici di accedere alle informazioni quasi in tempo reale.
Soluzioni Vertiv per affrontare le sfide dell’IT nel settore sanitario
Prodotti per supportare le reti sanitarie in espansione
Protezione delle applicazioni critiche per evitare i tempi di inattività
Dai sistemi UPS compatti in formato 1U per le esigenze degli armadi con problemi di spazio, fino ai sistemi UPS modulari autonomi in grado di alimentare una sede remota, Vertiv propone una gamma completa di soluzioni UPS destinate al settore Healthcare.
Le soluzioni UPS Vertiv™ sono progettate per la massima flessibilità, scalabilità ed efficienza della gestione IT nel campo dell’assistenza sanitaria, con design standardizzati basati su blocchi tecnologici comuni. Offrono un’autonomia eccellente grazie alla batteria interna sostituibile a caldo e si possono configurare con batterie esterne per un’autonomia ancora maggiore. Il nostro calcolatore di autonomia (runtime) aiuta a configurare le batterie in base ai requisiti dell’applicazione. Sono dotati anche di prese programmabili, così da risparmiare la carica della batteria per i dispositivi più importanti in caso di interruzione dell’alimentazione.
Gli UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 proteggono attivamente l’alimentazione in modalità a doppia conversione, con un design compatto e affidabile, ideale per le applicazioni sanitarie più critiche. I modelli Liebert® PSI5 di tipo line-interactive sono dotati di regolazione automatica della tensione per fornire un’uscita avanzata a onda sinusoidale pura sulla batteria. I sistemi UPS Vertiv™ con batterie al piombo-acido regolate da valvole (VRLA) sono coperti da una garanzia di tre anni. I sistemi UPS Vertiv™ con batterie agli ioni di litio sono coperti da una garanzia di cinque anni.
Distribuzione dell’alimentazione all’interno del rack
Garantire un’alimentazione elettrica di qualità costante è solo una parte delle difficoltà correlate all’alimentazione dei siti edge. È necessario anche distribuire l’alimentazione all’interno del rack. Le unità intelligenti di distribuzione dell’alimentazione in rack (rPDU) Vertiv™ Geist™ non si limitano a distribuire in modo affidabile l’alimentazione all’interno del rack. Forniscono visibilità sul consumo energetico dei rack e dei dispositivi e possono addirittura consentire di attivare e disattivare le prese per arrestare e riavviare da remoto le apparecchiature collegate.
Gestione remota dell’infrastruttura e dell’IT sull’edge
Le soluzioni infrastrutturali intelligenti Vertiv™ consentono il monitoraggio remoto degli UPS e del consumo energetico a livello di unità e di uscita, grazie alle nostre rPDU intelligenti. Si avvalgono di Vertiv™ Environet™ Alert, una soluzione di monitoraggio facile da implementare che emette degli avvisi se si verificano condizioni ambientali tali da compromettere il funzionamento delle apparecchiature, così da intervenire in modo proattivo.
Quando si tratta di monitoraggio e gestione però noi andiamo oltre l’infrastruttura IT. Vertiv semplifica la gestione dell’IT distribuito grazie a una gamma di KVM e console server avanzati. Gli switch KVM su IP Vertiv™ Avocent® semplificano la gestione locale e remota delle apparecchiature IT per controllare i server e i target seriali attraverso un’unica console.
Le console seriali Vertiv™ Avocent® ACS 800 e ACS 8000 forniscono l’accesso remoto in-band e out-of-band a server, router, switch di rete, firewall, sistemi UPS e rPDU. Questi potenti strumenti permettono di monitorare, gestire e risolvere i problemi dei sistemi remoti, al fine di ridurre al minimo i tempi di inattività ed eliminare i tempi di trasferimento verso i siti periferici per svolgere interventi di manutenzione e risoluzione dei problemi.
Riduci al minimo le conseguenze dei carichi termici in aumento
Con l’aumento della densità IT, negli spazi ristretti la temperatura può raggiungere livelli pericolosi. Nel caso dei rack aperti, una soluzione di raffreddamento a soffitto consente il controllo della temperatura e dell’umidità senza ingombro a terra. Il raffreddamento si può anche integrare in un rack IT chiuso, creando un ambiente autonomo e controllato per i sistemi IT. Le soluzioni di raffreddamento in rack, come Vertiv™ VRC, sono ideali per gli armadi di rete, le sale radiologiche e altre applicazioni sanitarie fondamentali.
Per gli armadi che supportano le apparecchiature di comunicazione, Vertiv™ Geist™ Switchair® è un dispositivo semplice ed efficace, installabile in rack, che crea un percorso per il flusso di aria fredda dalla parte anteriore del rack a uno switch o alla presa d’aria laterale del router. Disponibile in versione attiva (ventilatore integrato) o passiva, Geist™ Switchair® è facile da installare e si inserisce nello stesso spazio del rack del dispositivo che supporta. Può rappresentare una soluzione autonoma per migliorare il flusso d’aria o fungere da complemento di un sistema di raffreddamento dedicato.
Semplifica la distribuzione con soluzioni integrate
Se la tua rete è in espansione o stai aggiornando interamente più siti edge, dovrai implementare rapidamente l’infrastruttura. Le soluzioni per rack integrate di Vertiv eliminano la necessità di integrazione in loco, garantendo al contempo la personalizzazione dell’infrastruttura in base alle apparecchiature e all’ambiente. I sistemi sono pronti per l’installazione in ambiente IT, con UPS integrato, unità di distribuzione dell’alimentazione in rack (rPDU), funzionalità di raffreddamento e di gestione remota.
Casi di studio dei clienti
Scopri come gli operatori sanitari stanno migliorando la continuità e la fornitura dei servizi grazie alle soluzioni infrastrutturali di Vertiv.
WEBINAR
Monitoraggio e manutenzione degli armadi nel settore sanitario per la digitalizzazione e la telemedicina
Ascolta gli esperti di Vertiv che presentano nuove tecnologie destinate al monitoraggio da remoto dell’infrastruttura impiegata nel settore sanitario. Ulteriori informazioni:
I dati disponibili dai sistemi dell’infrastruttura degli armadi
Requisiti hardware per il monitoraggio da remoto
Integrazione dell’infrastruttura degli armadi nel sistema di gestione degli edifici
Software gratuiti per il monitoraggio da remoto
Best practice per la manutenzione delle apparecchiature IT distribuite e dell’infrastruttura degli armadi
Contenuti correlati
Abbiamo quello che fa per te. Parlaci del tuo edge
Parlaci del tuo progetto: ti aiuteremo a comprendere le tue esigenze e a connetterti con l’infrastruttura IT ideale per il tuo edge.
Grazie per l’invio!