The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Performance As Promised

Liebert Cooling Products Earn Trusted AHRI CERTIFIED® MARK

Vertiv, through its Liebert® cooling systems, is the first and only data center and telecom cooling system provider based in the U.S. to have its products earn the AHRI Certified mark from the Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) under its new Datacom 1360 program.

Download the AHRI brochure View the Infographic

We Deliver As Promised

For years, people have relied on certifications from the Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) for air conditioning systems used in homes and businesses for non-critical applications.

Until now a customer was more likely to know how their 1-ton woodshop cooling unit would perform in capacity and efficiency, than they were about the 10- ton unit cooling their mission critical data center.

Without AHRI certification in the datacom industry, a data center or telecom customer had no way of knowing the actual capacity and efficiency of their cooling solution, unless they spent months and tens of thousands of dollars on independent testing. As a result, cooling is often over provisioned and over designed.

To address this issue, Vertiv, under its Liebert brand, worked with AHRI to create a certification process for data center and telecom cooling equipment.

Now customers can be assured they are getting the capacity and efficiency they are promised, without the need to overprovision or perform expensive independent testing.

Read the Press Release

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione