The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Creazione di una catena di fornitura resiliente fondata su integrità e rispetto

La catena di fornitura di Vertiv richiede ai fornitori di adottare i nostri valori, rimanere al passo con i progressi tecnologici, agire con integrità e dare priorità al rispetto delle persone e dell’ambiente.

Integrità della catena di fornitura

L’approccio di Vertiv alla gestione responsabile della catena di fornitura

I nostri fornitori sono piuttosto diversificati in termini di natura aziendale, dimensioni, ubicazione geografica, composizione della forza lavoro e complessità delle loro catene di fornitura a monte. Indipendentemente da queste differenze, tutti i fornitori sono tenuti a rispettare gli standard previsti dal nostro Codice di condotta per i fornitori. In linea con la versione 7.0 del Codice di condotta della Responsible Business Alliance (RBA), il nostro Codice di condotta per i fornitori definisce le nostre aspettative in merito a vari temi, garantendo l’allineamento ai nostri principi di integrità.

Responsabilità ambientale della catena di fornitura

I fornitori sono tenuti a gestire le proprie facilities in modo da dare la priorità alla tutela dell’ambiente e alla conformità alle leggi e alle normative vigenti. I fornitori devono essere consapevoli della propria impronta ambientale e sono tenuti ad adottare misure volte a ridurre al minimo gli effetti negativi dei propri processi di produzione sull’ambiente, le comunità locali e le risorse naturali, garantendo al contempo la salute e la sicurezza pubblica.

Ci aspettiamo inoltre che i fornitori adottino iniziative che mirino a ridurre i consumi energetici e gli sprechi nelle proprie facilities. Ci aspettiamo anche che sviluppino prodotti e servizi innovativi in grado di migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale. Incoraggiamo la collaborazione con i fornitori a monte per promuovere pratiche e fissare obiettivi con l’intento di mitigare gli effetti negativi sull’ambiente.

800x600-supplychain1.jpg

800x600-supplychain2.jpg

Diritti umani e norme sul lavoro

I fornitori di Vertiv devono adottare i più rigorosi standard relativi ai diritti umani e trattare i dipendenti con rispetto e dignità. Questi standard comprendono il divieto di impiegare lavoro forzato o vincolato, il rispetto dei quadri giuridici che regolano l’impiego dei lavoratori migranti, l’eliminazione del lavoro minorile, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la concessione di salari e benefit equi, la garanzia di un trattamento umano, le pratiche di non discriminazione e la libertà di associazione.

Sicurezza e salute nella catena di fornitura

I nostri fornitori devono garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano, conforme a tutte le leggi e le normative vigenti, attribuendo la priorità alla protezione dei dipendenti da danni immediati e a lungo termine. I fornitori devono valorizzare la formazione continua dei lavoratori e coinvolgere attivamente i dipendenti nell’individuazione e nella risoluzione dei problemi legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Standard ambientali per la catena di fornitura

I fornitori sono tenuti a gestire le proprie facilities in modo da dare la priorità alla tutela dell’ambiente e alla conformità alle leggi e alle normative vigenti. I fornitori devono essere consapevoli della propria impronta ambientale e sono tenuti ad adottare misure volte a ridurre al minimo gli effetti negativi dei propri processi di produzione sull’ambiente, le comunità locali e le risorse naturali, garantendo al contempo la salute e la sicurezza pubblica.

Integrità della catena di fornitura

Vertiv collabora con molti fornitori a livello globale che vanno dai produttori di componenti ai fornitori di supporto logistico e di servizi in subappalto. È fondamentale che i nostri fornitori adottino i nostri valori e principi, rimangano al passo con i progressi tecnologici, agiscano con integrità e diano la priorità al rispetto delle persone e dell’ambiente. Selezioniamo i fornitori che dimostrano responsabilità sociale e dedizione costante verso l’equità e l’onestà.

Efficienza della catena di fornitura

In risposta alle crescenti pressioni e alle incertezze geopolitiche che influiscono sulle catene di fornitura globali, oltre a una maggiore consapevolezza delle loro ramificazioni ambientali, abbiamo formulato una strategia volta a mitigare i rischi e i potenziali impatti ambientali negativi e abbiamo implementato la nostra strategia “Local + 1”, la quale comporta l’approvvigionamento di componenti e prodotti da almeno un fornitore ubicato nelle regioni geografiche dei nostri mercati di destinazione, pur mantenendo la flessibilità necessaria per ottimizzare l’approvvigionamento tra regioni differenti quando è necessario.

800x600-Supplychain3.jpg

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione