Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Il nuovo rack IT pre-integrato di Vertiv è progettato per le applicazioni Edge più esigenti nei mercati del Nord America ed EMEA

maggio 09, 2024

Vertiv™ SmartCabinet™ ID fornisce alimentazione, raffreddamento, protezione ambientale e sicurezza fisica in un ingombro ridotto

Milano [9 maggio 2024] – La proliferazione delle applicazioni di edge computing ha spostato le apparecchiature e i dati critici dai locali protetti del data center ad ambienti più sfidanti, dove il calore, l'umidità, la qualità dell'aria e la sicurezza fisica rappresentano sfide importanti. Consapevole di questa situazione, Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv™ SmartCabinet™ ID, un cabinet single-rack all-in-one, completamente ermetico, che fornisce raffreddamento, alimentazione e sicurezza ambientale per le applicazioni della rete edge. SmartCabinet ID è disponibile da oggi in Nord America e in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) con diverse dimensioni di rack, tra cui 24U e 42U, e capacità di raffreddamento di 3,5 kW e 7,0 kW.

La soluzione SmartCabinet ID a chiusura ermetica protegge le apparecchiature IT da sporco, polveri e oscillazioni di temperatura tipiche di magazzini, fabbriche e altri luoghi simili ed è classificata IP54 per l'impermeabilità, garantendo la protezione in caso di attivazione di sistemi sprinkler interne. I ventilatori di emergenza integrati forniscono inoltre un raffreddamento di riserva in caso di interruzione dell'alimentazione o di guasto del modulo di raffreddamento primario. Un display touchscreen integrato con funzionalità di comunicazione consente il monitoraggio e il controllo in loco o da remoto dei componenti chiave, mentre gli allarmi e le notifiche per gli utenti presenti e remoti possono essere personalizzati per segnalare condizioni ambientali anomale. Le porte anteriori e posteriori possono essere dotate di serrature elettroniche opzionali, con la possibilità di tracciare gli accessi e personalizzarli per gli utenti autorizzati. 

Il sistema SmartCabinet ID soddisfa un altro problema tipico dei siti edge, massimizzando l'utilizzo dello spazio, un principio fondamentale del suo design. Sia la soluzione di raffreddamento integrata che il dispositivo di gestione dell'alimentazione, che alimenta il raffreddamento, il display, i ventilatori di emergenza e i sensori, non utilizzano spazio U nel rack, preservando così aree preziose per i server e le altre apparecchiature IT. 

Vertiv fornisce inoltre una suite completa di servizi per Vertiv™ SmartCabinet™ ID, tra cui l'installazione e l'avviamento, i contratti di manutenzione preventiva e le garanzie estese. Questo assicura che le installazioni avvengano senza intoppi e che l’infrastruttura IT possa operare anche in condizioni impegnative. È inoltre compatibile con i gruppi di continuità (UPS) compatti per montaggio a rack di Vertiv, come Vertiv™ Liebert® GXT5 e Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium Ion, che forniscono protezione dalle interruzioni di corrente e il condizionamento continuo dei sistemi di alimentazione. 

“I siti di calcolo edge, come quelli che si trovano negli ambienti industriali, logistici e commerciali, consentono di utilizzare direttamente le applicazioni business-critical, ma le organizzazioni IT responsabili delle loro prestazioni possono avere difficoltà a mantenere i livelli di servizio comunemente forniti all'interno delle strutture dei data center tradizionali”, ha dichiarato Alex Pope, vice president of global edge systems di Vertiv. “SmartCabinet ID è stato progettato specificamente per affrontare i rischi di sicurezza fisica e gli ambienti difficili di molti siti edge, oltre a garantire l'alimentazione e il raffreddamento alle capacità necessarie in questi spazi”. 

SmartCabinet ID può essere analizzato virtualmente tramite la Vertiv™ XR, un'app di realtà aumentata che può essere installata su un dispositivo mobile o tablet. L'app Vertiv XR consente all'utente di visionare la soluzione nel proprio ambiente e di esplorare caratteristiche e dettagli da ogni angolazione. 

Per ulteriori informazioni su SmartCabinet ID e su altre soluzioni pre-ingegnerizzate di Vertiv, consultare il sito www.vertiv.com.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it. 

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

 

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione