La nuova soluzione Vertiv™ SmartAisle™ con monitoraggio integrato, alimentazione e raffreddamento ad alta efficienza aiuta a ridurre i costi e i consumi energetici
Milano [11 aprile 2025] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato un importante aggiornamento della soluzione Vertiv™ SmartAisle™, progettata specificamente per applicazioni di edge computing fino a 180 kW.
Disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), questo sistema completo e pre-ingegnerizzato combina alimentazione, raffreddamento, rack e funzionalità avanzate di gestione e monitoraggio in un'unica unità integrata, progettata per semplificare e velocizzare le implementazioni di edge computing. In linea con la direttiva sull'efficienza energetica dell'Unione Europea (EED), la soluzione garantisce un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e include il monitoraggio dei consumi energetici (PUE) per aiutare le organizzazioni a tenere sotto controllo le proprie attività in funzione degli obiettivi aziendali.
“L'ampliamento del sistema Vertiv™ SmartAisle™ cambia davvero le carte in tavola quando si tratta di implementazioni edge efficienti e di successo”, ha dichiarato Giuseppe Leto, senior director IT systems business di Vertiv in EMEA. Abbiamo reso più facile, più veloce e più conveniente per le aziende il processo di scalabilità e di crescita delle proprie operazioni IT”. Il sistema pre-ingegnerizzato elimina le tradizionali sfide legate alla pianificazione di installazioni di molteplici apparati e relative alla logistica, fornendo ai clienti una soluzione end-to-end completa e affidabile che consente agli operatori dei data center di monitorare i requisiti di efficienza energetica in conformità con le più recenti normative dell’UE.”
L'appliance di gestione intelligente dell'infrastruttura Vertiv™ RDU501 integrata consente agli operatori dei data center di controllare le attività del sistema in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo una piattaforma di monitoraggio e gestione consolidata e intuitiva. Inoltre, l'approccio di Vertiv alle soluzioni intelligenti pre-ingegnerizzate ed edge aiuta le organizzazioni a ridurre fino all’80% i tempi di pianificazione, progettazione e preparazione del sito, e di abbattere i costi di implementazione fino al 30% rispetto alle alternative in muratura, grazie anche a un’integrazione dei componenti che permette di ottenere un’efficienza energetica superiore fino al 20% rispetto alla media del settore.
Vertiv SmartAisle è parte di una gamma sempre più ampia di soluzioni modulari flessibili e completamente pre-ingegnerizzate. Il sistema è disponibile di serie in quattro diversi design di riferimento, con la possibilità di gestire carichi IT fino a 180kW e con ridondanza N+1 per i dispositivi di alimentazione e raffreddamento.
Le caratteristiche e i benefici chiave includono:
- Monitoraggio avanzato 24/7 del consumo energetico e della gestione delle capacità
- Monitoraggio ambientale preciso con sei sensori per ogni rack server
- Gruppi di continuità (UPS) modulari e ad alta efficienza
- Distribuzione dell'alimentazione tramite barre o PDU a pavimento
- Monitoraggio dell'alimentazione integrato tramite unità di distribuzione dell'alimentazione montate su rack (rPDU)
- Sistema di raffreddamento adattativo a espansione diretta con capacità variabile dal 20 al 100%
- Maggiore efficienza termica grazie al sistema di contenimento del corridoio freddo
- Sicurezza fisica avanzata con maniglie elettroniche e telecamere IP
- Architettura modulare che consente un'implementazione standardizzata su più siti periferici
Per ulteriori informazioni sulla soluzione Vertiv SmartAisle, leggere il post sul blog e consultare www.vertiv.com
Chi siamo
Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e gli aggiornamenti su notizie e prodotti di Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.
Anticipazioni e previsioni
Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.
Contatto per i Media
Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it