The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta una soluzione per data center modulari prefabbricati ad alta densità per accelerare la diffusione a livello globale dell'AI Computing

agosto 26, 2024

Vertiv™ MegaMod™ CoolChip integra le migliori tecnologie del settore, tra cui il liquid cooling ad alta densità, per fornire infrastrutture digitali critiche per l’AI pronte all’uso riducendo i tempi di messa in opera fino al 50% rispetto ai sistemi realizzati on-site

Milano [26 agosto 2024] – Con la domanda crescente di funzionalità AI per i data center, che supera l'offerta, sviluppatori e operatori si concentrano sulla necessità di introdurre nuove risorse il più rapidamente possibile. Per sostenere questo obiettivo, Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv™ MegaMod™ CoolChip, una soluzione per data center modulari  prefabbricati (PFM) dotata di un sistema di liquid cooling e progettata per consentire un'elaborazione AI efficiente e affidabile. La soluzione può essere configurata per supportare le piattaforme dei più importanti provider di AI computing e può essere adattata in base alle esigenze dei clienti. Coniugando la qualità e l'efficienza dei processi offerti dalla produzione off-site con le migliori tecnologie AI, MegaMod™ CoolChip può ridurre fino al 50% i tempi di implementazione delle infrastrutture digitali critiche per l'AI. 

Basandosi sull'esperienza di Vertiv nello sviluppo di sistemi di data center modulari prefabbricati, MegaMod CoolChip è stato progettato per soddisfare i requisiti specifici dell'AI computing attraverso una soluzione pronta all'uso che integra la tecnologia Vertiv™ CoolChip per supportare il liquid cooling direct-to-chip, la protezione e la distribuzione dell'energia ad alta efficienza e altre tecnologie critiche per le infrastrutture digitali. La soluzione è disponibile in tutto il mondo e può essere utilizzata sia per riadattare in forma modulare una struttura esistente sia per realizzare un nuovo data center autonomo, supportando fino a centinaia di kilowatt per row, con unità prefabbricate che raggiungono diversi megawatt. 

“MegaMod CoolChip è una soluzione per le infrastrutture digitali critiche completamente attrezzata che i clienti possono implementare rapidamente e con sicurezza”, ha dichiarato Viktor Petik, vice president infrastructure solutions di Vertiv. “L'assemblaggio in fabbrica e il collaudo in un ambiente controllato contribuiscono ad accelerare i tempi di realizzazione, oltre a garantire il contenimento di costi e tempi. L'aggiunta di questa soluzione al nostro portfolio offre maggiore flessibilità per accelerare in modo efficace l'AI”. 

Progettato per l'AI Computing

Secondo le più recenti ricerche di Omdia, la domanda di soluzioni modulari e micro data center prefabbricati è stata amplificata dall'AI, e Vertiv è stata annoverata tra i leader a livello globale. Gli ingegneri di Vertiv hanno utilizzato le conoscenze acquisite sulle strutture modulari prefabbricate e sulle esigenze di implementazione dell'AI per sviluppare le soluzioni Vertiv™ MegaMod™ CoolChip, al fine di supportare i requisiti di AI attuali e del futuro. Le caratteristiche principali della soluzione includono:

  • Calcolo ad alta densità: MegaMod™ CoolChip supporta i sistemi IT del provider di calcolo AI scelto dal cliente, comprese le piattaforme di computing accelerato, integrate in rack di apparecchiature con impianti idrici integrati e unità di distribuzione dell'alimentazione a rack Vertiv™ ad alta densità (rPDU). Anche i rack integrati dei provider di calcolo AI scelti dal cliente possono essere consolidati nelle strutture prefabbricate.
  • Infrastruttura di liquid cooling ad alta densità: I chiller Vertiv™ e le unità di cooling distribution (CDU) garantiscono una gestione sicura ed efficiente dei fluidi di raffreddamento da e verso il rack. MegaMod CoolChip utilizza il cooling direct-to-chip per CPU e GPU ad alta potenza, gestendo la dissipazione del calore dai componenti non serviti dalle piastre di raffreddamento direct-to-chip. L'equilibrio tra i sistemi di liquid cooling e quelli ad aria è adattato al design della piattaforma di AI computing per ottimizzarne l'efficienza.
  • Protezione e distribuzione dell'energia ad alta efficienza: Le tecnologie di alimentazione Vertiv™ forniscono la protezione e la distribuzione dell'alimentazione dalla rete al rack, compresi i busway, i dispositivi di commutazione e le compatibilità con il gruppo di continuità (UPS) ad alta efficienza Vertiv™ Trinergy™ e la soluzione Vertiv™ PowerNexus, che riduce l'ingombro del sistema di alimentazione grazie allo stesso collegamento dell'UPS e del dispositivo di commutazione.
  • Montaggio modulare: MegaMod CoolChip viene fornito in unità prefabbricate, comprendenti l'armadio del fabbricato e tutti i relativi sistemi, che vengono assemblati on-site. È disponibile anche in unità montate su skid, per offrire opzioni di flessibilità per le nuove realizzazioni, i retrofit e gli ampliamenti. Il tutto è integrato in un ambiente di produzione controllato e pulito, che riduce i rischi attraverso i processi di assemblaggio e collaudo.
  • Responsabilità di un unico fornitore: Dalla consulenza iniziale alla configurazione, alla realizzazione, all'installazione, alla messa in servizio e ai servizi relativi all'intero ciclo di vita, Vertiv gestisce tutti gli aspetti di sviluppo della soluzione per snellire i processi, riducendo la richiesta di risorse da parte del cliente e garantendo un'efficienza in termini di costi e tempi. 

La soluzione MegaMod CoolChip di Vertiv può anche consentire di soddisfare gli obiettivi di sostenibilità degli Operatori e degli Sviluppatori di Data Center. Grazie all'impiego di tecnologie avanzate altamente efficienti, come il liquid cooling direct-to-chip e l'infrastruttura di alimentazione Vertiv™, i data center MegaMod CoolChip possono migliorare i valori di “ Power Usage Effectiveness” (PUE) rispetto ai data center che utilizzano tecnologie tradizionali, con conseguente riduzione delle emissioni di CO₂. 

Per ulteriori informazioni su Vertiv™ MegaMod™ CoolChip e sulle altre soluzioni AI di Vertiv, consultare www.vertiv.com.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it. 

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. 

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione