Milano [9 Febbraio 2023] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv™ MegaMod™ e Vertiv™ MegaMod™ Plus, le soluzioni modulari prefabbricate (PFM) pronte per l’uso e implementabili in unità espandibili da 0,5 a 1 megawatt, per gestire carichi IT fino a 2 o più megawatt. I moduli prefabbricati di alta gamma sono integrati e testati con i sistemi di gestione dell’alimentazione, le soluzioni di thermal management, il sistema per monitoraggio da remoto e i rack per le applicazioni IT di Vertiv™, per garantire prestazioni superiori e consentire alle aziende di ridurre i tempi di implementazione fino al 40% rispetto alla realizzazione di un data center tradizionale. Le nuove soluzioni sono disponibili in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).
Le organizzazioni sono impegnate a distribuire le tecnologie di elaborazione in nuove sedi per soddisfare la domanda di prodotti e servizi aziendali digitali. MegaMod™ e MegaMod™ Plus, che offrono fino al 25% in più di capacità di rack e di condizionamento, consentono ai clienti di espandere le reti di data center di tipo core-to-edge e di implementare rapidamente nuove capacità di calcolo riducendo i costi iniziali, aumentando la prevedibilità e limitando i rischi rispetto alla realizzazione di data center tradizionali, grazie a processi produttivi di comprovata efficacia e a un elevato standard di controllo della qualità. Le due soluzioni offrono la possibilità di espandersi sia a livello orizzontale che verticale: MegaMod fornisce funzionalità di condizionamento all’interno della sala IT, mentre MegaMod Plus è configurato con moduli di espansione che favoriscono l’ampliamento degli ambienti IT da condizionare.
"Storicamente, le infrastrutture sono sempre state realizzate su misura, con tempi lunghi di esecuzione e ingenti investimenti di capitale iniziali. Tuttavia, le crescenti esigenze di digitalizzazione hanno spinto gli investitori e gli operatori dei data center a riconsiderare questo approccio", ha dichiarato Viktor Petik, vice president e leader in EMEA del business Integrated Modular Solutions di Vertiv. "Con la crescita della domanda di servizi digitali, i gestori di data center sono in grado di sfruttare meglio questa opportunità se possono accelerare l'installazione di nuove infrastrutture. La notizia positiva è che i data center modulari prefabbricati come Vertiv MegaMod consentono alle realtà interessate di agire rapidamente".
La flessibilità della soluzione è ideale per i data center di medie dimensioni e può essere facilmente implementata e ampliata in base alla crescita delle esigenze aziendali. Vertiv fornisce inoltre servizi end-to-end per un semplice start-up e un'operatività regolare, tra cui l’installazione, la messa in funzione, la manutenzione continua, il monitoraggio remoto e la formazione.
Per ulteriori informazioni sul MegaMod e sulle altre soluzioni per data center di Vertiv, consultare il sito www.vertiv.it o contattare il responsabile commerciale di zona.
Chi siamo
Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Columbus, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv ha circa 24.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.
Anticipazioni e previsioni
Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.
Contatto per i Media
Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it