The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta la piattaforma di gestione per reti aziendali, distribuite, edge e ibride più completa del settore

settembre 15, 2021

Vertiv™Avocent® ADX Ecosystem fornisce una gestione remota veloce, continua ed estremamente sicura di tutte le risorse IT

Milano [15 Settembre 2021] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato VertivTM Avocent® ADX Ecosystem, una piattaforma di gestione per data center di nuova concezione che integra dispositivi e software, progettata per soddisfare le esigenze delle complesse architetture di rete ibride e del lavoro da remoto, da oggi disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Basato sulla tecnologia Avocent, da anni leader di settore e ampiamente apprezzata dal mercato, Avocent ADX Ecosystem è progettato per ambienti enterprise, edge, cloud e di colocation. Supporta un’esperienza di lavoro remoto sicura e stabile e consente agli utenti di accedere ai dati in modo rapido, per cui risulta particolarmente adatto per il mondo dell’ingegneria avanzata, della progettazione, dell’editing video e per altre applicazioni di streaming ad alta risoluzione. Avocent ADX Ecosystem offre il KVM 4K più veloce e ricco di funzionalità sul mercato in un unico dispositivo, consentendo la gestione unificata di una gamma ampia di dispositivi IT.

L’architettura di Avocent ADX Ecosystem è basata su standard aperti, per cui gli utenti possono accedere alle API e alle piattaforme di proprio interesse per integrare in modo rapido, sicuro e flessibile i propri dispositivi IT in ogni contesto, dall’enterprise all’edge. Avocent ADX Ecosystem sfrutta la tecnologia Avocent® Core Insight (Avocent® ACI) per ottimizzare anche la comunicazione con i dispositivi abilitati Redfish. Queste tecnologie permettono ad Avocent ADX di superare gli ostacoli che si presentano nella gestione remota di architetture distribuite e ibride eterogenee garantendo un accesso sicuro in base alle policy, fornendo funzionalità video ad alta risoluzione e supportando anche le tecnologie più avanzate, come i connettori USB-C.

"I clienti, dall'edge all'enterprise, al cloud e al servizi di colocation, stanno cercando un modo più affidabile per accedere in sicurezza ai sistemi, poiché il lavoro e la gestione dei sistemi da remoto si stanno diffondendo notevolmente negli ultimi due anni", ha sottolineato Rob Brothers, Program VP, Datacenter & Suppport Services di IDC. "Vertiv sta rispondendo a queste esigenze di scalabilità offrendo la nuova piattaforma Avocent ADX".

“Con la diffusione di AI, IoT, 5G e altre tecnologie data-intensive, i data center sono sempre più complessi e in futuro lo diventeranno ancora di più. Oggi le aziende accedono alle risorse IT anche al di fuori del tradizionale data center, per cui è necessario dotarsi di piattaforme in grado di offrire adeguate garanzie in termini di performance, sicurezza e affidabilità in qualunque contesto”, ha dichiarato Angie McMillin, Vice President and General Manager of IT Systems di Vertiv. “L’attenzione di Vertiv all’innovazione e alla soddisfazione dei clienti hanno portato allo sviluppo di Avocent® ADX Ecosystem, che utilizza architetture aperte di ultima generazione che consentono un controllo efficiente, veloce e puntuale di dispositivi e infrastrutture, inclusi server, sensori remoti e sistemi di continuità”.

Avocent ADX Ecosystem include diversi componenti, ciascuno dei quali può essere implementato singolarmente o associato ad altri, al fine di offrire la massima affidabilità e scalabilità. La piattaforma fornisce una gestione e un controllo sicuri ed efficienti di infrastrutture IT virtuali e fisiche e gestisce sessioni sia KVM sia seriali per oltre 100 utenti simultaneamente. Il rack manager fornisce il consolidamento IP per diversi dispositivi al fine di garantire affidabilità e scalabilità, mentre il KVM 4K remoto, grazie alla maggiore larghezza di banda, risulta più veloce ed efficiente rispetto ad altri standard, come il KVM 4K tradizionale.

La soluzione eleva gli standard di settore in termini di efficienza e sicurezza, e risulta particolarmente adatta per le implementazioni edge, dove scalabilità e crescita costante rappresentano fattori critici di successo.

Avocent® ADX MP1000 Management Platform: semplifica la gestione, il controllo, la sicurezza e l’automazione dell’infrastruttura IT fisica e virtuale dall’enterprise all’edge. Gestisce processori di servizio, macchine virtuali, moduli IP KVM e dispositivi di accesso remoto.

Avocent® ADX RM1048P Rack Manager: collega e gestisce diversi dispositivi IT nel rack e può essere implementato con o senza Avocent ADX MP1000. Consolida gli indirizzi IP per mitigarne i possibili rallentamenti man mano che si aggiungono nuovi apparati. Utilizza Power over Ethernet (PoE) per ridurre il numero di cavi nel rack.

Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM Switch: si tratta di una estensione del portafoglio KVM Vertiv che può ospitare più di 100 utenti e 48 target univoci in una singola sessione, offrendo video 4K e prestazioni ad alta velocità (20 GB su uplink) che permettono una gestione dei dispositivi e dei dati in tempo reale. Ogni switch è dotato di connettori USB-C con cavi di lunghezza inferiori. Grazie al consolidamento PoE e IP anche i requisiti di cablaggio vengono ridotti e semplificati.

Ulteriori informazioni su Avocent® ADX Ecosystem e sulle altre soluzioni di gestione IT di Vertiv, sono disponibili su www.Vertiv.com

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per assicurare la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Columbus, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv ha circa 20.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione