Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta in EMEA l'ampliamento della gamma free cooling ad alte capacità e basso GWP per i data center a elevata densità per l'AI e il Machine Learning

ottobre 01, 2024

L'evoluzione della famiglia dei chiller Vertiv™ Liebert® AFC offre oggi la capacità di raffreddamento single-frame più elevata del settore, con una potenza massima di 2,2 MW

Milano [1 ottobre 2024] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, presenta al mercato i modelli ad alte capacità della gamma di chiller a vite inverter Vertiv™ Liebert® AFC con refrigerante a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP). Disponibili in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), i nuovi modelli forniscono fino a 2,2 MW di capacità di raffreddamento in un unico chassis, riducendo l'impronta di CO₂, il numero di unità da installare in base alle capacità e consentendo agli operatori dei data center di diminuire anche tempi, costi di installazione e manutenzione.800x600-Vertiv Liebert AFC high capacity.png

I nuovissimi Liebert® AFC sono chiller a elevata densità, per esterno e free cooling, che offrono la più alta capacità del settore in un unico chassis. Questi chiller, pronti per le sfide future, consentono il funzionamento in modalità ibrida per i data center che implementano applicazioni di liquid cooling per AI e HPC e sono conformi ai requisiti normativi dell'UE. Il chiller è parte integrante della soluzione completa di Vertiv per semplificare l'implementazione e la gestione dei data center. Abbinando i chiller Liebert AFC a soluzioni per l'acqua refrigerata come il sistema di trattamento dell'aria perimetrale Vertiv™ Liebert® PCW, l'unità di distribuzione del refrigerante Vertiv™ Liebert® XDU, il sistema Thermal Wall Vertiv™ Liebert® CWA e il controllo intelligente Vertiv™ Liebert® iCOM™ CWM, gli operatori possono rispondere in modo efficiente alle esigenze di raffreddamento delle applicazioni di colocation e cloud per data center. 

“Con l'aumento della richiesta di installazioni di AI e HPC, i clienti sono sempre più alla ricerca di soluzioni che forniscano una maggiore capacità di raffreddamento in un ingombro ridotto”, ha dichiarato George Hannah, senior global director for chilled water systems di Vertiv. “I nostri nuovissimi refrigeratori Liebert AFC a basso GWP raggiungono i 2,2 MW, con un ingombro che riduce significativamente i tempi, i costi e la complessità di implementazione di questi sistemi. Questa soluzione conferma il nostro impegno verso la responsabilità ambientale e la conformità agli standard normativi più recenti, e si allinea con gli obiettivi di mantenere la leadership del settore nelle applicazioni di condizionamento ad aria e a liquido.” 

Vertiv™ Liebert® AFC consente di ridurre fino al 20% il consumo di energia su base annua rispetto alle soluzioni a vite statica. Il compressore azionato dall'inverter consente di ridurre il consumo di energia e, in particolare, la potenza elettrica richiesta durante i picchi, il che a sua volta consente una maggiore disponibilità di energia per le apparecchiature IT. Gli innovativi algoritmi di regolazione offrono un controllo accurato della temperatura di erogazione del fluido alle unità interne, migliorando la continuità del condizionamento e l'affidabilità. L'unità è progettata per funzionare con un refrigerante più ecologico, l'R1234ze HFO, che consente agli operatori di data center di conformarsi al regolamento UE sui gas fluorurati 2024/573 e ai clienti di sostenere gli obiettivi di sostenibilità più importanti.830x600-Vertiv Liebert AFC high capacity models.jpg

Per ulteriori informazioni su Vertiv™ Liebert® AFC o su altre soluzioni di thermal management di Vertiv, tra cui le tecnologie direct-to-chip, a immersione (in arrivo in EMEA), a rack, a file, a scomparti e a termoregolazione, consultare www.vertiv.com

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it. 

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. 

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione