Come implementare il raffreddamento a liquido nei data center esistenti
È arrivato il futuro del Thermal Management dei data center: un ibrido di tecnologie di raffreddamento ad aria e a liquido. Quindi, quanto velocemente integrerai il raffreddamento a liquido per supportare i carichi di lavoro ad alta densità raffreddati ad aria?
Con l’aumento della domanda di modelli di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML), probabilmente stai evolvendo la tua strategia di raffreddamento ed esplorando nuove opzioni. Per aiutarti a navigare in questo processo, Vertiv ha sviluppato sistemi che consentono di implementare il raffreddamento a liquido nel data center. Questa guida tecnica contiene strategie pratiche e una roadmap dettagliata sull’adozione del raffreddamento a liquido per carichi IT da 1 MW.
![](/495ec0/globalassets/documents/white-papers/liquid-cooling/vertiv-liquidcooling-kih-wp-en-na-sl-71113-web-th.jpg)
Chi sta adottando il raffreddamento a liquido e perché
Il raffreddamento a liquido è già disponibile e la sua adozione è in crescita.
Principali fattori di crescita
L’arrivo di modelli complessi come ChatGPT, Claude, LLaMA e altri ha suscitato l’interesse delle aziende per l’AI e il ML tradizionali e generativi. Le aziende stanno aumentando l’utilizzo di AI e ML per ottimizzare i processi e accelerare l’innovazione.
Lo sviluppo dei server AI più recenti sta portando i carichi termici a raggiungere i 6-10 kW per server. In questo modo le densità termiche di chip, server e rack continuano ad aumentare.
È necessaria una nuova strategia di raffreddamento
Scopri quando adottare il raffreddamento a liquido per aumentare le densità dei rack.
Preparati a implementare il raffreddamento a liquido
Questa semplice roadmap illustra come puoi prepararti a implementare il raffreddamento a liquido nel tuo data center esistente.
Valuta la domanda attuale e prevista di deep learning, elaborazione del linguaggio naturale, generazione di chat AI, formazione e inferenza.
Conduci una verifica del sito
Esegui uno studio della dinamica di flusso computazionale dei flussi d’aria attuali, analizza l’adattabilità dell’infrastruttura esistente per supportare nuovi carichi di lavoro e verifica lo spazio fisico e la fornitura di acqua.
Crea una nuova infrastruttura basata sullo spazio desiderato
Modella l’infrastruttura di raffreddamento ibrida desiderata nel tuo data center per identificare eventuali ostacoli da superare. Fatto ciò, ottimizza il posizionamento delle apparecchiature e apporta gli ultimi ritocchi.
Considera gli impatti sul sito
Valuta in che modo la costruzione interromperà le operazioni attuali e quale sarà l’influsso dei nuovi carichi di calore sui carichi di lavoro esistenti.
Fattori di guadagno in termini di sostenibilità
Considera la capacità del raffreddamento a liquido di ridurre l’efficacia dell’uso dell’alimentazione (PUE) e le emissioni di Scope 2 del tuo data center.
Progetta la soluzione
Collabora con il tuo consulente in materia di design e i tuoi partner per creare una soluzione in grado di soddisfare i requisiti del tuo sito e delle tue applicazioni.
Considerazioni chiave sul raffreddamento a liquido
Molte facilities non sono progettate per il raffreddamento a liquido e dovranno essere aggiornate. Che tu stia riprogettando un rack o intere sale, ti consigliamo di:
Definire i requisiti di alimentazione
Valutare dove posizionare un nuovo busway, come pianificare la ridondanza e dove indirizzare l’elettricità.
Valutare le opzioni di raffreddamento a liquido
Stabilire il tipo di unità di raffreddamento a liquido che è possibile implementare.
Scegliere i rack giusti
Per supportare ambienti di computing sempre più densi sono necessari rack più ampi e più profondi.
Spazio meccanico di progettazione
Per posizionare in modo ottimale le apparecchiature di raffreddamento a liquido, tieni presenti i livelli del pavimento, le condizioni ambientali e i requisiti di manutenzione.
Spazio tecnico di progettazione
La presenza o l’assenza nella tua struttura di pavimenti rialzati determinerà se separare o meno le tubazioni e la distribuzione dell’alimentazione. Inoltre, può essere necessario ristrutturare l’AC Power per renderla in grado di supportare applicazioni a densità più elevata
Seleziona le apparecchiature
Valuta e seleziona le apparecchiature per il tuo sistema di raffreddamento a liquido. Assicurati che i sistemi siano compatibili con i materiali desiderati e che siano posizionati in modo ottimale per ottenere la ridondanza necessaria.
Sfrutta i servizi di progetto
Lavora con il tuo team esteso per procedere nella progettazione delle applicazioni, condurre test fuori sede delle apparecchiature e installare e mettere in servizio nuovi sistemi. Dovrai anche impostare un piano che esegua il monitoraggio da remoto e la manutenzione ordinaria.
Ottieni supporto per sviluppare la tua strategia e roadmap di raffreddamento a liquido.
Scopri le soluzioni Vertiv ad alta densità
Vertiv mette a disposizione competenze tecniche che ti aiuteranno a muoverti tra raffreddamento a liquido, raffreddamento ad aria e tecnologia di alimentazione, quindi seleziona i sistemi e i componenti giusti per le tue esigenze. Per mantenere le soluzioni di raffreddamento a liquido ai massimi livelli, offriamo anche servizi di monitoraggio remoto, manutenzione preventiva e risoluzione dei problemi.
Raffreddamento a liquido
Raffreddamento ad aria
Distribuzione alimentazione
Servizi
Sistema di raffreddamento Liebert® XDU
Ulteriori dettagliModuli di raffreddamento ad acqua Liebert® DCD fino a 50 kW con unità di pompaggio Liebert® DCP 200 kW
Ulteriori dettagliLiebert® XDM, chiller split per interni
Ulteriori dettagli