The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Customers requires accessibility to a business. This is powered by the availability of the datacenter and a key metric of how the business and data center is measured. However, availability is often paid for by excessive redundancy of power and cooling. Ensuring data centers run 24x7, and efficicently, requires a common model of information for IT and facilities to work with to understand the real-time data and, trends to be able to correctly provision power and cooling at the actual level required, with the intelligence of alarm notification where a set threshold may be breached.

CHALLENGES
Uptime Performance
Have greater availability and uptime performance. Reduce unplanned downtime
Solution
Gain real-time visibility into energy consumption and operating efficiencies. Know current and future energy needs based on historical data.
Business Continuity
Quickly respond to critical alarms/issues that threaten business operations.
Solution
Use a comprehensive event management and alarm notification system. Configure and manage alarm significance so important ones are addressed first.
Centralized Monitoring
Reduce time sorting critical information from multiple databases.
Solution
​Collect and analyze real-time data for monitoring business-critical infrastructure, environmental conditions and power consumption. View device-level data and trends and generate reports with ease.
Industry Compliance
Measure efficiency and comply with industry-approved efficiency metrics (PUE and DCIE).
Solution
​Use the unified dashboard to view energy usage and operating efficiency together to ensure compliance, maximize energy usage and minimize energy waste.

Articoli correlati

Energy Management Image

Argomenti degli articoli

Energy Management
Thermal Management Image

Argomenti degli articoli

Thermal Management
Capacity Planning Image

Argomenti degli articoli

Capacity Planning
Is Your Organization Ready? Image

Argomenti degli articoli

Is Your Organization Ready?
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione