![](/4adf62/globalassets/images/on-page-image/800x600/160x162-datomillion.png)
Si tratta della quantità di acqua che può essere risparmiata ogni anno in un data center della California da 1 MW utilizzando la tecnologia Econophase, con sistema di pompaggio di refrigerante liquido
La California Energy Commission nel 2015 ha approvato l’utilizzo del sistema di freecooling Liebert DSE con economizzatore a pompaggio di refrigerante nei data center dello Stato, come parte dei metodi di economizzazione prescritti ai sensi del Titolo 24. In precedenza, l’uso prescritto dalla Commissione includeva solo economizzatori ad aria e acqua.
Maggiore efficienza senza utilizzare nemmeno una goccia
Il sistema di freecooling Liebert DSE* con economizzatore a pompaggio di refrigerante massimizza le ore di freecooling annuali e non utilizza acqua. Grazie a questo sistema, i data center della California possono:
- Ridurre il consumo di acqua annuo di 4,3 milioni di galloni per un normale data center da 1 MW
- Ridurre il valore dell’energia dall’8% al 10%
- Eliminare i costi e i rischi legati al trattamento delle acque
- Eliminare il rischio di contaminazione dell’aria esterna in quanto non si utilizza il freecooling diretto
- Massimizzare la protezione e l’efficienza attraverso controlli avanzati integrati
Vertiv ha pubblicato un report completo che mostra l’analisi del sistema freecooling a pompaggio di refrigerante rispetto alle altre soluzioni pratiche di freecooling indiretti (lato acqua) e diretto (lato aria). *In Europa si utilizza il Liebert PDX al posto del Liebert DSE.