The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Molti istituti scolastici si rendono conto che layout obsoleti interferiscono con le esigenze emergenti, introducendo nuovi requisiti di ottimizzazione. Il distretto scolastico unificato della contea di Placer, in California, aveva bisogno di altro spazio all’interno del proprio edificio per costruire una sala congressi e degli uffici.

Cliente

Il distretto scolastico unificato della contea di Placer, in California, accoglie studenti della scuola dell’obbligo con oltre dieci tra scuole elementari, medie e superiori.

La sfida

Molti istituti scolastici si rendono conto che layout obsoleti interferiscono con le esigenze emergenti, introducendo nuovi requisiti di ottimizzazione. Il distretto scolastico unificato della contea di Placer, in California, aveva bisogno di altro spazio all’interno del proprio edificio per costruire una sala congressi e degli uffici.

Soluzione

Vertiv ha trovato lo spazio di lavoro nel data center esistente del distretto scolastico unificato della contea di Placer grazie alle funzioni di ottimizzazione avanzata dello spazio di SmartRow™ di Vertiv. SmartRow ha infatti consentito al distretto di limitare l’ingombro a terra del data center senza interventi edilizi di rilievo.

SmartRow di Vertiv è la soluzione perfetta in caso di spazio limitato. Il design compatto e il sistema antincendio integrato consentono di installare SmartRow ovunque. E i risparmi non riguardano soltanto lo spazio, ma anche il consumo energetico (fino al 27% in meno rispetto ai data center standard). Con il nostro aiuto, il distretto scolastico è riuscito a tagliare i costi e a ottenere spazio di cui aveva assoluto bisogno senza interferire con applicazioni cruciali per il personale e gli studenti.

Riepilogo del caso

Ubicazione: California (Stati Uniti)

Prodotto/servizio: la soluzione SmartRow è un’infrastruttura dati basata su file completamente integrata ideale per risparmiare spazio con caratteristiche di efficienza a livello di spazio ed energia.

Requisito chiave: il distretto scolastico unificato della contea di Placer si trovava nella necessità di ottimizzare il data center esistente al fine di liberare spazio per una nuova sala congressi e una nuova area uffici.

Risultati:

  • Eliminazione del data center esistente e innalzamento del pavimento con raffreddamento perimetrale
  • Riduzione del numero di armadi da 12 ad appena 6
  • Installazione di sistemi UPS affidabili, ognuno dei quali in esecuzione con un carico del 30% circa
  • Riduzione al minimo di tempo di inattività e perdite di produttività
  • Destinazione dello spazio in eccesso all’interno del data center a spazio di lavoro aggiuntivo
  • Ottenimento di ulteriore metratura e riduzione dei costi operativi complessivi
Scarica il case study
PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione