Non potendo prevedere dove e quando potrebbe verificarsi un problema di grave entità, questa azienda aveva bisogno di un’unità di backup mobile facile da trasportare e gestire, oltre che pensata per ambienti estremi.
Informazioni sull’azienda
Questo provider di servizi per le comunicazioni è un’azienda leader nel campo della tecnologia e dei servizi satellitari a banda larga, con oltre un milione di clienti in America del Nord e del Sud.
Background
Un’azienda leader nella fornitura di sistemi per le comunicazioni basati su satellite aveva bisogno di un’unità di disaster recovery mobile a supporto della propria rete terrestre in caso di problemi in una struttura fissa. Non potendo prevedere dove e quando potrebbe verificarsi un problema di grave entità, questa azienda aveva bisogno di un’unità di backup mobile facile da trasportare e gestire, oltre che pensata per ambienti estremi.
Essendo specializzata in tecnologie chiave progettate per funzionare in qualsiasi condizione, Vertiv ha sviluppato una soluzione SmartMod™ personalizzata montata su carrello con un sistema a binari interno per semplificare l’accesso e garantire la massima disponibilità del sistema di backup. La soluzione a carrello offre un sistema di collegamento rapido per alimentazione e segnale, oltre a condensatori basati su DX montati sul carrello stesso. Si tratta, in altre parole, di un’infrastruttura di backup sempre pronta per l’uso capace di andare oltre le esigenze di comunicazione dell’azienda.
SmartMod è un’enclosure modulare personalizzata per data center. Si tratta di un sistema completamente integrato, indipendente e rapidamente implementabile con caratteristiche di adattabilità, flessibilità ed efficienza. La natura compatta di SmartMod ne semplifica il trasporto senza pregiudicare funzionalità o valore a lungo termine.
Riepilogo del caso
Ubicazione: diverse sedi sul territorio
Requisito chiave: un provider nel campo delle comunicazioni aveva bisogno di un’unità di disaster recovery mobile a supporto della propria rete terrestre in caso di problemi in una struttura fissa.
Prodotto/servizio: l’infrastruttura SmartMod mette a disposizione enclosure prefabbricate intelligenti e rapidamente implementabili per data center modulari, stazioni di atterraggio dei cavi o l’aggregazione di reti.
Risultati:
- Progettazione di una soluzione SmartMod montata su carrello dotata di sistema a binari interno proprietario per semplificare l’accesso all’apparecchiatura
- Introduzione di sistemi di collegamento rapido per alimentazione e segnale, oltre che di condensatori basati su DX montati sul carrello
- Soluzione durevole e di facile manutenzione per garantire un backup sempre pronto per l’uso
- Creazione di un ambiente mobile facilmente utilizzabile in caso di necessità