Background:
Situata in un’area rurale dello Staffordshire, in Inghilterra, la Keele University è riconosciuta come una delle università europee più orientate alla sostenibilità. Nell’ambito del suo impegno verso le zero emissioni di carbonio entro il 2030, l’università ha collaborato con i partner del settore per rendere la propria infrastruttura IT locale quanto più efficiente possibile dal punto di vista energetico e per ridurre al minimo le emissioni di carbonio.
Risultati:
- Risparmio di energia e di spazio
- Supply chain a basse emissioni
- Data center supportato da risorse rinnovabili generate localmente al 100%
Riepilogo del case study | |
---|---|
Ubicazione: |
Staffordshire, Regno Unito |
Esigenza fondamentale: |
Attualmente la Keele University gestisce due data center, uno dei quali si trova in un centro di innovazione (IC7) di nuova costruzione. I due data center sono quindi ubicati alle estremità opposte del campus della Keele University, migliorando la resilienza e la ridondanza in caso di catastrofe naturale o di situazioni di emergenza. Al fine di modernizzare i data center dell’università, il team si è rivolto al consolidato partner Vertiv per migliorare l’efficienza energetica. |
La soluzione di Vertiv: |
|
DCS Awards 2022 - Progetto dell’anno per la sostenibilità dei data center - Vertiv in collaborazione con la Keele University