Background
Nell’odierno difficile contesto retail, poche aziende riescono a mantenere la redditività a lungo termine, rispondendo rapidamente ai mutevoli gusti dei consumatori e al boom dello shopping online. Tuttavia, uno dei marchi più riconoscibili al mondo è cresciuto. Nell’esercizio 2022, questo leader del retail ha prodotto un fatturato di oltre 100 miliardi di dollari, in parte realizzando oltre il 95% delle vendite in negozio e digitali dai suoi negozi. Dietro le quinte, il fattore chiave di questa straordinaria capacità di portare i prodotti ai clienti è una rete di 48 centri di distribuzione, supportata da un'infrastruttura digitale affidabile che mantiene l'attività in movimento.
Sfide
- Crescita rapida
nel bel mezzo di una pandemia, dei vincoli della catena di fornitura e di un’economia volatile - Modello di business in evoluzione
ha richiesto una nuova esperienza digitale per interazioni ottimali con i clienti - Requisiti diversi
per il posizionamento e l’integrazione di infrastrutture digitali critiche per ogni sede
“Questa soluzione flessibile ma scalabile per aggiungere capacità di computing all'edge della rete IT di questo retailer è stata cruciale per la sua espansione e crescita, che continuano a essere essenziali per ottimizzare costantemente l'esperienza del cliente, sia online che in migliaia di negozi.”

Vice President, Global Edge Systems, Vertiv
Soluzione
Alla ricerca di un modo innovativo ed efficiente per aumentare la capacità di elaborazione nelle sue vaste strutture di centri di distribuzione, questo retailer ha scelto la soluzione Vertiv™ SmartRow™. Si tratta di un data center modulare pre-ingegnerizzato che semplifica significativamente le implementazioni IT, accelerando la velocità di installazione e riducendo i rischi. Con capacità fino a 10 rack e con raffreddamento integrato, gruppo di continuità (UPS), distribuzione dell’alimentazione, antincendio, sicurezza, gestione remota e ventilazione di backup, Vertiv SmartRow consente la standardizzazione di configurazioni complete di micro data center in più sedi.
Risultati

Tempi di implementazione ridotti
Un'installazione e avvio che sarebbero durati 6-8 mesi ora richiedono in media 5 giorni.

Costi di implementazione ridotti
La pianificazione e la progettazione semplificate che possono ridurre le tempistiche di consegna dei progetti sono molto più convenienti.

Riduzione dei tempi di fermo
Una soluzione che arriva correttamente dimensionata e progettata per l’ambiente locale elimina le congetture sull’integrazione e gli errori che possono influire sull’affidabilità.

Continuità garantita
La ridondanza integrata e le batterie agli ioni di litio di lunga durata migliorano la resilienza complessiva del sistema.

Agilità aziendale migliorata
Un sistema autonomo basato su rack, facilmente posizionabile ovunque e dotato di moduli UPS espandibili, offre la flessibilità necessaria per agire con rapidità.

Massima tranquillità
Il supporto tecnico reattivo ed esperto assicura al personale che l’infrastruttura critica continuerà a funzionare a livelli ottimali.
Risorse aggiuntive
Case study