The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Capgemini si affida alle soluzioni Avocent di Vertiv per la gestione dell’infrastruttura del data center

Background:

In qualità di provider di servizi informatici, Capgemini fornisce un portfolio di outsourcing completo, dalla gestione delle applicazioni e dell’infrastruttura a quella dei processi aziendali. Dopo aver ristrutturato i processi operativi del suo data center per l’Europa centrale, Capgemini ha trasferito la propria infrastruttura informatica a Francoforte e i manager a Düsseldorf. Per poter controllare da remoto e in sicurezza l’hardware e il software, l’azienda ha installato soluzioni Avocent per la gestione remota. Attualmente queste soluzioni vengono impiegate da 140 amministratori in Germania, Europa orientale e Asia.

Risultati:

  • Capgemini utilizza il software DSView 3 per la gestione remota di server e componenti, 40 switch KVM, 36 server di porte console e svariate centinaia di unità di distribuzione dell’alimentazione con un totale di circa 4.000 porte.

  • La combinazione di Data Center Planner, software DSView 3 e componenti di gestione remota Vertiv offre a Capgemini Outsourcing Services sia l’ottimizzazione che l’amministrazione dell’intera infrastruttura, compresi tutti i dispositivi informatici e di rete integrati.

  • Il software gestionale DSView 3, in combinazione con il plug-in Power Manager, mette a disposizione degli amministratori una panoramica consolidata di tutti i sistemi, con la possibilità di accedervi senza difficoltà tramite percorsi fuori banda in caso di problemi nella LAN, di effettuare la diagnostica delle cause e, se necessario, di riavviare il dispositivo.

Riepilogo del caso
Dove: Francoforte (Germania)
Vertiv Soluzioni::
  • software Avocent Data Center Planner
  • Software gestionale Avocent DSView 3 per la gestione di data center e dell’alimentazione
Requisiti chiave: Oltre alla semplice gestione e documentazione dei data center, il nuovo software doveva anche fornire una panoramica a livello visivo e modelli per la pianificazione.
Scarica il case study

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione