The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Perché quasi tutto ciò che si pensava di sapere sui data center prefabbricati è una montatura

I luoghi comuni sono duri a morire, soprattutto in un’epoca di “fake news”.

Prendiamo ad esempio l’idea che l’ordine in cui si beve vino o birra abbia un qualche effetto sui postumi della sbornia il giorno successivo. La birra prima del vino va bene, ma il vino prima della birra? Suvvia.

In realtà si tratta di quanto alcol viene consumato e non l’ordine in cui viene bevuto. La maggior parte delle persone probabilmente sa che si tratta un’assurdità, ma è pur sempre lieta di ripetere il consiglio o di attribuire il proprio mal di testa a un bicchiere non previsto di Chablis.

La verità è che molte decisioni sono istintive e basate su credenze di lunga data piuttosto che essere freddamente logiche come vorremmo credere. E questo nonostante gli innumerevoli strumenti di intelligenza e ricerca disponibili per le decisioni prese al lavoro (e per quelle prese al bar).

Il settore dei data center, al pari di altri settori, ha la sua dose di pregiudizi, miti e credenze comuni. Poiché si tratta di un settore che si basa in gran parte sul mantenimento della resilienza e dei tempi di attività, spesso la precedenza è data alle idee conservatrici e consolidate. È meglio essere al sicuro (e operare con quello che si sa) che dispiaciuti (investire in qualcosa di nuovo o non provato).

Pertanto, c’è tutta una serie di tecnologie emergenti e potenzialmente dirompenti, che promettono di migliorare l’efficienza e l’efficacia, ma rischiano di essere ostacolate da un pensiero di gruppo obsoleto o semplicemente sbagliato.

Prendiamo, ad esempio, i data center modulari prefabbricati (PFM). A differenza di quelli convenzionali, o a bastone, che richiedono molta costruzione in loco, i PFM si basano sull’assemblaggio di unità o moduli di infrastrutture di data center in fabbrica che vengono poi spediti al sito.

La tecnologia è disponibile da più di un decennio e da molto più a lungo al di fuori del data center. Inoltre, continua ad evolvere, con un numero sempre maggiore di fornitori che sviluppano nuove tecnologie e servizi.

Nonostante questa eredità e le continue innovazioni, rimangono diversi pregiudizi sui data center PFM, tra cui il fatto che la tecnologia non è ancora stata sperimentata e che non si è evoluta dai primi progetti.

Logica, fatti e prove non sempre trionfano sul pensiero stabilito, ma facciamo un tentativo; è il momento di sgonfiare alcuni di questi luoghi comuni:

I data center PFM sono un prodotto di nicchia

Sì, le strutture PFM occupano ancora una fetta relativamente piccola del mercato. Ma quella fetta è destinata a crescere. La domanda da parte di fornitori di colocation che amano l’agilità, la capacità di aggiungere capacità come richiesto, nonché la domanda futura di nuovi micro-data center edge relativi al 5G sono solo alcuni dei fattori di sviluppo. Secondo gli analisti di settore di 451 Research, il mercato dei data center PFM si espanderà con un tasso di crescita annuale cumulativo (CAGR) su cinque anni del 14,4% fino al 2021, quando raggiungerà 4,4 miliardi di dollari. “La metodologia PFM sta diventando la via preferenziale per espandere e creare nuova potenza elaborativa nel data center, sistemi pronti all’uso o sottosistemi critici. Sostenuta dai processi industriali, questa soluzione presenta dei vantaggi distintivi in merito a controllo qualità, velocità di installazione e uniformità di costruzione”, evidenzia Daniel Bizo, Principal Analyst di 451 Research.

I data center PFM sono solo contenitori

Poiché la prima ondata di prodotti PFM di aziende IT, come Sun Microsystems, si basava su contenitori ISO, questo fattore di forma ha continuato ad essere strettamente associato al termine PFM, forse a scapito di una più ampia diffusione della tecnologia. Anche se i PFM includono ora l’intero spettro delle infrastrutture dei data center, dalle file, alle stanze, agli impianti completi, alle infrastrutture energetiche e termiche, persiste ancora la percezione che i PFM equivalgono a contenitori. La sfida in corso per il settore dei data center è comunicare l’ampiezza e la flessibilità del design che i PFM possono consentire.

Il PFM è più costoso delle costruzioni convenzionali

Uno dei vantaggi principali di un data center PFM è che non richiede che il valore di un’implementazione più rapida sia ponderato rispetto ai costi aggiuntivi comunemente associati a una consegna più rapida. I data center PFM sfruttano le economie di scala e i processi semplificati resi possibili dall’assemblaggio fuori sede per consentire un’implementazione più rapida con un TCO inferiore. L’economia dei PFM è così interessante da poter modificare l’analisi costi-benefici per quanto riguarda l’ampliamento di un impianto esistente rispetto ad una nuova costruzione. Un data center PFM può consentire a un’azienda di spostare un data center in un luogo più desiderabile allo stesso costo dell’espansione e dell’aggiornamento di una struttura esistente.

Gli impianti PFM sono meno resistenti e/o sicuri.

Sì, alcuni fattori di forma dei PFM, in particolare i design a contenitore, o anche i micro-data center sono portatili; possono essere consegnati con un camion e, se necessario, trasferiti in un altro luogo. Ma tale portabilità non ha alcuna importanza per la sicurezza fisica o la resilienza. Quando sono circondati dalle stesse barriere fisiche di sicurezza, recinzioni, trappole per uomini, protezioni, delle costruzioni convenzionali, le strutture PFM sono altrettanto sicure. In effetti, le strutture PFM sono probabilmente anche meno soggette a guasti perché i test cruciali, e persino un certo grado di messa in servizio, possono essere effettuati in condizioni di fabbrica. La pre-integrazione dei componenti significa anche riduzione dei problemi di manutenzione derivanti da componenti non correttamente installati. Infine, per quanto riguarda la resilienza, il principale ente di certificazione per l’industria dei data center, l’Uptime Institute, ha sviluppato il suo Tier-Ready Programme per semplificare la certificazione di impianti costruiti in parte, o in tutto, utilizzando componenti PFM.

I PFM riguardano solo lo spazio vuoto

I PFM non si limitano a sostituire in massa le tecniche di costruzione a bastone. I PFM sono una tecnologia flessibile che può essere utilizzata per ampliare gli impianti costruiti in modo convenzionale. Ad esempio, le unità PFM specializzate possono essere impiegate per aggiungere ulteriore potenza (UPS) o capacità di raffreddamento a un sito esistente che può avere spazi vuoti sufficienti, ma è limitato da un punto di vista termico o di resilienza. Un esempio specifico di questa tecnologia in azione è la famiglia di prodotti Vertiv Power Module. Power Module è concepito per essere implementato in infrastrutture nuove o esistenti che richiedono modalità agili e flessibili per aumentare la distribuzione dell’alimentazione e la resilienza.

Le strutture PFM sono brutte esteticamente

I progetti PFM sono applicabili a tutto, da interi impianti, che sono indistinguibili dai siti costruiti in modo convenzionale, a micro-data center a rack singolo per supportare i requisiti di Edge Computing che possono essere integrati in un edificio per avere uffici progettati ad arte. Un buon esempio della prima opzione è il data center Cerdanyola del Vallè di T-Systems a Barcellona. Pur costruito con un approccio PFM, dall’esterno appare esattamente come un edificio convenzionale. Attualmente è uno dei più grandi data center modulari per T-Systems in Spagna, con una capacità di carico IT modulare di 1,1 MW, scalabile fino a 5 MW in fasi future. La struttura ha inoltre ricevuto il premio Data Centre Market per il progetto più innovativo di Spagna ed è stata riconosciuta dall’Uptime Institute per la sua disponibilità pari al 99,98%.

Per saperne di più sul perché i data center prefabbricati possono essere l’approccio giusto per il vostro prossimo data center di telecomunicazione, edge, core o colocation, consultare il whitepaper: Data center modulari prefabbricati: passare dall’essere un tecnologia dirompente all’opzione predefinita.

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione