The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Suggerimenti per orientare i clienti nel processo di implementazione dell’edge

I server rack che consigliamo ai clienti hanno conseguenze significative sulle loro implementazioni e possono offrire loro tutta la tranquillità necessaria. In un podcast On the Air, abbiamo condotto un dibattito con Spiceworks su questo argomento, ascoltando le opinioni di professionisti IT provenienti da tutto il Paese. Qui di seguito proponiamo un elenco di utili suggerimenti forniti dai professionisti per le infrastrutture dei clienti.

Problema: non c’è uno spazio dedicato ai dispositivi IT.

Molte aziende devono creare delle server room, ma spesso hanno problemi di spazio. Ecco come si può risolvere questo problema:

Soluzione:

  • Individuare gli obiettivi immediati e adottare le soluzioni per queste esigenze.
  • Meglio non esagerare con la capacità iniziale: è preferibile facilitare l’espansione da parte dei clienti nel corso del tempo.

Problema: nell’edificio che ospita gli uffici, la circolazione dell’aria è inadeguata.

Un’efficace circolazione dell’aria è indispensabile, anche se si tratta solo di pochi rack o di un piccolo spazio.

Soluzione:

  • Occorre verificare che la rack room del cliente sia termicamente neutra. Sono molti i modi per farlo: uno dei più semplici consiste nel suggerire di aprire il retro del rack.
  • I rack autonomi con controllo ambientale offrono una soluzione economica per raffreddare la rack room senza effettuare altre modifiche. Non emettono calore intorno al rack, ma sono un po’ rumorosi: è bene tenerlo presente.

Bonus: se il tempo e il budget lo permettono, un’analisi sul raffreddamento aiuterà a configurare la circolazione dell’aria.

  • I modelli CFD sono utili per valutare la circolazione dell’aria nella stanza e individuare i punti in cui i rack emettono calore. In base ai risultati è possibile consigliare il tipo di rack ideale oppure dei miglioramenti alla circolazione dell’aria.

Problema: le opzioni di monitoraggio sono moltissime; quali sono i fattori importanti?

In sintesi, il tipo di monitoraggio deve basarsi sulle esigenze e sullo spazio del cliente.

Soluzione:

  • Il cliente può utilizzare dei sensori di monitoraggio per controllare diversi punti del rack. L’immagine seguente suggerisce le posizioni di monitoraggio tipiche in un data center.
  • Alcuni clienti preferiscono il monitoraggio remoto tramite un software che consente di aggregare i dati di più dispositivi. Le funzionalità dei software possono variare, quindi conoscendo il budget del cliente e le sue necessità di personalizzazione ci si può orientare nella direzione corretta.
  • È necessario anche capire quali opzioni sono disponibili per quanto riguarda l’apparecchiatura esistente. Molti prodotti "connessi in rete" saranno provvisti di un’interfaccia basata sul Web o di una GUI per monitorare i fattori critici dell’apparecchiatura.

800x600-environmental-conditions_300935_1.png

Problema: i fattori ambientali complicano la configurazione.

Nel selezionare un rack occorre considerare dove verrà utilizzato.

Soluzione:

  • Se il cliente si trova in una zona a rischio di terremoti, è necessario rispettare le norme locali per garantire la sicurezza. Il cliente potrebbe voler fissare il rack al pavimento, ma bisogna considerare dei livelli di sicurezza e fruibilità in base ai fattori ambientali specifici della regione.
  • Se il rack viene utilizzato in un ambiente di produzione o in un altro spazio aperto, è opportuno considerare le unità autonome. Sono ideali per gli ambienti di produzione, dove un rack esposto sarebbe soggetto al rischio di contaminazione. Un’altra possibilità consiste nel creare una server room separata, ma richiede tempo e un certo budget.

Iscriviti al nostro blog per restare aggiornato sulle ultime tecnologie e tendenze del mercato.

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione