I team IT, grazie al monitoraggio e alla gestione da remoto (RMM), possono controllare le risorse tecnologiche che supportano le attività digitali ovunque esse siano, consentendo la business continuity delle aziende.
Nel settore sanitario i team IT supervisionano la tecnologia in uso presso ospedali e cliniche a supporto delle operazioni critiche, come le sessioni di telemedicina sui pazienti. Nel settore bancario il personale IT può gestire tecnologie come i terminali Bancomat che vengono riprogettati e aggiornati per fornire ai clienti l’accesso al denaro contante in qualsiasi momento. In generale, i team IT possono monitorare le sedi distribuite sul territorio, garantendo servizi a livello locale ad imprese e residenti.
I dispositivi KVM (tastiera, video e mouse) rappresentano i pilastri della gestione IT. Essi forniscono un unico e facile punto di accesso ai dispositivi remoti e ai dati di sistema senza compromettere l’integrità o la sicurezza dei dispositivi. Pertanto consentono ai team di gestire in modo flessibile un’ampia impronta infrastrutturale senza la necessità di cambiare dispositivo. I team IT possono quindi utilizzare i dispositivi KVM per accedere e controllare centinaia e migliaia di server sia nei data center Core, sia nei siti Edge.
Quando un KVM tradizionale non soddisfa i requisiti di gestione IT remota
Tuttavia, i team possono avere esigenze che i dispositivi KVM tradizionali non sono in grado di soddisfare in modo adeguato. I team possono necessitare di un dispositivo più flessibile e conveniente per supportare le crescenti esigenze della gestione IT. Ecco perché Vertiv è orgogliosa di annunciare il lancio dei dispositivi KVM Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ. Progettati per funzionare con l’ecosistema Vertiv™ Avocent®, i dispositivi KVM Avocent IPIQ offrono funzionalità di accesso e gestione remote sicure, compressione migliorata e crittografia end-to-end di tutto il traffico delle sessioni.
Ecco come i dispositivi KVM Avocent IPIQ supportano i team addetti ai dati aziendali che cercano di semplificare i compiti di gestione IT:
- Come gestire più apparecchiature in più location: Oltre a gestire il core, i team addetti a data center e IT gestiscono siti Edge che in genere non si trovano nelle vicinanze. Tuttavia, questi siti Edge possono essere impiegati per compiti mission-critical, ad esempio per distribuire contenuti multimediali in streaming, supportare la realtà aumentata o virtuale o
eseguire analisi dei dati. Di conseguenza è fondamentale garantire un’elevata disponibilità.
I team addetti a data center e IT possono acquistare un’apparecchiatura KVM di grandi dimensioni, oppure utilizzare un KVM IP Avocent IPIQ che ha un fattore di forma molto più ridotto come dongle. Il dispositivo KVM IP Avocent IPIQ assicura la connettività plug-and-play, consentendo ai team di ottenere rapidamente l’accesso a livello di BIOS ai dispositivi remoti, mettere in servizio i server e agire immediatamente senza doversi recare fisicamente presso i siti. I team possono anche condividere sessioni con altri colleghi per risolvere i problemi IT in modo collaborativo e utilizzare la porta LAN secondaria per supportare la gestione del processore di servizio. In questo modo possono garantire un’elevata disponibilità di tutti i data center e i siti Edge che gestiscono. - Come usufruire di un rendimento superiore: I dispositivi KVM basati su apparecchiature offrono una potenza di elaborazione limitata a causa dei vincoli FPGA (Field-Programmable Gate Array). Ciò significa che i dispositivi basati su apparecchiature limitano il numero di utenti che possono eseguire azioni simultanee.
I dispositivi KVM IP Avocent IPIQ non sono soggetti a tali limitazioni perché la loro potenza di computing si trova nel dongle stesso. Di conseguenza più utenti possono avviare sessioni contemporaneamente, consentendo ai team IT di mantenere la propria produttività. - Come ottenere una soluzione adatta allo scopo e in linea con il budget: Anche se sono uno standard di settore, i dispositivi KVM possono essere costosi. I team acquistano dispositivi basati su apparecchiature con un numero di porte compreso tra 8 e 32, un numero spesso superiore alle loro necessità.
I dispositivi KVM IP Avocent IPIQ consentono ai team di scalare in modo incrementale. I team possono acquistare un solo dongle da utilizzare dove necessario. In alternativa possono acquistarne centinaia insieme, per standardizzare la gestione delle infrastrutture tra data center Core e siti Edge. Grazie al loro costo, pari a circa un terzo del prezzo di un’apparecchiature a otto porte, questi dispositivi hanno anche minori effetti sui budget IT. Altrettanto importante, questi dispositivi assicurano ai team una maggiore flessibilità grazie al loro fattore ridotto e alla loro versatilità. - Come sfruttare i vantaggi di un ecosistema: I dispositivi KVM IP Avocent IPIQ sono progettati per funzionare con Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem. Avocent ADX Ecosystem è una piattaforma indipendente dal fornitore che i team possono impiegare per accedere e gestire tutti i loro dispositivi, inclusi firewall, router, server, processori di servizio, dispositivi di archiviazione, switch e macchine virtuali. Flessibile ed estensibile, Avocent ADX Ecosystem può essere scalato facilmente in grandi dimensioni, consentendo ai team IT carichi di lavoro di gestire più siti e dispositivi di quanto fosse loro possibile in precedenza.
Conclusione
Quando si tratta di monitoraggio e gestione IT da remoto, i team richiedono una soluzione flessibile e facile da utilizzare, che consenta loro di operare velocemente e mantenere sotto controllo il budget. I dispositivi KVM IP Avocent IPIQ rispondono completamente a queste esigenze e assicurano ai team IT di trasformare i processi di gestione IT delle loro aziende.
Ulteriori informazioni sui dispositivi KVM Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ.