Conosci l’iconico slogan di Burger King “Have it your way” (“Così come lo vuoi”)? Il settore del fast food ha cambiato il proprio modo di lavorare mettendo in primo piano le preferenze individuali. Vertiv ha preso spunto da questa idea per applicarla al settore della distribuzione dell’alimentazione basata su rack. Le opzioni standard pronte all’uso sono perfette per alcune applicazioni, ma non per tutte. Se puoi ordinare un hamburger senza sottaceti o un burrito scegliendo solo gli ingredienti che desideri, perché non dovrebbe essere possibile acquistare un’unità di distribuzione dell’alimentazione in rack (rPDU) nello stesso modo?
Vertiv ritiene che le rPDU debbano e possano essere personalizzate al momento dell’acquisto, quindi ha reinventato il settore delle rPDU concentrandosi in particolare su soluzioni personalizzate. I clienti possono ottenere esattamente ciò che desiderano, specificando qualsiasi caratteristica: dal colore del prodotto, alle dimensioni esatte, fino ai valori in uscita. Stai cercando una rPDU gialla con 42 prese C13 e mascherine U-Lock rosse? Nessun problema: Vertiv ha tutto quello che desideri.
Il nostro gruppo dedicato di ingegneri e i nostri team di supporto alle vendite ti aiutano a progettare la rPDU che desideri, ogni volta che vuoi. Questo è possibile perché Geist, un marchio di Vertiv, ha trasformato il modo di progettare e produrre le rPDU per velocizzare la personalizzazione, riducendo i tempi di consegna a giorni o settimane anziché mesi. Che tu abbia bisogno di un cavo da 1,5 metri o di un determinato numero di uscite, puoi progettare una rPDU per la tua applicazione specifica. Sono disponibili due diverse opzioni di personalizzazione, in base alle esigenze.
Configure-to-Order (Configurazione su ordinazione)
Vertiv Geist propone oltre 1000 modelli standard che vengono realizzati in appena 3 giorni lavorativi. Ciascuno di questi modelli ha un cavo da 3 metri di serie, ma si può configurare con la lunghezza che desideri, garantendo la conformità ai requisiti locali del prodotto ordinato. Ad esempio, in Nord America, la lunghezza del cavo può essere compresa tra 0,6 e 4,5 metri ed essere comunque conforme alle norme UL.

Oltre a personalizzare la lunghezza del cavo si possono scegliere per le rPDU diversi colori. Il colore standard è il nero, ma se preferisci differenziare le fonti di alimentazione in ingresso nel rack, tutti i modelli sono personalizzabili con numerosi colori standard.
Un’altra caratteristica personalizzabile è il colore della mascherina sull’uscita. Sui modelli di PDU in rack con U-Lock C13, U-Lock C19 o uscite combinate C13/C19 si possono sostituire le mascherine scegliendo i colori preferiti. Nei modelli standard i colori arancione scuro, arancione chiaro, verde scuro, verde chiaro, blu scuro e azzurro consentono di differenziare i circuiti. Si possono però personalizzare per differenziare anche le fonti di alimentazione. Per ulteriori opzioni di configurazione sono disponibili anche mascherine rosse e gialle. Ad esempio, si possono avere tutte le mascherine rosse su una rPDU rossa collegata all’alimentazione principale e tutte le mascherine gialle su una rPDU gialla collegata all’alimentazione secondaria. Tieni presente che la modifica dei colori della mascherina elimina la possibilità di identificazione dei circuiti con la codifica a colori.
L’opzione di personalizzazione Configure-to-Order (Configurazione su ordinazione) prevede modifiche che non alterano il design di base del modello standard. Per tutte le personalizzazioni che richiedono la modifica della posizione delle uscite, della configurazione dell’alimentazione, della posizione dei cavi o diversi tipi di uscite, l’opzione di personalizzazione su ordinazione Engineer-to-Order (Progettazione su ordinazione) è il percorso che consente di ottenere esattamente ciò che si desidera.

Engineer-to-Order (Progettazione su ordinazione)
Se uno degli oltre 1000 modelli standard personalizzabili non è adatto alla tua applicazione, l’opzione di progettazione su ordinazione Engineer-to-Order (Progettazione su ordinazione) ti consente di collaborare direttamente con il team di progettazione interno di Vertiv per sviluppare un rPDU che soddisfi esattamente le tue specifiche. Spesso ci viene richiesto di modificare il tipo di uscite, il loro numero e la loro posizione sulla rPDU. Un’altra richiesta frequente riguarda la modifica del fattore di forma, in larghezza, profondità o lunghezza, per l’installazione in un armadio specifico o per affiancare più rPDU. Altre richieste tipiche riguardano le posizioni di montaggio senza attrezzi, le staffe personalizzate o l’hardware.
Vertiv Geist ha una lunga esperienza nella progettazione, nella produzione e nella fornitura di rPDU personalizzate in tempi di appena 2 settimane. Se il progetto è realizzabile dal punto di vista elettrico e tecnico e se soddisfa i requisiti di conformità, le opzioni di personalizzazione delle rPDU sono infinite. Il team dedicato di ingegneri, esperti di conformità e personale commerciale è a disposizione per aiutarti a progettare la rPDU ideale per la tua applicazione specifica.
I programmi Configure-to-Order (Configurazione su ordinazione) ed Engineer-to-Order (Progettazione su ordinazione) sono disponibili in tutto il mondo, con supporto locale, per aiutarti a configurare la tua rPDU in base alle esigenze. Anche se il tempo che intercorre tra la progettazione e la produzione rimane invariato in tutto il mondo, i tempi di consegna varieranno in base alla destinazione. Contattaci all’indirizzo sales@vertiv.com per saperne di più.
Scopri cosa può fare Vertiv Geist per aiutarti a configurare la tua rPDU.