Una soluzione semplice per raffreddare gli switch TOR che consente di risparmiare tempo, denaro e problemi
Per anni, i responsabili hanno fatto affidamento sulla configurazione “hot aisle/cold aisle” come base della strategia di raffreddamento dei data center. Questo concetto funziona perfettamente per la maggior parte delle apparecchiature, fatta eccezione per gli switch posti nella parte superiore dei rack.
I rack sono disposti su due file di armadi contrapposti, creando così un “corridoio freddo” (cold aisle) in cui l’aria fredda può entrare dalla parte anteriore delle apparecchiature. L’aria calda viene quindi estratta dal retro dell’apparecchiatura in un “corridoio caldo” (hot aisle), dove si trovano contrapposti i lati posteriori degli armadi. Ciò impedisce che l’aria calda sia aspirata in altre apparecchiature, ottimizzando l’efficienza di raffreddamento dei server rack, prolungando la durata delle apparecchiature e prevenendo i danni dovuti al surriscaldamento che possono causare costosi tempi di inattività per il data center.
Eccezione alla regola di configurazione “hot aisle/cold aisle”
Purtroppo, non tutte le apparecchiature critiche per il funzionamento dei data center operano al meglio in una configurazione “hot aisle-cold aisle”, con gli switch TOR (top-of-rack) che rappresentano una delle sfide più complesse.
I responsabili dei data center apprezzano i numerosi vantaggi offerti dagli switch TOR, soprattutto perché possono essere montati più vicini alle altre apparecchiature riducendo la quantità di cavi necessari per collegare i server. Tuttavia, a seconda del produttore, del modello e della configurazione, queste parti delle apparecchiature spesso devono essere montate nella parte superiore e posteriore del rack, lontano dal flusso d’aria del “corridoio freddo” nella parte anteriore dell’armadio con le porte rivolte verso il “corridoio caldo”. A seconda del punto dell’apparecchiatura in cui si trovano (laterali, anteriori o posteriori), le prese di raffreddamento finiscono spesso per aspirare l’aria di scarico di altri dispositivi del data center.
Che cosa fanno i responsabili dei data center?
Alcuni scelgono di non fare nulla. Tuttavia questa strategia compromette l’efficacia degli switch. Uno switch che aspira costantemente aria più calda del previsto avrà una vita utile più breve e può diventare inutilizzabile in modo imprevisto, compromettendo la continuità delle operazioni.
Una seconda opzione consiste nel rimuovere un pannello di chiusura dalla parte anteriore dell’armadio. Tuttavia ciò riduce l’efficienza e può compromettere la portata di aria fresca verso le apparecchiature IT adiacenti.
Cambiamo metodo per una soluzione semplice e conveniente
La buona notizia è che i responsabili dei data center hanno una terza scelta che è anche facile da adottare. La soluzione di gestione della portata d’aria Vertiv™ Geist™ SwitchAir® è adatta ai retrofit e funziona come un condotto che avvolge lo switch e accede alla portata d’aria del sistema di raffreddamento del “corridoio freddo”, incanalando l’aria condizionata verso gli ingressi difficili da raggiungere.
La soluzione SwitchAir integra la strategia di raffreddamento esistente nei data center e aiuta a proteggere i costosi switch TOR con sforzi e costi minimi. Questa soluzione consente di raffreddare gli switch indipendentemente dalla posizione delle loro prese d’aria e da dove sono montati e può essere installata anche mentre lo switch è in funzione.
Inoltre, è semplice trovare la soluzione SwitchAir giusta per le proprie apparecchiature e per configurazioni specifiche. Sono disponibili due opzioni:
- Un sistema SwitchAir attivo che impiega ventole incorporate per spingere l’aria verso le prese d’aria dello switch
- Un sistema SwitchAir passivo che incanala l’aria fredda verso le prese d’aria dello switch e gli impedisce di aspirare aria calda di scarico
Vertiv fornisce uno SwitchAir Finder con oltre 350 numeri di parte univoci di switch che permettono di abbinare il sistema SwitchAir corretto con il/i modello/i di switch di rete. Per trovare immediatamente la soluzione giusta per il proprio data center, è sufficiente inserire le informazioni relative a produttore, modello e presa d’aria degli switch TOR.
Per saperne di più e cambiare metodo oggi stesso
Per ulteriori informazioni sulla soluzione SwitchAir e su come può aiutare a risolvere facilmente un importante problema di raffreddamento di un data center, scarica il nostro riepilogo di applicazione di SwitchAir e il nostro opuscolo, oppure guarda il nuovo video su SwitchAir e preparati a relegare nel passato gli switch surriscaldati.