L’infrastruttura del cliente è probabilmente già ai limiti a causa della situazione globale attuale.
Anche in passato, prima della pandemia, i sistemi non riuscivano a stare al passo con gli aggiornamenti tecnologici. Le inadeguatezze nella sicurezza, nella gestione, nel monitoraggio e nell’alimentazione di backup affliggono tali ambienti.
Ora la situazione è più difficile. I sistemi legacy hanno difficoltà a supportare i volumi di dati generati da telemedicina, dispositivi indossabili, monitoraggio remoto dei pazienti e dispositivi medici IoT.
Da dove puoi iniziare
Affinché gli operatori sanitari possano garantire la fornitura di servizi di telemedicina continui, devono:
- Integrare la ridondanza nell’infrastruttura di telemedicina
- Modernizzare l’infrastruttura legacy per supportare la prossima generazione di funzionalità di elaborazione, archiviazione e comunicazione
- Sfruttare l’edge computing per supportare i requisiti di capacità, disponibilità e velocità
Il primo passo è aiutarli a valutare la capacità dell’infrastruttura esistente di supportare i servizi virtuali e di telemedicina chiedendo:
- L’ospedale dispone della larghezza di banda necessaria per supportare una domanda sostenuta e elevata di servizi di telemedicina?
- I sistemi di telemedicina sono integrati con i sistemi EHR e PACS?
- Sono in grado di fornire costantemente la qualità e la disponibilità di cui questi servizi hanno bisogno per svolgere un ruolo più significativo nella cura dei pazienti?
- Come appare la futura strategia di telemedicina dell’operatore sanitario?
Le discussioni identificheranno le vulnerabilità nelle infrastrutture dei clienti. Avendo chiaramente definito questi punti, è possibile aiutarli a tracciare il loro percorso per garantire che forniscano un valore straordinario a pazienti e medici.
Le aree da trattare includono:
Workstation
I nuovi ordini di apparecchiature come monitor o stazioni di lavoro infermieristiche sono opportunità per vendere la protezione dell’alimentazione. In queste situazioni, le soluzioni UPS desktop e gli switch KVM sono componenti aggiuntivi essenziali.
Rack e piccole infrastrutture IT
L’aumento dei volumi di dati richiede maggiori capacità di elaborazione, archiviazione e comunicazione. L’infrastruttura Edge situata nell’ambiente sanitario distribuito ospiterà switch e router di grandi dimensioni, oltre a server più potenti per consentire l’edge computing. Per garantire prestazioni e tempo di attività, i clienti hanno bisogno di un migliore monitoraggio e di una migliore gestione dell’alimentazione.
Closet e ambienti edge
I closet originariamente progettati per le telecomunicazioni ora ospitano server, switch, router e altro ancora. Con l’aggiunta di più apparecchiature, questi ambienti richiederanno nuove soluzioni di alimentazione, raffreddamento e monitoraggio.
Prepararsi per le opportunità di telemedicina
La pandemia ha ridotto molte barriere all’adozione più ampia della telemedicina. I professionisti IT che hanno reagito rapidamente all’aumento di richieste devono ora continuare a espandere la fornitura di servizi mantenendo al contempo il tempo di attività e le prestazioni.
Insieme, possiamo aiutare i clienti del settore sanitario a estendere più facilmente l’accesso alle cure, aumentare la soddisfazione dei pazienti e ridurre i costi.
Il modo migliore per iniziare è rivedere i dettagli alla base della nostra offerta di telemedicina con queste nuove risorse:
- Garantire che l’infrastruttura IT sia pronta per una nuova era di telemedicina
- Serie di webinar per i clienti: L’impatto della digitalizzazione e della telemedicina sui network closet del settore sanitario
- Presentazione interna: L’ascesa della telemedicina negli ospedali
- Sfide e soluzioni dell’infrastruttura di telemedicina