The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Su questo blog abbiamo affrontato molti aspetti diversi di costruzione modulare e prefabbricata per data center, tra cui il mio ultimo post sui data center micro ed edge. I data center modulari vengono spesso ritenuti il modo migliore, più rapido e meno costoso per implementare capacità. Con questo post voglio esplorare l'aspetto "migliore" di questo approccio.

Complessità del Data Center e Diminuzione della Forza Lavoro

La domanda globale di nuovi spazi per i data center continua ad accelerare e si prevede che questa tendenza duri per i prossimi cinque anni o più. I fattori propulsori del mercato e le tendenze sociali di digitalizzazione totale, ovunque e in qualsiasi momento, in abbinamento con la mobilità economica verso l'alto e lo spostamento globale della forza lavoro da mestieri produttivi e commerciali specializzati a mestieri basati sulle conoscenze Internet/e-commerce , stanno esercitando forze diametralmente opposte sulla comunità dei data center.

Proprio quando abbiamo bisogno di progettare, costruire, distribuire e gestire un'infrastruttura mission-critical più complessa, scopriamo che esiste un bacino sempre più ristretto di talento qualificato, esperto e adeguatamente formato. Il settore delle costruzioni per i data center è ulteriormente messo in discussione dalla sua natura regionale, dall'incapacità di prevedere la domanda e l'ubicazione, per non parlare della natura discontinua della sua modalità operativa (start-stop-pausa-restart) I bacini di manodopera altamente qualificata sono già limitati e le incoerenze del mercato li indirizzano verso il lavoro offerto dal prossimo mercato "caldo". Ciò ha portato a un declino della qualità iniziale del data center, a maggiori costi per l'adattamento, la rilavorazione e la messa in servizio, creando allo stesso tempo incertezza di gestione per il TCO finale  (costo totale di proprietà) dei progetti a fasi plurime.

Infrastrutture Critiche Prefabbricate in Aiuto

Fortunatamente, ci sono buone notizie! L'industria dei data center ha seguito l’esempio dei settori delle telecomunicazioni, dei datacom e del petrolio e gas, basandosi sui loro insegnamenti in fatto di ottimizzazione dei progetti di costruzione per tecniche di realizzazione modulari e prefabbricate. Stiamo applicando queste tecniche, insieme a molte innovazioni intelligenti, per progettare e costruire data center aziendali, di colocation e hyperscale. Questi vengono distribuiti in tutto il mondo con costi, pianificazione e, forse la cosa più importante, qualità che non sono secondi a nessuno.

La qualità del data center si presenta in molte forme, la più semplice delle quali è la valutazione iniziale effettuata il primo giorno, il giorno in cui l'appaltatore principale afferma che l'edificio è pronto per l'ispezione finale. Questo è il momento in cui il vostro team fa il suo ingresso, completa un audit circostanziato e di solito produce un lungo elenco di voci che richiedono una correzione immediata. A volte i risultati sono molto peggiori.

La qualità include anche fattori meno ovvi, come la portata dei componenti inclusi all'interno dell'edificio come parte del fatturato giornaliero. Ad esempio, con approcci modulari e prefabbricati, il data center può essere realizzato in fabbrica con tutta l'impiantistica di cablaggio aerea o sotto pavimento e la distribuzione della fibra ottica già predisposte. Le passerelle per i cavi, l'illuminazione, le misure antincendio, la sicurezza, il controllo degli accessi, i corridoi caldi e freddi, anche i rack IT e IDF possono essere incorporati come parte dell'obiettivo del primo giorno. In effetti, ho avuto il piacere di visitare diversi data center prefabbricati durante i test di accensione delle fibre nel sito di produzione della fabbrica.

Qualità dei Data Center Tradizionali contro Prefabbricati

Esaminiamo alcuni dei fattori chiave di base che influiscono sulle infrastrutture critiche "tradizionali" e sui vantaggi intrinseci (almeno se eseguiti correttamente) con sistemi prefabbricati costruiti in fabbrica e assemblaggi sul posto.

Per quanto mi entusiasmi vedere il lancio di un nuovo processo di costruzione, dovunque sia, è un dato di fatto che è sempre più difficile trovare addetti ai lavori qualificati. E negli Stati Uniti, dove l'economia è in piena espansione, dove le nuove leggi fiscali favoriscono fortemente lo sviluppo locale e l'infrastruttura civile (in alcune aree) deve essere aggiornata, il bacino di manodopera viene sovraccaricato oltre la sua capacità.

Il risultato è una mancanza di coerenza nella capacità complessiva della forza lavoro, ponendo un onere maggiore sulla progettazione, i subfornitori, i subappaltatori, i project manager sul posto e un requisito enorme sulla solidità del sistemi di ispezione della sicurezza e della qualità. Purtroppo, molti progetti si affidano alle fasi finali di ispezione, collaudo e messa in servizio per identificare le carenze specifiche del sito con abbastanza tempo e denaro nel budget per effettuare azioni e interventi correttivi adeguati. L'uso di una lista di spunta di 10 punti non è la soluzione ideale per una struttura di alta qualità.

Per molti progetti di data center multi-megawatt, mantenere una squadra di costruzione sinergica e affidabile per tutta la durata del progetto può essere una sfida. Peggio ancora, quando il progetto è multi-fase, l'adattamento, la finitura e la qualità del core shell possono avere variazioni significative, anche se gestibili.

Lo stesso non si può dire per lo spazio bianco di produzione mission critical. Ogni volta che ricorriamo all'utilizzo di manodopera locale, manuale/commerciale, la qualità, la finitura appropriata e il layout fisico degli articoli fabbricati in loco (passerelle dei cavi elettrici, busway, cavi di potenza e fibra ottica, ad esempio) possono variare notevolmente. A volte fino al punto in cui le espansioni future non funzionano correttamente con la base installata esistente.

Tutto ciò porta a un'eccessiva rilavorazione e a soluzioni di ripiego.

Fortunatamente, abbiamo eliminato la maggior parte, se non la totalità, di questi problemi con l'avvento della tecnologia di produzione e installazione di data center prefabbricati.

Con i data center modulari costruiti in fabbrica, il sito completo viene ingegnerizzato il primo giorno per lo stato finale del progetto. Quindi, se si sta costruendo un sito da 50 MW ma nella prima fase si stanno implementando solo 5 MW, i disegni di progetto, l'elenco dei componenti, i disegni di produzione e assemblaggio, così come le procedure di test e i protocolli di ispezione di qualità associati, sono tutti documentati per garantire che i restanti blocchi da 5 MW siano identici. Sono costruiti nella stessa fabbrica con gli stessi strumenti, strutture di montaggio, pratiche di fabbricazione, processi di produzione, controlli di qualità e procedure di collaudo.

Conclusioni

Quello che Henry Ford fece per l'industria automobilistica con la Model T e la produzione su catene di montaggio, ora noi lo stiamo applicando al settore delle costruzioni per i data center, stazioni di atterraggio dei cavi, stazioni base, sale di controllo e altre strutture mission-critical.

Miglioramento della qualità: forse il segreto meglio custodito del data center prefabbricato.

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione