Il mondo degli affari ha imparato quanto sia importante per le organizzazioni poter cambiare il proprio modo di operare. Ogni giorno abbiamo ascoltato storie di ristoranti e negozi tradizionali che hanno chiuso o modificato drasticamente il modo di servire i clienti. Le aziende che operano con un centro di distribuzione e più negozi tradizionali o con negozi ibridi sono diventate improvvisamente una parte importante del panorama del settore. La necessità di una migliore gestione remota cresce di pari passo con la digitalizzazione del mondo, e le aziende limitano il numero di dipendenti che possono trovarsi contemporaneamente in un luogo di lavoro. La gestione out-of-band cellulare rafforza ulteriormente il controllo che i team IT hanno sulle proprie infrastrutture di rete. La connettività LTE consente ai responsabili IT di mantenere il controllo anche quando l'alimentazione è inattiva e nessuno è presente in sede.
Che cos’è la gestione out-of-band cellulare?
La gestione out-of-band, o OOBM (Out-Of-Band Management), è la capacità per un responsabile IT di controllare le risorse di rete mentre lavora fuori sede attraverso un altro canale come un console server seriale. La gestione out-of-band cellulare si verifica quando un dispositivo di gestione remota, come un console server, è dotato di connettività LTE usata per garantire la continuità come rete primaria o come rete secondaria durante il failover. Questa funzione elimina la necessità di svegliare qualcuno perché si rechi presso il data center alle 2 del mattino per riparare un server o un dispositivo di rete, o di doverlo fare personalmente.
Dove è necessaria la gestione out-of-band cellulare?
La gestione out-of-band LTE è molto utile per le organizzazioni che desiderano disporre di una rete secondaria per le filiali in cui i lavoratori IT non possono essere sempre presenti in loco. Abbiamo visto molte organizzazioni di vendita al dettaglio avere successo utilizzando le nostre soluzioni out-of-band cellulari in cui esiste una connessione Ethernet primaria, ma non un'opzione secondaria.
Inoltre, luoghi come le stazioni base cellulari e i nuovi negozi in costruzione impiegano comunemente l'OOB secondario cellulare in attesa dell’installazione della rete completa. In situazioni come questa, la rete cellulare viene considerata primaria, per sempre oppure solo fino a quando non viene installata la rete completa.
Esempio di un’applicazione reale
Per un nostro cliente retail, introdurre nuove tecnologie come i kiosk in-store e i display a realtà aumentata ha aiutato a mantenere le vendite durante la pandemia. Questo cliente è stato in grado di continuare a generare miliardi di dollari di entrate grazie a centinaia di vetrine e a una vasta rete di e-commerce, ma la crescita continua ha richiesto una soluzione IT facile da gestire per avvicinare la potenza di elaborazione ai clienti e per renderla affidabile.
Per aiutare il cliente a scaricare il proprio utilizzo di data center centralizzati e sul cloud, abbiamo installato Vertiv™ Avocent® Serial Console e il software gestionale Vertiv™ Avocent® DSView™. La console seriale fornisce l'accesso remoto per la configurazione delle porte, l’installazione degli aggiornamenti, la risoluzione dei problemi e il disaster recovery; ciò consente una gestione sicura delle reti in-band e out-of-band tramite l'accesso alle porte seriali, oltre a:
- Una maggiore resilienza del sistema
- La riduzione dei costi di supporto del data center
- Una gestione remota semplificata dei sistemi di edge computing
- Uptime massimizzato
Soluzioni di gestione out-of-band cellulari
La famiglia di console server seriali Vertiv Avocent® ACS 8000 offre visibilità e controllo sicuri in-band e out-of-band sulle apparecchiature a valle nella maggior parte delle applicazioni di rete. Recentemente sono stati rilasciati nuovi modelli dotati di supporto per il failover LTE, i quali consentono al personale IT e del centro operativo di rete di eseguire la gestione dei dati da qualsiasi parte del mondo in qualsiasi momento. Grazie all'architettura con processore dual-core ARM con capacità di memoria ampliate, al sistema operativo Linux aggiornato e al software gestionale DSViewTM, i clienti possono usufruire di elevati livelli di prestazioni, sicurezza e affidabilità in modo indipendente dalla connettività IP.
Siamo disponibili per aiutarti a trovare il modo migliore per aumentare la personalizzazione e la gestione centralizzata degli utenti per i sistemi di dati. Se stai cercando di creare soluzioni innovative per più impegnative sfide in materia di gestione remota dei tuoi clienti, visita il sito www.Vertiv.com/Partners.