Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

I vantaggi di scegliere un UPS di tipo industriale

Arunangshu Chattopadhyay •

La pandemia ci ha fatto capire (o accettare) che la tecnologia è diventata una parte così cruciale della nostra vita quotidiana tanto che non è più un lusso e si è trasformata in una necessità. Quando il mondo è entrato in lockdown, praticamente tutti hanno sfruttato la tecnologia per far sì che il mondo continuasse a funzionare, dal lavoro da remoto all’apprendimento online fino alle transazioni finanziarie di natura critica.

In tutto questo, il data center è stato la spina dorsale di molte di queste transazioni e applicazioni IT. Il data center è diventato indubbiamente indispensabile quanto qualsiasi altra utility, quali gas, elettricità e telecomunicazioni. Secondo GlobalData, si prevede che i ricavi dei data center raggiungeranno i 948 miliardi di dollari entro la fine del decennio grazie all’aumento nell’adozione di nuove architetture per rispondere alla domanda di servizi IT.

Sfortunatamente, i tempi di inattività dei data center rappresentano ancora una delle principali cause di preoccupazione. Secondo l’ultimo report del Ponemon Institute, le interruzioni dei data center sono ancora in atto e sono troppo frequenti. Ogni operatore di data center sa che ogni minuto di inattività può costare a un’azienda centinaia di migliaia di dollari di mancate entrate. Ciò risulta particolarmente importante in questi tempi.

Una delle cause dei tempi di inattività, completamente evitabile attraverso misure proattive, è il guasto del sistema del gruppo di continuità (UPS), che fornisce l’alimentazione di backup di emergenza. Ecco perché oggi sempre più strutture si stanno orientando verso una soluzione UPS di livello industriale per i loro data center. Un UPS di livello industriale non solo ha un’alta tolleranza e un’elevata affidabilità, ma è anche progettato per fornire alla struttura un livello di protezione Tier III.

I data center di medie dimensioni possono funzionare bene nell’implementazione di UPS di livello industriale nella loro struttura. I data center di medie dimensioni devono disporre dell’infrastruttura giusta per garantire la disponibilità, poiché sono una parte fondamentale dell’ecosistema del data center e un collegamento importante tra i data center core ed edge.

Ecco alcune considerazioni da fare per scegliere un UPS di livello industriale per i data center di medie dimensioni:

  1. Modalità Dynamic Online – Un sistema UPS dotato di modalità online dinamica offre infatti un’efficienza operativa fino al 99% senza sacrifici in termini di affidabilità. I sistemi sono in grado di passare in sicurezza dalla modalità ad alta efficienza a quella inverter con un tempo di trasferimento di 0 millisecondi, garantendo così la protezione dell’alimentazione del carico praticamente in qualsiasi condizione di interruzione dell’alimentazione. (Leggi qui maggiori informazioni sulla modalità Dynamic Online)
  2. Ingombro a terra ridotto – Molti data center di medie dimensioni sono collocati in uffici o edifici con un’area di ingombro a pavimento limitata. Avere un UPS compatto e salvaspazio può portare enormi vantaggi, risparmiando molto spazio sul pavimento del Data Center.
  3. Design Fault-tolerant – Scegli un UPS con un design con una elevata capacità di tolleranza ai guasti, per garantire una funzionalità continua e ininterrotta.

Liebert EXM2 di Vertiv è un UPS di livello industriale, ideale per i data center di medie dimensioni, strutture di produzione e sanitarie, nonché altre aree in cui la disponibilità IT è fondamentale. Abbiamo recentemente annunciato la disponibilità di Liebert EXM2 nell’area EMEA, nel Sud-est asiatico, in Australia e Nuova Zelanda. Per saperne di più, fai click qui.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione