Rack serveur conçu pour un déploiement rapide
Aménagez l’IT
Les racks serveur jouent un rôle clé dans tout déploiement Edge, que ce soit une petite armoire IT ou une installation à grande échelle. Ils doivent être conçus pour répondre aux besoins actuels, tout en étant suffisamment flexibles pour évoluer au rythme de votre entreprise.
Nos armoires réseau
Vertiv™ VR Rack
- Modèles 42, 45 et 48U
- Support de tous les équipements standard en rack avec 2,5” de profondeur utile en plus
- L’expédition rapide répond à une demande de déploiement rapide
À quoi servent les racks serveur ?
Les racks serveur sont des structures métalliques conçues pour contenir une infrastructure IT critique, notamment des serveurs IT, des onduleurs, des équipements de refroidissement, des tableaux de raccordement, des commutateurs, des routeurs et des hubs. En général, les racks serveur, ou armoires réseau, se trouvent dans des grands datacenters de colocation, ou des petits datacenters Edge et armoires réseau auxquels les responsables IT ont accès sur site. Les principaux avantages de ces racks comprennent la protection de l’équipement, l’aménagement de l’infrastructure, la gestion des câbles, la sécurité et le refroidissement productif.
Pourquoi un rack serveur est-il important ?
Les racks serveur restent les piliers des déploiements Edge Computing. Les équipes IT utilisent les armoires réseau de différentes manières à mesure que l’infrastructure critique change et évolue. Les serveurs à haute densité repoussent les limites de l’alimentation du site, et le choix d’un rack avec un débit d’air et un routage des câbles adaptés pourrait signifier le prolongement de la durée de vie des équipements critiques.
Souhaitez-vous en savoir plus ? Téléchargez ce livre blanc qui souligne le rôle changeant des armoires rack dans l’infrastructure IT d’aujourd’hui.
Sélection d’un rack serveur
Tous les racks ne sont pas conçus de la même manière. Vous devez prendre en compte plusieurs éléments avant de les acheter. En plus de vous assurer que le rack serveur s’adapte à votre espace et à votre budget, voici quelques autres fonctionnalités à considérer.
ESPACE UTILE
Lorsque vous cherchez à déployer un nouveau rack, vous devez prendre en compte l’espace utile disponible dans le rack pour des raisons, telles que la gestion des câbles ou le débit d’air pour l’équipement.
CONFIGURATION ET FLEXIBILITÉ
Assurez-vous que le rack que vous choisissez peut s’adapter à l’évolution de votre entreprise. Avec une conception sans outil, il est facile de configurer le rack et de l’ajuster au fur et à mesure que la densité ou l’équipement change au fil du temps.
DENSITÉ DU RACK
Tenez compte de la quantité d’équipement qui sera placée dans le rack et prévoyez de l’espace supplémentaire pour l’alimentation de secours, les dispositifs de gestion à distance et d’autres infrastructures IT. Vous voudrez trouver un équilibre entre l’équipement requis aujourd’hui et prévoir une expansion à l’avenir. Votre ou vos racks devraient être en mesure d’accompagner la croissance future.
LIVRABILITÉ
Que vous ayez besoin d’un rack à livrer en une semaine ou en quelques mois, choisissez un fournisseur qui a la capacité de faire les deux. Cela vous permettra d’avoir de la flexibilité dans vos déploiements Edge selon les exigences de votre entreprise.
Intéressé par une immersion plus approfondie ? Consultez cet article sur Qu’est-ce qu’un rack serveur ?
Infocrossing gère ses datacenters dynamiques avec un Vertiv™ VR Rack riche en fonctionnalités
Avec cinq datacenters à maintenir, Wipro Infocrossing devait faire preuve de souplesse pour répondre aux besoins croissants de leurs clients, tout en accélérant les déploiements. Découvrez un cadre d’Infocrossing partager son expérience lors de sa visite chez Vertiv pour en savoir plus sur le Vertiv™ VR Rack et d’autres solutions d’infrastructure.
SÉLECTEUR DE RACK
Identifiez rapidement le Vertiv™ VR Rack idéal pour votre entreprise
Recherchez et achetez directement auprès de l’un de nos partenaires revendeurs.
Intégration facile avec les équipements IT critiques
Que vous cherchiez à déployer un rack dans un seul emplacement ou à planifier une installation complète, la pré-intégration de l’équipement rackable dans les racks devient de plus en plus courante. Nos Vertiv VR Racks s’adaptent à tous les équipements standard rackables. Voici quelques exemples :
Sauvegardez l’IT
Le déploiement d’un onduleur monophasé est indispensable afin d’éviter les pannes et de garantir que votre équipement dispose de la protection nécessaire. Tous nos onduleurs rackables s’intègrent parfaitement avec les Vertiv VR Racks.
Alimentez l’IT
Derniers maillons de la chaîne d’alimentation, vos rPDU doivent être conçus pour supporter vos opérations dynamiques d’alimentation, de refroidissement, de surveillance et de gestion de votre déploiement Edge. Avec plus de 5 000 configurations disponibles pour une livraison en quelques jours, la gamme Vertiv™ Geist™ de PDU en rack est l’ajout parfait à tout déploiement en rack.
Tous les modèles sont désormais disponibles avec des prises combinées C13/19 pour des configurations infinies.
Gardez l’IT au frais
Il est essentiel que votre équipement IT critique fonctionne à des températures optimales. En intégrant les bonnes solutions de refroidissement, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre équipement réseau coûteux et veiller à ce que les opérations continuent à bien fonctionner.
Gérez l’IT
Utilisez des solutions de gestion à distance pour que vous puissiez toujours visualiser et accéder à vos données critiques, sans devoir être sur site.
Contenu associé
On s’en charge. Parlez-nous de votre Edge
Parlez-nous de votre projet et nous travaillerons avec vous pour comprendre vos besoins et vous faire découvrir l’infrastructure IT adaptée à votre Edge.
Merci pour votre demande !