L’onduleur Vertiv™ Liebert® GXE 1-3kVA offre une protection efficace pour les applications de 230V
Paris, France [25 juillet2024] - Vertiv (NYSE: VRT), fournisseur mondial de solutions de continuité et d’infrastructures numériques critiques, présente les puissances de 1 kVA à 3 kVA du Vertiv™ Liebert® GXE, une alimentation sans interruption (ASI) monophasée on-line double conversion pour les applications de 230V, conçue pour prendre en charge les applications critiques déployées à la périphérie du réseau. Grâce à ces nouveaux modèles, la famille Liebert® GXE est désormais disponible dans une gamme complète de puissances allant de 1 kVA à 10 kVA, disponible en stock pour une livraison immédiate à partir des entrepôts d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA), d'Asie et de LATAM.
L'onduleur Liebert® GXE 1-3KVA est disponible en format compact tour seulement ou dans une conception flexible rack/tour convertible, et offre des rendements supérieurs allant jusqu'à 91% en mode on line et jusqu'à 96% en mode ECO. Il est doté d'un système de gestion de batterie qui supporte une durée de vie prolongée de la batterie et minimise les besoins de remplacement. En outre, son facteur de puissance de sortie de 0,9 permet de connecter davantage de charges actives dans un espace donné, tandis que sa technologie on-line double conversion protège les équipements contre les perturbations de l'alimentation.
Les modèles Liebert GXE rack/tour offrent une autonomie évolutive pour les applications qui nécessitent une sauvegarde prolongée pendant les pannes secteur, réalisable en ajoutant jusqu'à quatre armoires batteries externes, et un temps de recharge rapide grâce à son puissant chargeur interne de 6 ampères. Les batteries plomb-étanche sont remplaçables à chaud par l'utilisateur sans nécessiter l'intervention d'un personnel qualifié ou la mise hors tension des charges, garantissant un fonctionnement fluide et des coûts de maintenance réduits.
Le Liebert GXE est doté d'un écran LCD intuitif qui offre un aperçu de l'état de l’onduleur, facilitant ainsi une installation et un fonctionnement sans effort. Cette unité offre des capacités de surveillance à distance, permettant un accès pratique à l'infrastructure informatique via la carte Vertiv™ Liebert® Intellislot™ Unity Communications en option, ainsi qu'un téléchargement gratuit du logiciel Vertiv™ Power Insight. Enfin, Vertiv propose une large offre de services, notamment des extensions de garantie limitée, des forfaits Power Emergency et d'autres options, selon le pays et le modèle de l’onduleur.
« La progression rapide de la digitalisation, y compris l'IA et la dépendance croissante des services de données, rend la continuité de l’alimentation de plus en plus cruciale pour toutes les entreprises, même à la périphérie du réseau », déclare Andrea Ferro, vice-président channel, IT & edge applications EMEA chez Vertiv. « Le Liebert GXE offre une protection électrique fiable et économe en énergie, aidant les petites et moyennes entreprises à maintenir la continuité de leurs opérations dans ces applications distribuées. »
L'onduleur est disponible avec une gamme complète d'extensions de garantie limitée et de programmes de service conçus pour les systèmes ASI monophasés. Ces programmes de service sont disponibles dans certains pays ; rendez-vous le site Vertiv.com pour en savoir plus sur leur disponibilité ou contactez votre représentant local.
Les revendeurs des pays participants en zone EMEA peuvent gagner des points dans le cadre du Programme d’Incentive Vertiv (VIP) pour diverses activités, notamment la vente du Liebert GXE et d'autres produits du portefeuille IT Channel de Vertiv. Ce programme permet aux partenaires de gagner des récompenses facilement et sans nécessité de reporting. Les points bonus sont ajoutés mensuellement au Portail Partenaires Vertiv, et les partenaires n'ont qu'à se connecter pour les échanger.
Pour plus d'informations sur Vertiv et son portefeuille channel, consultez Vertiv.com. Cliquez sur « Partenaires » et « Adhérer Maintenant » pour profiter pleinement des offres de Vertiv.
À propos de Vertiv :
Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.fr.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.
Contact presse Vertiv:
Agence Yucatan
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 27
E : vertiv@yucatan.fr