Rungis, France [12 mars 2024] – Vertiv (NYSE: VRT), fournisseur mondial d'infrastructures numériques critiques et de solutions de continuité, aux côtés de Conapto, l'un des principaux fournisseurs suédois de data centers en colocation, et de Fever Energy, acteur clé des solutions de support de réseaux électriques, ont annoncé aujourd'hui l’intégration de Dynamic Grid Support aux activités de Conapto. Exploitant la puissance de Vertiv™ Liebert® EXL S1, un système d'alimentation sans interruption (ASI) innovant qui offre une solution intégrée pour la protection des alimentations critiques et les fonctionnalités de support des réseaux électriques, cette initiative révolutionnaire vise à améliorer la durabilité grâce à l'efficacité énergétique maximale de l'ASI et à la réduction des émissions de CO2 à travers l'utilisation de sources d'énergie alternatives.
Alors que la digitalisation continue d'accélérer la croissance de l'infrastructure numérique suédoise, la demande de sources d'énergie stables, fiables et durables a explosé. Conscients de ce besoin, Vertiv, Conapto et Fever Energy s’associent pour donner aux data centers la possibilité de jouer un rôle actif dans la stabilisation du réseau électrique tout en débloquant de nouvelles sources de revenus.
Grâce à la fonction Dynamic Grid Support innovante de l'ASI, Conapto peut contribuer activement à la stabilité du réseau électrique en participant à la réponse rapide en fréquence (FFR) et à la demande de réserve de contrôle de fréquence (FCR-D). La solution de Vertiv optimise la puissance de l'ASI et utilise le stockage sur batterie lithium-ion, ce qui permet de soutenir l'alimentation pendant les pics de demande, sans modification importante de l'infrastructure. En assurant une régulation statique et dynamique de la fréquence, ainsi que des fonctionnalités de gestion de la demande, l'ASI contribue à la stabilité du réseau électrique et à l'utilisation efficace des ressources, favorisant ainsi l'intégration de sources alternatives, telles que le vent, l'eau et le soleil, dans l'écosystème énergétique.
Conapto a choisi le système d'onduleurs Vertiv™ Liebert® EXL S1, en raison de sa capacité à réduire la consommation d'énergie par rapport à des alternatives moins efficaces sur le plan énergétique. Cette solution innovante, soutenue par la technologie des batteries lithium-ion, offre une capacité élevée dans un encombrement compact, ce qui permet aux centres de données de maximiser le nombre de racks et de serveurs et permet également un rendement opérationnel jusqu'à 99%.
L'initiative conjointe se déroulera en deux phases principales. Tout d'abord, les installations existantes de Conapto acquises en 2022 sont actuellement optimisées pour le support du réseau électrique, avec des unités ASI conçues pour les utilisateurs finaux afin de s'intégrer de manière transparente dans le système. Ensuite, la même solution est actuellement en cours d’implémentation sur les sites de Conapto à Stockholm 4 South, afin d'améliorer la puissance et la résilience du réseau électrique.
Karsten Winther, Président de Vertiv pour la région EMEA, déclare : "La collaboration entre Vertiv, Conapto et Fever Energy représente une étape importante dans le secteur des data centers et s'appuie sur notre partenariat de 15 ans avec Conapto. Avec l’adoption de Dynamic Grid Support, nous permettons à Conapto non seulement d'améliorer l'efficacité opérationnelle de ses data centers, mais aussi de contribuer à la stabilité du réseau électrique et à la durabilité lorsqu'il est associé à des alternatives énergétiques, marquant ainsi une étape importante dans l'évolution de l'infrastructure numérique critique."
Stefan Nilsson, directeur commercial de Conapto, déclare : "Conformément à l'engagement de Conapto en faveur du développement durable et de la contribution sociétale, nous pensons que les centres de données ne doivent pas seulement consommer de l'énergie, mais aussi jouer un rôle actif dans le support du réseau électrique. En introduisant Dynamic Grid Support, nous pouvons contribuer à réduire les émissions de CO2 en permettant d'ajouter davantage d'énergies renouvelables au mix énergétique. Nous pouvons également générer de nouvelles capacités pour nos clients et les déployer beaucoup plus rapidement. Notre partenariat avec Vertiv et Fever Energy témoigne de cette philosophie, alors que nous travaillons à la création d'une infrastructure numérique plus résiliente et plus durable pour la Suède et au-delà.
Pour plus d'informations sur cette collaboration, lisez . Pour en savoir plus sur les solutions de Vertiv et le support réseau dynamique (Dynamic Grid Support), visitez Vertiv.com.
À propos de Vertiv
Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.fr.
À propos de Conapto:
Conapto propose une offre de colocation de datacenters évolutive, sécurisée et durable, ainsi que la connectivité au Cloud indispensable pour produire et fournir des services numériques dans un environnement informatique hybride dans la région nordique.
Avec ses quatre datacenters à Stockholm, en Suède, Conapto peut répondre aux besoins croissants en capacité de données des entreprises technologiques internationales, compte tenu de l'augmentation charges de travail du calcul telles que l'Intelligence Artificielle, l'Edge Computing et la Blockchain. Pour plus de détails et pour rester au courant des dernières nouvelles de Conapto, consultez le site www.conapto.com.
À propos de Fever Energy:
Fever est une entreprise de technologie de l'énergie dont la mission est de transformer les actifs énergétiques et le réseau électrique à l'aide de logiciels. En apportant la technologie la plus avancée et les capacités d'apprentissage automatique à l'industrie de l'énergie, Fever change la façon dont les actifs énergétiques sont utilisés, alimentés, sécurisés et monétisés. Pour en savoir plus www.fever.energy.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.
Contact presse Vertiv:
Agence Yucatan
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 32
E : vertiv@yucatan.fr