Vertiv présente un nouveau tableau d’alimentation à distance et un système de distribution électrique qui simplifient et font évoluer les opérations au sein des datacenters
• septembre 07, 2021
Rungis, France [7 septembre, 2021] - Vertiv, (NYSE : VRT), fournisseur mondial de solutions de continuité et d'infrastructures numériques critiques, annonce aujourd'hui deux nouveaux systèmes de distribution électrique visant à simplifier la gestion et l'évolutivité des datacenters. Le tableau d’alimentation à distance, Liebert RXA (RPP), est une solution flexible et sûre pour les applications d'alimentation haute densité avec l’un des plus petits encombrements possibles sur ce type d’application tandis que le système de canalisation électrique Liebert® MBX permet une distribution aérienne fiable de l'alimentation dans les datacenters de toute taille, laissant l'espace au sol disponible pour les équipements. Les deux produits sont désormais disponibles dans la zone EMEA.
De nombreux datacenters utilisent des systèmes de distribution électrique spécialement conçus pour alimenter les baies serveurs. Cependant, les solutions sur mesure nécessitent des délais de livraison plus longs et ne sont pas pré-certifiées par les fabricants d'équipements d'origine (OEM), ce qui peut créer des difficultés lors de la maintenance.
Une alternative reconnue aux systèmes sur mesure, en particulier pour les applications à haute densité, est un RPP standardisé, tel que le nouveau Liebert RXA, peu encombrant, pouvant être placé de manière modulable dans les datacenters, les salles serveurs ou les armoires réseau. Préfabriqué et configuré, certifié et testé, le Liebert RXA fournit une distribution électrique prête à l'emploi une fois connecté aux circuits de dérivation, ce qui simplifie le démarrage de l'installation, l'expansion et la gestion globale des réseaux de datacenters plus importants. La solution offre des fonctionnalités flexibles et de multiples options de configuration pour répondre aux différents besoins des sites et à la croissance future, tout en optimisant l'espace au sol. En outre, cette nouvelle génération de RPP standardisés offre des capacités de surveillance intelligentes intégrées et, grâce à Vertiv™ Liebert® DPM, la surveillance intelligente de l'alimentation et le contrôle du système sont capables de réagir plus rapidement à tout déséquilibre de charge, augmentant ainsi la disponibilité des systèmes critiques et prévenant les problèmes qui pourraient nuire aux précieux équipements de serveurs et provoquer des pannes imprévues. Grâce à sa conception innovante, le Liebert RXA offre l'une des plus petites dimensions du secteur, tandis que les dispositifs intégrés de sécurité pour les doigts offrent une sécurité maximale lors des opérations d’entretien.
Quand la surface au sol n'est pas disponible, le système de canalisation Liebert® MBX représente une solution polyvalente pour fournir une distribution électrique fiable et évolutive dans un datacenter de toute taille, avec l'avantage de maximiser également le flux d'air de refroidissement. Ce système de plages de distribution modulaires haut de gamme, offre une variété de capacités et d'options de connexion qui permettent d'apporter des améliorations et des adaptations avec un minimum d'assistance extérieure, ce qui permet aux entreprises d'optimiser et d'adapter de manière rentable l'infrastructure de distribution d'énergie au fil du temps. Les boîtiers de dérivation remplaçables à chaud et les jeux de barre adaptables maximisent la flexibilité et la disponibilité, avec une alimentation continue des charges critiques, même pendant les mises à niveau et lors de changements de configuration. Le châssis léger et robuste en aluminium est certifié IP2X et conforme à la norme IEC 61439-2, avec des fonctionnalités intégrées de sécurité pour les doigts et une conception pour garantir une sécurité maximale lors de la maintenance.
"Avec l'espace restreint des datacenters, l'arrivée d'un plus grand nombre de dispositifs et le passage à des densités plus élevées, l'infrastructure d'alimentation des datacenters est soumise à une pression croissante pour être fiable, évolutive et rapide à déployer ", a déclaré Giovanni Zanei, directeur de la division AC power global de Vertiv et responsable de l'activité AC power pour la région EMEA. "Ces systèmes faciles à installer fournissent une distribution électrique packagée qui est suffisamment compacte et flexible pour répondre à des demandes en constante évolution. En déployant les systèmes de distribution d'énergie de Vertiv, les fournisseurs de colocation et les gestionnaires de datacenters peuvent ainsi garantir la disponibilité grâce à des équipements de haute qualité, construits et certifiés par un constructeur de dimension mondiale. "
Liebert RXA et Liebert MBX viennent s'ajouter au large portefeuille de distribution électrique de Vertiv qui comprend des bandeaux de prises (PDU) installés dans les salles et des PDUs rackables Geist™.
Pour plus d'informations sur les avantages clés et les différences entre le Liebert RXA et le Liebert MBX, consultez l'infographie Comment choisir le bon système de distribution électrique pour votre datacenter et le livre blanc Choisir la meilleure solution de distribution électrique pour votre datacenter.
À propos de Vertiv
Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour garantir à ses clients un fonctionnement optimal et sans interruption de leurs applications critiques, et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Columbus, dans l’Ohio, emploie près de 20 000 collaborateurs et est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.fr.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.
Contact presse :
Nevena JOVIC
njovic@yucatan.fr
01 53 63 27 36 - 07 70 35 33 05