L’edge computing est par nature distribué, et il peut prendre la forme de nombreux datacenters. Le dialogue sur ce sujet est en croissance exponentielle, et les conversations crédibles peuvent aider à découvrir les opportunités permettant d’offrir plus de valeur à un client.
D’où vient la demande ?
D’après les études menées par Vertiv et IHS Markit Technology (OMDIA), voici quelques moteurs de la demande pour les besoins en edge computing :
- Applications sensibles à la latence qui offrent des expériences immersives – rien de tel qu’un indicateur d’activité occasionnel pour perturber une filière éducative captivante de la maternelle à la terminale
- Plus de données traitées, plus près de l’emplacement où elles sont générées – permet de réduire les coûts liés aux frais supplémentaires de bande passante, et d’optimiser davantage les budgets
- Applications industrielles avec des composants en temps réel – nécessitent des infrastructures et des moyens informatiques locaux/Edge supplémentaires
- Ville intelligente et sécurité publique – les cas d’utilisation au niveau national et local qui doivent traiter de grands ensembles de données pour la reconnaissance faciale ou la détection des sentiments par l’IA, nécessiteraient des ressources d’edge computing au niveau local
Délais de déploiement pour les opportunités
Les délais de déploiement pour les applications edge dépendraient du budget informatique et de la technologie impliqués. Les premiers déploiements de technologies IT, de surveillance, de jeux et de villes intelligentes étaient essentiellement des extensions des technologies existantes. Les déploiements ultérieurs pour des applications telles que AR/VR ou de véhicules autonomes nécessiteraient une innovation supplémentaire et/ou des investissements plus importants.
Voici un graphique indiquant le temps moyen estimé de déploiement pour certaines applications edge
Nos conseils ? Il est préférable de commencer petit avec une seule zone géographique ou un seul client, comme une ville de taille moyenne ou une exploitation minière, car le chemin d’investissement à parcourir pour parvenir à un edge entièrement déployé peut être long.
Préparer vos clients
La manière dont l’infrastructure est mise en place et la façon dont vous préparez vos clients peuvent avoir un impact important sur leurs budgets et leurs résultats informatiques. Voici quelques défis auxquels ils peuvent être confrontés, ainsi que des solutions potentielles pour vos clients.
1. Personnel limité
Il est demandé aux clients de gérer plus de sites avec moins de ressources, ce qui peut laisser place à des risques de sécurité. Le coût moyen d’une violation de données en 2020 dépasse 150 millions USD[1], une mauvaise affaire pour le bénéfice net. Ce défi est désormais exacerbé dans l’environnement actuel. Voici quelques solutions possibles qui peuvent aider à relever de manière efficace et sécurisée les défis concernant le personnel :
- Produits en réseau dotés de capacités de surveillance ou de mise en réseau à distance
- Logiciel de gestion du site
- Accès et contrôle à distance
- Capteurs environnementaux
- Ensembles de services pour faciliter la maintenance des produits
2. Technologie obsolète
Les professionnels de l’informatique qui travaillent avec des datacenters et des infrastructures réseau existants sont souvent confrontés à des technologies obsolètes, ce qui peut accroître le risque de violations de la sécurité. Voici quelques conseils pour vous aider à résoudre ce problème :
- Faites appel aux fabricants qui proposent des programmes destinés à faciliter le processus de mise à niveau et à optimiser le budget informatique d’un client, tels que les programmes Vertiv Trade-In pour les onduleurs et les équipements d’accès à distance
- Des programmes administratifs sont disponibles dans les secteurs publics et de l’éducation. Assurez-vous de collaborer avec un fabricant qui connaît ces programmes afin de fournir les meilleurs conseils aux clients
3. Accès aux installations
Dans certaines applications, vos clients auront plusieurs membres du personnel entrant et sortant de leurs sites edge, et accédant aux mêmes racks, ce qui peut avoir des implications importantes sur la sécurité et la continuité des activités. Voici comment vous pouvez y remédier :
- Trouvez une baie bien conçue pouvant être verrouillée en toute sécurité, et pour plus de protection, recherchez des racks qui peuvent être verrouillés individuellement
- Les accessoires de surveillance, tels que les capteurs de position de porte peuvent fournir un meilleur contrôle aux responsables informatiques
- Installez des caméras de sécurité pour surveiller l’accès sur site
Plus près du Edge
Qu’il s’agisse d’une administration à la recherche de conseils sur des projets de villes intelligentes ou d’un constructeur de véhicules électriques cherchant à optimiser ses opérations quotidiennes, nous sommes là pour travailler avec nos partenaires de distribution afin d’être le conseiller de confiance pour l’Edge, quel que soit le profil de vos clients.
Pour plus de détails sur les solutions mentionnées dans cet article, veuillez contacter notre équipe Channel. N’hésitez pas à suivre notre dernier webinaire avec OMDIA du 25 Juin- Se préparer au marché des datacenters de l’après-récession : Ce qu’il faut savoir Cliquez ici pour vous inscrire !
[1] https://www.cybintsolutions.com/cyber-security-facts-stats/