S’il vous est déjà arrivé de ne pas avoir déjeuné et de commencer à avoir faim alors que vous bouclez une réunion matinale (l’une des nombreuses tâches qui occuperont votre journée), puis d’apprendre ensuite que votre longue réunion de midi vient d’être annulée, alors vous connaissez le sentiment de soulagement qu’un temps libre supplémentaire (et une commande de sushi) peut procurer.
Cependant, en tant que responsable informatique, vous êtes probablement amené à gérer ce type de contrainte régulièrement. La prise en charge d’une demande mondiale en données toujours croissante a conduit à la prolifération des réseaux informatiques de périphérie qui s’étendent à travers des zones géographiques et des équipes informatiques dont la gestion peut s’avérer complexe.
Que vous encadriez une équipe au sein d’une administration publique, une entreprise répartie sur plusieurs sites, ou un datacenter d’entreprise/hyperscale/de colocation, la gestion efficace du temps constitue un défi souvent complexifié par des ressources limitées. Trouver du temps pour les projets prioritaires (ou pour des makis à l’avocat) est essentiel pour la continuité et la réussite des activités.
Heureusement, il existe des solutions d’infrastructure qui éliminent le temps perdu par votre personnel informatique lorsqu’il dépanne les sites périphériques. Avec les bonnes solutions, votre équipe n’aura plus besoin de conduire de site en site pour mettre hors tension les serveurs, effectuer un dépannage simple ou d’autres actions de routine.
Les serveurs de port consoles série donnent aux équipes informatiques la possibilité de gérer à distance et en toute sécurité les périphériques réseau in-band et out-of-band, ce qui permet non seulement d’économiser du temps de déplacement, mais aussi de minimiser le besoin d’accès physique du personnel à vos installations informatiques ou aux sites périphériques, avec tous les risques liés en termes de sécurité. Les consoles série peuvent également fonctionner efficacement comme agrégateurs de sécurité, constituant un point d’accès unique pour gérer l’accès et les privilèges des utilisateurs.
«C’est comme si vous étiez devant l’appareil avec un clavier et un écran», assure Craig Pennington, Vice-président des activités européennes chez NTT Europe en ligne. «L’accès est immédiat, et il permet d’améliorer considérablement notre temps de réaction pour nous connecter à un serveur et résoudre les problèmes. Au lieu de devoir créer un ticket, recueillir autant d’informations que possible puis les transmettre à un technicien de datacenter sur site, nous pouvons nous en charger de manière centralisée en quelques minutes.»
La console série Vertiv™ Avocent® ACS 800 permet ce type de gestion centralisée en se connectant à votre équipement de support des infrastructures, y compris les bandeaux de prises en rack (rPDU), lesonduleurs monophasés (ASI), ou tout produit série que vous pouvez connecter à l’aide des quatre ports USB disponibles. En fin de compte, cette console vous offre un accès et un contrôle complets via un seul affichage regroupé. Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez facilement voir les erreurs et problèmes nécessitant votre attention, et vous pouvez même activer et désactiver les équipements sans quitter votre bureau.
Réduire les risques de sécurité même sur les réseaux en pleine expansion
En considérant l’Internet des Objets (IoT) et la prévision de Gartner tablant sur 21 milliards d’appareils connectés à l’horizon 2020, il n’est pas étonnant que les entreprises deviennent de plus en plus numériques et adoptent de nouveaux modèles de fonctionnement susceptibles d’engendrer des vulnérabilités critiques dans les systèmes. En effet, chaque périphérique connecté à votre réseau est un point d’accès potentiel pour des activités bien intentionnées ou malveillantes.
Vient s’ajouter à cette vulnérabilité la pression continue sur les ressources humaines. Or, les équipes informatiques chargées de gérer ces dispositifs ne s’élargissent pas. De fait, le récent rapport DataCenter 2025: Plus près du Edge prévoit un départ à la retraite d’environ 16% du personnel du secteur des datacenters au cours des six prochaines années. Encore une fois, le bon type de console série peut contribuer à alléger cette charge en permettant une gestion centralisée des périphériques.
La fonctionnalité de provisionning zéro contact (ZTP) de la console Avocent® ACS 800 permet à votre équipe informatique de provisionner des périphériques, mettre à jour le firmware et mettre en œuvre des configurations personnalisées facilement, progressivement et de manière entièrement automatique. Ce serveur de port console vous permet d’empêcher les activités malveillantes et de protéger votre réseau en garantissant que le firmware le plus récent soit installé sur l’ensemble de votre infrastructure.
Maintenir la connectivité même avec un réseau en panne
Les problèmes de réseau ne sont pas toujours dus à une cyberattaque : l’erreur humaine est la cause la plus fréquente des temps d’arrêt. Une configuration inadéquate peut rendre votre réseau inaccessible. Pour gérer ce type de problème, les réseaux à haute disponibilité reposent sur des solutions de gestion informatique telles que la console Avocent® ACS 800, qui offre un accès aux appareils à tout moment, en tout lieu, même si le réseau connecté est défaillant.
Vertiv a pris en compte ce besoin critique lors de la conception de la console Avocent® ACS 800: elle vous permet d’afficher et de surveiller l’état de votre équipement partout dans le monde en connectant un routeur cellulaire LTE 4G externe en option.
La console Avocent® ACS 800 peut fournir un accès à distance aux systèmes connectés via des réseaux de production ou de maintenance par téléphone (POTS) et fournit un accès sans fil optionnel via un modem LTE 3G/4G. En d’autres termes, avec la bonne console série, vous disposez des outils nécessaires pour accéder à votre réseau à tout moment, où que vous soyez.
Faites le bon choix pour vous délester des contraintes de dépannage
La complexité des topologies des datacenters d’aujourd’hui et les tendances du secteur qui intensifient la pression déjà exercée sur les équipes informatiques peuvent rendre la sécurisation et la gestion de vos périphériques réseau de datacenters, armoires réseau et sites de périphérie particulièrement difficiles. Heureusement, en tant que responsable informatique, vous avez la possibilité de maintenir la disponibilité de vos équipements grâce à des choix d’infrastructure intelligents comme la console série Avocent® ACS 800.
Disposer de capacités de gestion à distance in-band et out-of-band permet un dépannage centralisé, sécurisé et rapide pouvant minimiser les inefficacités opérationnelles de votre personnel informatique, ce qui lui permet ensuite de se concentrer sur des priorités professionnelles plus importantes ou de choisir les bons sushis pour l’équipe!
Pour en savoir plus sur ce produit et sur d’autres solutions de consoles série, consultez Consoles série ACS