Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Image alternative text
DCD Panel: Getting ready for AI - How is high-performance computing going to affect how data centers are designed & built?
août 30, 2023

With the increasing use of AI and high-performance computing, data centers are now designed to handle 100MW and have densities of 30kW per rack. This puts pressure on data center buildings to maximize their available space and meet the requirements of customers with larger workloads.

During this broadcast, speakers will delve into the ways in which data center buildings are evolving to handle the increasing weight of racks and cooling requirements. Speakers will highlight the advent of more widespread robotics in construction and direct-to-chip cooling, as well as the impact of retrofitting on data centers that need to double their capacity with the same building footprint. In addition, practical insights will be given on how to include high-density workloads throughout the design process.

Featured Speaker

200x200-steve.jpg

Steve Madara
VP, Thermal, Data Centers
Vertiv

33+ years of experience in the air conditioning industry. Madara is responsible for supporting global customers in determining the best solutions to meet the needs of their mission-critical facilities.

200x200-linkedin-115654-logo_311136_0.jpg Connect

Langue et localisation