Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Vertiv™ Liebert® GXT5 offers higher capacities and voltages, with models up to 10kVA

Columbus, Ohio [Sept. 12, 2019] – Vertiv today announced the addition of new models of the Vertiv™ Liebert® GXT5 family of rackmount, on-line uninterruptible power supply (UPS) systems. The new capacities extend the Liebert GXT5 product ratings with 10 models between 3000VA and 10kVA for higher voltage deployments. The new models are available in 208V only, and refreshed models supporting 208V/120V configurations through Vertiv partners in North America.

Vertiv introduced the Liebert GXT5 in June, updating the 500VA to 3000VA, 120V models of the popular rackmount UPS system. The Liebert GXT5 has a power factor of up to 1.0 on the 5000VA to 10kVA models and is more efficient in both on-line (up to 95 percent) and Active ECO mode (up to 98 percent) than previous models. All Liebert GXT5 models are ENERGY STAR 2.0 certified, and RoHS and REACH compliant.

“The Liebert GXT5 is designed for today’s increasingly critical small IT environments and edge locations, and that includes higher capacity edge sites that demand low latency and high availability to deliver the advanced applications and services today’s users expect,” said Ramesh Menon, vice president of small UPS at Vertiv.

The Liebert GXT5 is the latest addition to the Vertiv channel product portfolio in North America and seamlessly integrates with other products in the portfolio to support single-rack or more complex edge deployments.

The Liebert GXT5 offers scalable runtime options, with additional external battery cabinets that ensure availability even during extended interruptions. It can be managed remotely and has integrated maintenance bypass and flexible output receptacle configurations to meet the connected equipment requirements of any site. When used together with the free Trellis™ Power Insight, users can monitor and manage up to 100 supported Vertiv devices.

Along with the highest level of equipment protection available in a rack configuration, the Liebert® GXT5 offers a three-year full coverage factory warranty for the UPS and battery, a leading warranty in the industry. The system also is available with the Vertiv™ Power Assurance Package, which delivers convenient and cost-effective support for power delivery to small IT sites, and other service packages, to support individual customer needs.

For more information on the Liebert GXT5 UPS, Vertiv and the Vertiv channel program, visit Vertiv.com.

About Vertiv

Vertiv brings together hardware, software, analytics and ongoing services to ensure its customers’ vital applications run continuously, perform optimally and grow with their business needs. Vertiv solves the most important challenges facing today’s data centers, communication networks and commercial and industrial facilities with a portfolio of power, cooling and IT infrastructure solutions and services that extends from the cloud to the edge of the network. Headquartered in Columbus, Ohio, USA, Vertiv employs around 20,000 people and does business in more than 130 countries. For more information, and for the latest news and content from Vertiv, visit Vertiv.com.

CONTACT

Vince McMorrow
T +614 383 1622
E Vince.McMorrow@Fahlgren.com

Langue et localisation