Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

California School District Enables Modern
Classrooms with Vertiv™ SmartRow™ Solution

février 27, 2020


Background

Having a network spanning more than 30 learning centers, schools, and academies in three cities made continuity paramount for Monterey Peninsula Unified School District (MPUSD), and this focus on ensuring no interruption to operations, was even more important during construction related to upgrading the district’s virtual machine (VM) environment and core network. Along with deploying in time for the new school year, the district also sought enhanced operations that would maximize its return on investment.

Results

  • Efficient deployment that met quoted timeline and aligned with
    allotted budget
  • Improved energy efficiency and functionality to support maximum service
    life of UPS battery and other critical components
  • Improved reliability for peace of mind
  • Less time spent on system management and troubleshooting for ensured
    achievement of the district’s service level agreement

 

Case Summary
Location: Centralized data center in Monterey, California Vertiv
Critical Need:

Working with a UPS that was at least seven years old, the director of IT for MPUSD needed to upgrade his infrastructure for improved functionality and efficiency while being fiscally responsible. The upgrade needed to be completed prior to the start of the school year and with enough time to subsequently upgrade his VM environment.

Vertiv Solution:
  • Vertiv™ SmartRow™ integrated infrastructure solution
  • Liebert® GXT UPS
  • Liebert® PDX cooling system
Download the Case Study

Langue et localisation