Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Intelligent Paralleling and Circular Redundancy: Two Technologies for Higher UPS Efficiency

Giovanni Zanei •

How can you save more energy with a parallel or modular UPS system? Have you ever thought about it?

When thinking about energy efficiency associated with electrical devices, you will certainly be thinking of energy saving modes as a way of improving their energy efficiency. If from electrical devices in general you now focus on Uninterruptible Power Supplies (UPS), you might be thinking of various types of ECO modes depending on UPS technology, size and specific design.

Maybe you didn’t notice while doing so but, in all these cases, you were thinking about single UPS units, that is to say, UPS units that work in stand-alone mode. But is this valid for all UPS units working in this mode? Is this also valid for both monolithic and modular units? And what about situations where units don’t work in stand-alone but in parallel mode?

In the above cases, in order to optimize the energy used by a UPS, Vertiv has developed proprietary technologies named Intelligent Paralleling for monolithic UPS and Circular Redundancy for modular scalable UPS. Both technologies are capable of delivering higher operating system efficiency without compromising reliability and availability.

If you want to know more, read the white paper entitled Intelligent Paralleling and Circular Redundancy: Two Technologies for Higher UPS Efficiency.  This document focuses on the above-mentioned technologies to improve UPS operating efficiency when the unit is operating at a reduced system capacity, which is the typical condition found in a data center.

Through Intelligent Paralleling and Circular Redundancy modes, the UPS will automatically adapt and optimize energy consumption, thus improving the system’s efficiency according to the actual load demand.

N’hésitez pas à vous abonner à notre blog pour connaître les toutes dernières tendances, technologies et actualités.

Articles reliés

DCIM the Zombie Slayer Image

Articles de blogue

DCIM the Zombie Slayer

Langue et localisation