Los diferentes enfoques sobre la “modularidad” y
sus beneficios
enero 12, 2022
Se ha buscado la adopción de la modularidad con algunas ventajas competitivas precisas en mente. Por ejemplo, para un usuario final de una unidad de suministro ininterrumpido de energía, se pueden señalar los siguientes beneficios:
- La opción de redundancia integrada representa un tipo de seguro contra posibles fallos
- La escalabilidad, nuevamente, un tipo de seguro de que el producto puede evolucionar con el paso del tiempo con la posibilidad de agregar un módulo cuando sea necesario
- Continuidad del servicio gracias a la capacidad de reemplazar un módulo y mantener la capacidad protegida al mismo tiempo
- Una gestión simplificada de los problemas gracias a la facilidad en el diagnóstico, el aislamiento y la resolución de los problemas potenciales
- Un menor plazo para la entrega del producto
- Un tiempo de reparación más rápido gracias a la escalabilidad en caliente de módulos completos
Desde un punto de vista de desarrollo de productos y gestión estratégica, resulta fácil ver cómo la modularidad lleva a:
- Una reducción de la salida al mercado gracias al desarrollo de diferentes módulos en paralelo y la capacidad de crear diferentes categorías de productos por medio de una adición sencilla de uno o más módulos
- Una mejor flexibilidad y personalización de la oferta de productos gracias a las diferentes posibilidades de combinaciones de módulos estándar (“estandarización personalizada”)
- Una gestión más eficiente del inventario
- Una mejor efectividad de los controles de calidad ya que distribuyen sus beneficios en una plataforma completa
Se han tomado varios enfoques en el desarrollo de un producto modular o una familia de productos, ya que cada uno refleja cierto grado de modularidad. De hecho, la modularidad es una propiedad relativa y la bipartición entre productos “integrales” (o “monolíticos”) y “modulares” es demasiado simplista.
Existen algunos conceptos fundamentales como la modularidad, la estandarización y la combinabilidad que ayudan a definir el nivel de modularidad y amplía el alcance de la modularidad misma.