The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

¿Por qué es importante monitorear la temperatura de la sala de servidores?

Piense en las salas de servidores en el centro de datos de un proveedor de servicios de coubicaciones. Están llenas de máquinas que realizan el trabajo informático para varias compañías y sistemas de enfriamiento con el fin de asegurarse de que los servidores permanezcan dentro del rango de temperatura aceptado. Cada una de las empresas que alquilan espacios en los centros de datos dependen de que los equipos en esta sala funcionen de forma óptima. Esta es la razón por la cual los gerentes de TI necesitan asegurarse de que los servidores operen a capacidad plena en todo momento.

Piense en las salas de servidores en el centro de datos de un proveedor de servicios de coubicaciones. Están llenas de máquinas que realizan el trabajo informático para varias compañías y sistemas de enfriamiento con el fin de asegurarse de que los servidores permanezcan dentro del rango de temperatura aceptado. Cada una de las empresas que alquilan espacios en los centros de datos dependen de que los equipos en esta sala funcionen de forma óptima. Esta es la razón por la cual los gerentes de TI necesitan asegurarse de que los servidores operen a capacidad plena en todo momento.

La temperatura y ASHRAE

Los equipos informáticos generan mucho calor. Por lo tanto, se necesitan sistemas de enfriamiento para mantener la temperatura baja y garantizar la seguridad de los equipos. El monitoreo de la temperatura puede ayudar a los gerentes a lograr este objetivo. Por ejemplo, Clive Longbottom, colaborador de ComputerWeekly, señaló que monitorear los puntos calientes dentro del centro de datos es fundamental para evitar los incendios.

Existen rangos aceptables para la temperatura y la humedad de los centros de datos. Patrick Thibodeau, colaborador de Computerworld, señaló que en el 2013, la Administración de Servicios Generales de EE. UU. recomendó usar temperaturas de 72 °F a 80 °F, ya que se podría ahorrar entre un 4% y un 5% en los costos energéticos por cada grado que aumente la temperatura. Sin embargo, de acuerdo con Energy 350, en el 2014 la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) indicó que para alcanzar una eficiencia máxima, la temperatura más alta en los centros de datos debería ser de 89,6 °F.

Como puede verse, estas directrices continúan cambiando. A medida que la atención nacional y mundial continúa enfocándose en la eficiencia energética de los centros de datos, los proveedores están buscando nuevas formas de reducir los costos y disminuir el impacto ambiental. Es una enorme tarea; de acuerdo con el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales, en el 2013 los centros de datos utilizaron suficiente electricidad para alimentar dos veces el número de hogares en la Ciudad de Nueva York, lo cual representa 91 millones de kilovatios-hora de energía.

En respuesta a este crecimiento, algunas compañías están concentrando sus esfuerzos para ser más eficientes. Como resultado, el mercado de la eficiencia energética es más fuerte que nunca. Según un informe reciente publicado por Research and Markets, se espera que entre el 2015 y el 2022, el mercado de centros de datos ecológicos a nivel mundial crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 30,8% tras los $25.87 millones de dólares en el 2014. En otras palabras, la eficiencia energética de los centros de datos es enorme, pero ¿cómo pueden los centros de datos ser más eficientes y “ecológicos”?

La importancia del monitoreo

Monitorear la temperatura en la sala de servidores puede hacer la diferencia mientras las compañías buscan maneras de ahorrar dinero y reducir su huella de carbono a largo plazo. Los sensores de temperatura en lugares estratégicos alrededor de la sala de servidores pueden ofrecerles a los gerentes de centros de datos información en tiempo real sobre qué tan caliente, fría o húmeda se encuentra la instalación. Con estos datos, el personal de TI sabrá si debe ajustar los mecanismos de enfriamiento por medio de eliminar los puntos calientes y evitar los costosos incendios en la sala de servidores.

Cuando las compañías invierten en tecnologías de monitoreo para centros de datos, como las ofrecidas por Vertiv, pueden hacer la diferencia a largo plazo en términos de eficiencia energética y ahorro de costos. Nuestros sistemas de monitoreo de temperatura y humedad cuentan con alertas incorporadas para que el personal de TI sepa cuándo debe modificar los equipos. De esta manera, por medio de alertas y ajustes de los sistemas de enfriamiento, se puede gestionar fácilmente la temperatura de la sala de servidores y los centros de datos pueden alcanzar una eficiencia máxima.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación