Por lo general, comprar una casa nueva es un proceso que parece volverse cada más complejo a medida que se acerca el momento de hacer la oferta, recibir las llaves y cerrar el trato. Talvez quiera un tercer baño, pero comprende que dos serán más que suficiente. Puede que no se necesite una cochera anexa, pero la posibilidad de agregar espacio en el futuro podría ser una bendición a medida que crece la familia. Finalmente, tomar en cuenta las maneras de proteger su propiedad puede llevar a muchas incertidumbres, ya que las actuales opciones de seguridad doméstica son amplias tanto en el interior como en el exterior de su nuevo dominio. Existen muchas consideraciones para un futuro propietario y no siempre resulta sencillo tomar decisiones que afectarán su espacio en los próximos años. Si hubiera una compañía capaz de tomar decisiones sencillas, rentables y personalizadas según sus necesidades, el proceso sería una experiencia menos estresante, ¿cierto?
A la hora de elegir el gabinete para su equipo de TI, Vertiv™ colabora con usted para hacer el proceso lo más sencillo posible. Eliminar la complejidad y simplificar su implementación de infraestructura de TI tanto como sea posible es lo que sabemos hacer. A la hora de elegir el gabinete que alojará su equipo crítico de TI, el conjunto de gabinetes Vertiv™ VR y accesorios para rack de 19 pulgadas le permitirán ser el arquitecto de su centro de datos.
Tomar en cuenta el rango de alturas de 42U a 48U con opciones de anchura y profundidad distribuidas a la perfección para alojar su equipo crítico es el lugar ideal para comenzar. Encontrar el modelo adecuado es similar a comprar la casa de sus sueños. Ya sea un estilo ranchero de un solo piso o dividido en dos pisos, la elección de un rack Vertiv™ VR es la estructura base (de acero color negro) para construir. El rack Vertiv™ VR es la estructura base (de acero color negro) para construir. El rack Vertiv™ VR ofrece un lugar seguro, organizado y eficiente para gestionar la infraestructura crítica de TI y facilitar ubicaciones empresariales/de borde para satisfacer las necesidades de potencia y espacio. Estas soluciones de rack se ofrecen en 10 tamaños estándar y las posibilidades de personalización para su implementación no paran allí.
Con la ampliación del portafolio de accesorios para el rack Vertiv™ VR, nuestros clientes ahora cuentan con una gran cantidad de opciones para personalizar su gabinete según sus necesidades individuales.
Gestión del cableado: mantenga el cableado seguro y ordenado/h6
Los sistemas de cableado para racks son vitales para sus operaciones de TI, al gestionar circuitos críticos que deben mantenerse en funcionamiento para ofrecer una alta disponibilidad de los sistemas. Asegúrese de contar con un rack organizado por medio de los accesorios de gestión de cableado Vertiv™ VR para dirigir sus cables Cat6, de alimentación y otros. Las escaleras para cables permiten crear un puente entre los gabinetes para dirigir sus cables entre las filas de forma ordenada. Los organizadores de cables verticales y horizontales ofrecen anillos metálicos tipo D para ajustar los cables sueltos; los accesorios de instalación sin herramientas incluyen pinzas, correas de velcro y anillos tipo D individuales que pueden utilizarse en cualquier lugar que un cable se desvíe. Los accesorios de gestión de cableado Vertiv™ VR permiten un montaje organizado y sencillo, lo cual contribuye con un flujo de aire adecuado y minimiza los daños en el cable gracias a un enrutamiento eficiente dentro y entre los racks.
Gestión del flujo de aire: ¡enfriamiento continuo (y dentro del presupuesto)!
A la hora de optimizar el flujo de aire en su rack, la gestión de cableado no es la única buena práctica para mejorar la eficiencia. Los paneles sin orificio le permiten cerrar el espacio no utilizado en el rack y son fácilmente intercambiables cuando la topografía de TI cambia. Las bandas con cepillo evitan la recirculación del aire al sellar el paso del cableado a través de los orificios, lo cual garantiza una entrada y una salida del aire enfocadas. Un conjunto de ventiladores de techo adopta un enfoque proactivo para la eliminación del calor por medio de equipar su gabinete con un sistema de escape con ventilador en la parte superior del rack. Mantener el flujo de aire limitado en las rutas previstas es una buena manera de alcanzar sus objetivos de eficiencia y ahorrar dinero en costos de enfriamiento generales. ¡Si solo el aire acondicionado doméstico fuese tan sencillo como la gestión del flujo de aire a nivel de racks!
Estantes y montaje: optimice el espacio para la expansión futura
Tal y como una cochera con poco espacio, si su rack Vertiv™ VR ha comenzado a llenarse, el montaje y los estantes adicionales pueden ofrecerle espacio y superficie adicionales para la expansión futura. Más espacio se traduce en una mayor superficie para las herramientas de TI de las que dependen sus clientes.
Opciones de seguridad y visibilidad: asegure el espacio y reciba notificaciones cuando hay una amenaza.
Su hogar es un castillo y usted desea la mejor protección que satisfaga sus necesidades de asequibilidad, confiabilidad y seguridad. Los días de rodear su propiedad con un foso de agua han pasado de moda y las modernas soluciones de seguridad para el hogar aprovechan la tecnología más avanzada para darle tranquilidad. Su valioso equipo de TI debe estar protegido del mismo modo que su castillo. Todos conocemos los disruptivos y costosos efectos de los periodos de inactividad en su empresa, así que cuando configure su rack de equipo, tenga en cuenta los complementos enfocados en la seguridad a nivel de rack. Las sólidas puertas y palancas con cerradura evitarán que los usuarios no autorizados accedan al equipo crítico dentro del gabinete. Los sensores de posición de puerta junto con un monitor ambiental Vertiv™ Geist™, como el Watchdog 100 o una unidad de distribución de energía para racks (rPDU), activarán una alerta personalizable cada vez que la puerta se abra. Este nivel de seguridad remoto y en el rack minimizará las preocupaciones por los periodos de inactividad de su equipo como consecuencia de accesos no autorizados. Si cuenta con infraestructura crítica que desea gestionar, incluidas múltiples salas o sitios, puede tener una vista integral con Vertiv™ Environet™ Alert, sin necesidad de contar con personal en el sitio. Environet™ Alert facilita la configuración de notificaciones y escalaciones automáticas cuando se superan los umbrales desde una única vista accesible desde la web.
Con la ampliación de la oferta de accesorios para el rack Vertiv™ VR puede configurar sus racks de equipos de TI para convertirlos en el hogar soñado para su infraestructura crítica, maximizar el tiempo de actividad, aumentar la seguridad y mejorar la flexibilidad organizativa en los próximos años.