The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

¿Está pensando en implementar una solución híbrida?
Tome en cuenta estos factores

Carmen Teng •

Las soluciones híbridas se están volviendo cada vez más atractivas para aquellos en el sector de las telecomunicaciones, debido al potencial de ahorros significativos.

A la hora de evaluar las soluciones híbridas para su sitio de telecomunicaciones, no existe un único enfoque. Existen varios factores que deben tomarse en cuenta, como las diferencias en el clima, los objetivos de implementación, la condición del sitio y las expectativas de uso. De manera que, lo que funciona bien en una aplicación podría no funcionar en otra.

Tenga en cuenta los siguientes factores antes de implementar soluciones híbridas:

La carga

Conocer el tipo de carga de energía que está utilizando influirá en la eficiencia general. Aunque algunos continúan utilizando la energía de CA, esta podría ser ineficiente. La energía de CD continúa siendo el tipo de carga ideal, ya que es más eficiente y rentable.

Las horas de operación de la red eléctrica

La estabilidad y la disponibilidad de la red son de igual importancia. Es fundamental conocer los horarios de la red eléctrica (es decir, los periodos de inactividad programados) y la disponibilidad. En algunos casos, la red podría ser inestable e impredecible, por lo que podría necesitar un generador para el respaldo.

La autonomía

La autonomía se refiere a la cantidad de horas por día en que un sistema de baterías alimentará una carga determinada sin necesidad de recargarse. Por lo general, también se relaciona con la cantidad de días “sin sol”; así que se deben considerar los patrones y las condiciones meteorológicas.

La batería

La batería suele ser el medio de almacenamiento de energía utilizado en la mayoría de las industrias y el sector de las telecomunicaciones no es la excepción. Sin lugar a dudas, la tecnología de baterías ha experimentado un gran desarrollo y se ha perfeccionado a lo largo de los años en una gran cantidad de aplicaciones. Sin embargo, es fundamental elegir la batería cíclica correcta a la hora de diseñar un sistema de baterías para su solución híbrida.

El enfriamiento o el calentamiento

Otro factor que debe tomarse en cuenta es el gabinete exterior utilizado para alojar las baterías y el equipo de potencia. Es necesario preguntarse si se debe utilizar un sistema de enfriamiento o un calentador a temperaturas moderadas para garantizar un rendimiento óptimo de las baterías y los equipos de potencia. El consumo energético de este equipo contribuirá con la cantidad de carga necesaria a partir de una solución híbrida.

La energía solar

Una buena exposición a la luz del sol durante la mayor parte del año hace que la energía solar sea una fuente de energía confiable y viable en la mayoría de los países asiáticos. En el sector de las telecomunicaciones, especialmente en ubicaciones remotas, suelen utilizarse módulos fotovoltaicos para transformar los rayos solares en energía viable.

Algunas organizaciones como Solar Energy Group y Surface Meteorology de la NASA promueven tendencias como la energía solar para ayudar a las organizaciones a comprender la viabilidad de implementar una planta de energía solar en un área determinada.

El generador

En la industria de las telecomunicaciones, suelen utilizarse generadores tradicionales de energía de CA para soportar un sistema de energía de CD (o como fuente de energía de reserva). Por eso, es importante elegir el generador adecuado para los beneficios de gastos de capital (CAPEX) y gastos operativos (OPEX). Entre los factores que deben tomarse en cuenta se incluyen el consumo de combustible (incluido el tamaño y almacenamiento del tanque de combustible), los períodos de mantenimiento (incluido el costo de reabastecimiento de combustible, el costo del traslado a áreas remotas y la frecuencia de revisión del sitio), el seguimiento del rendimiento y las alarmas.

Es fundamental una ubicación libre de sombra. Incluso una pequeña cantidad de sombra sobre un panel solar puede reducir significativamente su rendimiento.

La gestión de la energía

Debido a que la mayoría de las aplicaciones híbridas se encuentran en áreas remotas, se recomienda incorporar una solución de monitoreo remoto para mejorar la gestión operativa y, al mismo tiempo, contar con un monitoreo e informes más completos.

¿Se encuentra en el proceso o está pensando en implementar soluciones híbridas (solares o eólicas) en su sitio de telecomunicaciones? Comuníquese con nosotros. También puede obtener más información sobre nuestras soluciones híbridas y de energía de CD aquí.

  

Suscríbase a nuestro blog y manténgase informado con las últimas tendencias, tecnologías y noticias.

Artículos relacionados

T-Systems Image

Casos de éxito

T-Systems
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación